サーモスタットのレビュー

平均満足度 4.48 (247件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーモスタット HKT
HKT
649 / 税込 714
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
247件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ワールド通信 様2026-04-28
用途:
本来の使い方はしません

分解して空気抜き弁に使用します、車での使用とは逆で一定の温度になると空気を遮断して容器の圧力を2気圧にします

2026-03-15
用途:
旧車のメンテナンス
対象商品:
35319855

気温の低い時期用に購入しましたが安心の品質で大変良いと思います。

2025-09-30
用途:
クーラントの交換とあわせ同時交換

通常のクーラントのみの交換とは別に冷却水通路の清掃時にサーモスタットをはずした状態で洗浄、すすぎを完了してから新品を取付してます。前にサーモが固着しオーバーヒートしかけたことがありましたので、定期的に交換してます。

1人が参考にしています
2025-11-01
用途:
S1000RR19(K67)に使用

水温は狙い通りの温度で安定。
取付角度が違うためか寿命は1年程度。

吉永電装サービス 様2025-01-08
用途:
サーモ交換作業

外したサーモと見比べると特に問題なさそうだったが古い側のサーモのパッキンがめくれているのを確認、せっかくとったのでケチらずガスケットも一緒に取り替えました。エンジン掛けて10分以上走らないと水温のランプが消えなかったのに交換後は5分もたたずに消えるようになりました。当然ですがヒーターも以前より利くようになりました。面倒な作業でしたが替えて良かったです。クーポン貰えたので送料に使わせていただきました。

松田事務所 様2023-12-02
用途:
何とか少し低めになってます。
対象商品:
35319733

ハイゼット軽トラに着けました。オーバーヒートぎみを解消出来るか?
先程の76.5℃の商品と違い、OBD温度を見ながらtestで山へ88℃で開き 水温下りました。
平地testでは、84℃辺りです。落ち着いてます。外気温10℃以下です。
本当は、78℃の設定なら、80℃辺りで安定を希望してたのですが、
何度か、走ってみないと正確には分かりません。
まー、少し満足です、少し高くても良い性能の商品をメーカーにはお願いしたいです。

2023-08-01
用途:
VTZ250のメンテナンスに使いました。

サーモスタットを買って交換しましたがサイズもピッタリでその後の使用も純正品と大差なく使えました。純正品にこだわりがない人はこちらの商品で十分だと思います。
車種:MC15 VTZ250‘87
使用品:HKT ZI44SD-82

4人が参考にしています
2023-06-01
用途:
バイク
対象商品:
35319681

マグナ250のオーバーヒート対策で交換しました。純正よりも安く、同等の性能なのでお買い得ですね。

2人が参考にしています
2022-12-30
用途:
DA62W(スズキ・エブリイ)
対象商品:
35319645

夏なら気にならないけど、冬にサーモスタット開きっぱなしは暖房が効かないので大変!
HKTというメーカーは知らないけど、単純な構造の物なので純正品じゃなくても問題無しと自分に言い聞かせ、こちらをチョイス。
サクっと替えてエア抜きを終え、ラジエターキャップに温度計を突っ込んでサーモが開くのを待つ。
湯気が上がるとサーモが開いた合図、そこで温度計を見ると80度でした。2度は温度計の誤差とも言えるので、1000円程度のサーモスタットとしては十分!安いからとて使えないんじゃ困ってしまいますが、普通に使えるので大満足です。

1人が参考にしています
2024-03-21
用途:
整備
対象商品:
35319681

交換してこら数日です。耐久性は分かりません。交換後は特に問題なし

2023-02-17
用途:
中古で購入車の水温が殆ど上がらず交換用に購入。
対象商品:
35319347

全く問題なくしっかり温度調整の役目をはたしています。

2023-01-12
用途:
オーバーヒート対策
対象商品:
35319751

通常82度解放の車両にオーバーヒート対策で使用しております。

1人が参考にしています
2022-09-23
用途:
サニトラのメンテ
対象商品:
35319846

オーバーヒート気味だったので82℃から76.5に変更。低価格で買え、発送もすぐなので助かります。

2022-10-10
用途:
愛車のメンテナンスに。
対象商品:
35319706

純正品質で安い。水温が上がり過ぎなの症状が出たので、ウォーターラインのメンテナンスの為に交換。

2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
35319706

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

有限会社 渡辺商店 様2022-03-21
用途:
車の修理
対象商品:
35319331

トヨタトヨエースがオーバークール状態だったので、早速交換しました
。違和感なく普通に装着し、価格も安くて満足です。

2022-01-23
用途:
錆びたサーモスタット交換

88年式CBR250Rに使用。純正とほぼ変わらない形状。安価で交換出来て助かりました。装着後の不具合も無く、買って良かったと思います。

1人が参考にしています
2022-03-22
用途:
船のエンジンメンテナンス
対象商品:
35319593

装着後数年経過しましたが純正部品とそん色なく問題なく使用できています。

2022-03-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35319715

JA22Wジムニー、冷却ラインのメンテナンスに使用。社外品ですが特に問題ありません

2022-01-24
用途:
暖房効かない
対象商品:
35319645

今まで、寒すぎましたが、交換したら5分程で水温計も消え、快適にドライブ出来る様になりました。