第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)のレビュー

平均満足度 4.61 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン
セメダイン
979 / 税込 1,077
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。 【用途】1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など
118件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-26
用途:
金属の接着時
対象商品:
35343323

固まるまでの接着時間が短いです。最初から位置決が出来ており早く接着したい場合はこちらをお勧めします。接着材に流動性があり隙間にも良く入るような気がします。

2019-02-26
用途:
チタンとカーボンの接着に使用
対象商品:
35343323

二液型なので接着力は強いです。金属用途には良好です。

2019-02-17
用途:
鉄同士の接着
対象商品:
35343323

思ったよりガッチリ接着できました。
また使いたいと思います

2018-10-28
用途:
金属製品の補修
対象商品:
35343323

配膳用ステンレス製台車の枠棒の溶接剥がれを補修しました。強度については半信半疑でしたが十分でした。毎日、全体を水洗いしていますが、耐久性もあるようです。

1人が参考にしています
2019-01-17
用途:
ゴルフクラブの接着に使用
対象商品:
35343323

速乾性で扱いやすく強力接着だが、コスパは少々高め。

河知 音楽院 様2019-01-04
用途:
カーボンファイバーの接着
対象商品:
35343323

コストオブパフォーマンスで使いやすくとても高性能です

和田園芸 様2018-10-24
用途:
金属の接着
対象商品:
35343323

古い機械部品の腐食による水漏れの修正や、接着に使用。強力で助かります。ただ、振動などあまりに力がかかると樹脂が割れて剥がれる時があります。

2019-07-04
用途:
補修用に
対象商品:
35343323

2液の混合タイプの商品です。固まるとカチカチになるのでタップも立てれます。

くろしお文化舎 様2018-07-30
用途:
金属と陶磁器との接着。
対象商品:
35343323

これまで試した接着剤の中で一番確実な接着を実現しています。強いて改善点を挙げるなら、透明材のほうが先に無くなることです。

1人が参考にしています
VrilConjunction Inc. 様2019-04-17
用途:
金属同士の接着に使用
対象商品:
35343323

接着剤の色は黒。初期硬化が思った以上に早いので、数量がある場合は少数(1~3個)ずつ作業したほうが良い。
接着強度は高い。接着剤もかなり固い。

2018-09-30
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
35343323

説明どうりガッチリつきました!ありがとう御座います!

2025-05-15
用途:
工事看板の補修
対象商品:
12178874

工事看板の骨組みの、スポット溶接部がとれたのでケレンをして当て金をして接着を、5箇所しましたが、軽い衝撃が加わるとポロリととれます。
力の加わるところには不向きですね。

2人が参考にしています
2018-09-26
用途:
金属の接着
対象商品:
35343323

金属の接着に使いましたが、強力に接着出来ました。
色は黒色でした。

2019-11-19
用途:
バイク部品の接着
対象商品:
35343323

良い商品でした、ちゃんと接着してくれました、後はどの位持つのかですが。

2018-07-04
用途:
ゴルフクラブの組立
対象商品:
35343323

使い買っても良く、速効性と接着力に驚きです リピート決定です。

2024-06-04
用途:
自動車整備DIY
対象商品:
35343323

カーゴネットを掛けるバーの先端(アルミ鋳物)が折れ、ダメ元で使用しましたが…荷重がかかる使用法でも補修部が折れませんでした!
パイプが被さるような構造の部位とはいえ、驚きの接着力です。

3人が参考にしています
2019-10-26
用途:
カーボンフレーム自転車のアルミ金具の接着
対象商品:
35343323

カーボンフレーム自転車のアルミ金具が取れたので瞬間接着剤で
接着していたが3か月約1000km走行時に再度取れてしまった。
カーボンファイバーと金属の接着に使えるとの標記があったので購入した。瞬間接着剤のカスをコサギ落として接着した。が、
使用方法の説明には『2液を混ぜて』とあるだけで、同封された大きなヘラでは少量の混ぜ合わせには不向きである。混ぜ方が不足していたようで、表面が湿った状態が1日続いた。つまようじの根元でかき回すようにした方がきれいに混ざると思って別途で試したら5分で固まり始め、1時間では簡単には外れないほど、実用強度と言われるレベルになって表面が湿った状態も少ない。混ぜ方の詳細も含め、試しの接着をするようになどの説明が不足している。 それでも金具が1年取れなかったら雑な取り扱いを補えるほどに商品が優れていると思われますので満足度を上げます。

2人が参考にしています
2018-05-12
用途:
ゴルフクラブのメンテナンス
対象商品:
35343323

濃度が作業に適しているのと、硬化時間が適当で良い。

とがわ歯科医院 様2018-01-19
用途:
アルミとカーボンの接着
対象商品:
35343323

2液性でしたが、混ぜ易く、扱いやすかったです。操作時間も適正で、1時間程で硬化したので、作業もはかどりました。
また機会がありましたら、使用したいです。

2017-11-16
用途:
バイク
対象商品:
35343323

バイク整備でネジの緩みやすい箇所に使用しました値段も手ごろで良いです。