第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)のレビュー

平均満足度 4.61 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン
セメダイン
979 / 税込 1,077
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。 【用途】1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など
118件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
プリンティア 様2018-10-23
用途:
アルミ素材への接着
対象商品:
35343323

アルミ角パイプに四角ナットを接着するために購入してみました。
これまでアルミなどの難接着素材はゴムのような弾性接着剤で食いつかせるものが多かったのですが、メタルロックは30分待たずにガチガチになります。
位置決めの為にボルトを差し込んで固定した状態で接着しましたが、ボルトに少量のメタルロックが付いただけで、半硬化時に抜かないと容易に抜けなくなるほどの接着力です。
耐久性は未知数ですが、ガチガチに接着したい部位には使える接着剤です。

1人が参考にしています
ナカエデザインズ 様2023-07-24
用途:
パーツとの接合
対象商品:
35343323

パネルボンドより使用面積が小さい、ちょっとした接合に使います。鉄などは良く固まりますが樹脂と金属などの接合の場合パリッ!と樹脂万面からはがれる場合があります。
私はPOMやナイロン系も使用する場合があるので接着には苦労します。使用後はふたに注意して保管すれば使用でき、その点はパネルボンドよりムダが少ないと思います。

1人が参考にしています
2017-01-31
用途:
ゴルフクラブのヘッド装着
対象商品:
35343323

初めてなので、ちょっと不安でしたが、アイアンヘッド、ばっちり装着出来ました。

2023-01-28
用途:
バイク修理
対象商品:
35343323

厚さ3,2ミリ、4ミリx6ミリの鉄板の接着面をサンドペーパーで足付け後、シンナーで脱脂。完全に乾いた状態で接着、バイスで挟んで放置、24時間後に指先で普通に外れました。国産接着剤に何度も裏切られてますので驚きません。接着方法が悪いのでしょうか。ベニア板で練った接着剤はカチカチに硬化してます。

2人が参考にしています
2023-03-06
用途:
バイクのステップ補修
対象商品:
35343323

力のかかる所はすぐに取れます
力がかかる部分だから金属製なんですけど本末転倒ですね・・・

5人が参考にしています
2022-10-31
用途:
自動車の修理時
対象商品:
35343323

強度が必要な箇所には使えません、本商品が不得意と思われる斜め方向からの力が加わると簡単にポロっと外れます。溶接の代わりにはなり得ません。

4人が参考にしています
2016-09-29
用途:
ゴルフアイアンのシャフト交換に使ってます。
対象商品:
35343323

前の日にシャフトを入れ変えて、練習場で次の日に心配なく打てます。
助かってます。コースでシャフトを折って来ても帰って交換でき次の日がコースでも安心です。

2022-03-21
用途:
鉄パイプ修理
対象商品:
35343323

施工性は良いのですが衝撃に弱すぎる
衝撃がかからない所なら使えると思います。

2人が参考にしています
2022-03-05
用途:
模型工作
対象商品:
35343323

金属同士の接着に関してはこれに勝る物はないほど強力で、半田付けに近いほどの強度が出ますので、とても良い製品です。
強いて欠点を挙げれば、硬化が始まるまでの時間が短くて位置決めを素早くしないといけない点と、B液(黒い方)が経年で固まってしまう事です。私の場合使用量が少ないので、使い切る前に固まってしまいます。もっと少量の製品があると良いと思います。

1人が参考にしています
2016-03-08
用途:
カーボンと鉄のつなぎ目のぐらつき
対象商品:
35343323

隙間にカーボンを詰め、そこを固めましたが、がっちりと固まりました。
足で踏んでもびくともしないくらいしっかりくっついています。
応急処置ではありますが、恒久処置になりそうなくらいいい感じです。

1人が参考にしています
2018-01-30
用途:
ベークライトの接着
対象商品:
35343323

とても良い接着材です。割れた1960年代のベークライト(フェノール樹脂)の時計のフレームを接着しました。普通の接着材では無理でしたが”メタルロック”はつきました。※注意点は、速乾性ではないのでつくまではテープ等での補強が必須です。また接着面以外につくとベタつき始末が悪いです。

2015-02-06
用途:
金属、プラスチック製品の接着
対象商品:
35343323

メチャクチャ強力です!接着時間も短いですし、パテの様に欠損した部分の充填などにも使えます。

2020-11-09
用途:
バイクのカウルステーの補修
対象商品:
35343323

バイクを立ちごけさせてしまいカウルステーのミラー取り付け部がボッキリと折れてしまった。バイク屋さんに持っていったらステーごと交換になるだろうが、なんといってもカウルやらメーターやら全て取り外さなければならず莫大な工賃が予想される。そのためステーを取り外さず接着で何とかならないかと考え、ネットで調べたところ当製品を発見。説明書通りに接着剤を塗布し、さらにドライヤーで60-70℃ほど加熱。一日放置後、説明書通り溶接並みの強度でびくともしません。修理後300kmほど走りましたが全く頑丈に付いたままです。本来なら5万円ほどの修理代がかかるところ1000円以下で収まり大満足です。

3人が参考にしています
2018-03-19
用途:
金属部分の接着
対象商品:
35343323

付けた感じは特に問題ありません。耐久性はこれからですが期待してます。

2020-04-01
用途:
アルミ接合
対象商品:
35343323

電動工具のアルミ部分にダメもとで購入。無事接着することが出来ました。耐久性はわかりませんが、高い部品を買わずに済んだ。

2019-05-14
用途:
工具等の補修に
対象商品:
35343323

2液式の混合タイプの商品ですが、固まるとカチカチになりとても強度があり満足しています

1人が参考にしています
2014-07-11
用途:
ゴルフクラブのシャフト接着
対象商品:
35343323

粘度も硬化時間も非常に使い易かったです。
色は攪拌の目安になりますので付いていたほうがいいのですが、用途に応じて黒以外にも透明とか黄色とかがあったらいいと思います。
一度に少量しか使いませんが、なくなったらまた購入させて頂きます。

2017-03-20
用途:
ステンレス製の箱の補修に
対象商品:
35343323

2液式の接着剤はあまり使ったことが無かったので、混合の適量が分からず不安でしたが、今のところ強度を保っています。
他の方も書いていますが、黒色なので用途が制限される場合があるかもしれません。

2014-09-30
用途:
ロードバイクのカーボンフレームの補修に
対象商品:
35343323

カーボンフレームのエポキシ樹脂で接合していた部分がとれてしまいました。変わりになるもので二度ととれないものを探していましたがこのメタルロックで大当たりです。
ただ、25gでこの値段は若干高いと思います。

1人が参考にしています
2014-07-08
用途:
コンプレッサーのエアー漏れ
対象商品:
35343323

コンプレッサーのエアー漏れの補修に使用しました。
コンプレッサーを買い換える覚悟でいたのですが、エアー漏れが完全に止まり、大満足です。

2人が参考にしています