花咲かG タンククリーナーのレビュー

平均満足度 4.78 (221件のレビュー)
商品レビューを投稿する
花咲かG タンククリーナー 栄技研
栄技研
3,998 / 税込 4,398
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。 【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
221件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-02-14
用途:
オートバイ
対象商品:
35450527

オリジナル品を使用したものの、さび落ちに満足がいかず、本品を購入。
本品にて再度さび取りを実施したものの、さび落ち性能は同等でした。
湯せんするなど使用方法や段取りを検討しなおします。

2014-12-20
用途:
バイクの燃料タンクのさび落とし
対象商品:
35450527

いつも使うものですが とても良い

2人が参考にしています
2013-07-30
用途:
バイク ガソリンタンク内の錆取り
対象商品:
35450527

錆は取れたと思います。製品自体は満足ですが、作業中、廃液(錆あり)を取り除くのに苦労しましたので付属品でスポイト?など付けてくれるとうれしいかもです。

2014-09-05
用途:
バイクタンク錆とり
対象商品:
35450527

濃いと反応も早いのです。もっと安いとなおよい。

2017-03-13
用途:
45年前のバイクのガソリンタンクの内部のさび取り。
対象商品:
35450527

ネット上で検索した使用方法のとおりに、作業を行った。48時間タンク内に満たしておいた。補給口から除くと、若干のさびは残っていたが、給油コックとガソリンタンクの間にフィルターを入れることで、3分間以上アイドリングを続けるとエンジンストップしていた症状がなくなった。外部から中が見えるフィルターであるが、さびは溜まっていない。

2014-11-12
用途:
タンク内錆び落とし
対象商品:
35450527

使用したことのある商品なので安心です

2014-08-19
用途:
バイクのガソリンタンクの錆とり
対象商品:
35450527

錆の取れる速度が遅く、取れない錆も有ります。油断してますと、錆が取れたところに錆が発生してます。

2013-07-18
用途:
さび取り
対象商品:
35450527

バイク雑誌でよく見かけた商品で、割引で安く買えた。性能は申し分なしです。

2017-06-12
用途:
バイク用ガソリンタンクのサビ取りとコーティング
対象商品:
35450527

箱の説明文通りに手を抜かず丁寧に作業をすれば、素晴らしい結果が得られます。
乾燥や水洗いが不完全では商品の性能を発揮する事はできません。
説明文通りに作業して下さい。

1人が参考にしています
2014-08-06
用途:
タンキ錆とり
対象商品:
35450527

これが一番いいです☆

2013-05-16
用途:
バイクガソリンタンクの洗浄
対象商品:
35450527

ガソリンタンクの洗浄の使用しましたが、サビがきれいに落ちました。
また、コーティングも同時にしてくれるので、手間が省けて便利です。
繰り返し使えるのも経済的です。

2013-04-11
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
35450527

いろいろ試しましたが、この商品がイイですね。サビの落ち方が違います。安心して使えます。

2人が参考にしています
2013-06-25
用途:
バイクのガソリンタンクの錆落とし
対象商品:
35450527

やはりぬるま湯で薄めたほうがより効果的でした!

2013-03-02
用途:
バイクフューエルタンク内錆び除去
対象商品:
35450527

タンク内の錆びが激しく、花さかGを使用前にタンクに数十本のタッピンクビス、水を入れ良く振り、水が綺麗になってから、花さかGを取り説通り使用したら、思った以上に綺麗になりました。

1人が参考にしています
2013-06-06
用途:
バイクのタンク内のさび取り
対象商品:
35450527

さびがよく取れました。何個かできるので経済的だと思います。

2016-12-22
用途:
定盤の錆取り
対象商品:
35450527

原液で作業しないと、なかなか錆を落とす事は出来ないが
塗った後ビニールでカバーし、1日置く。を4回ほど繰り返すと
ほぼ錆は無くなる。
改善点は揮発の遅いタイプと臭いを何とかして頂きたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2013-05-23
用途:
オートバイのタンク掃除
対象商品:
35450527

はじめて使用しましたが、予想以上の効果でした。タンクの清掃、錆び取りはこれで決まりですね!!

有限会社オートガレージササモト 様2013-04-20
用途:
古いバイクのタンクのさび取り。

何度も使用していますが大変満足しております。同じ液で3回ぐらい使用できるので助かります。

2013-07-18
用途:
バイクガソリンタンク錆落とし
対象商品:
35450527

バイク乗りの方がUPしているメンテナンスのwebで噂で聞いたので購入してみました。
殆どの場合は大した効果は無いのですがこれは期待以上の効果がありました。
まあ、そうしょっちゅう使う様な物ではないのですが次回も必要があればこれを購入します。
錆落としとコーティングが簡単に出来るのが良かったです。

2013-01-23
用途:
バイクのタンクの錆の除去
対象商品:
35450527

大した錆じゃなかたので、簡単に除去できました。タンク自体3.5Lなので1日つけておき、お湯でなくてもOKでした。

1人が参考にしています