花咲かG タンククリーナーのレビュー

平均満足度 4.78 (221件のレビュー)
商品レビューを投稿する
花咲かG タンククリーナー 栄技研
栄技研
3,998 / 税込 4,398
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。 【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
221件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-21
用途:
バイクのタンク錆びとり、非常に効きますね
対象商品:
35450527

花咲かGは 1リットル入りなので水で10倍に薄めタンクには8リットル程いれ残りは仕上げ様に1リットルづつ残して2回使いました、とてもよくサビが落ちます、お湯だともっといいそうです
落ちると言うより内部が亜鉛メッキの様な状態に仕上がります、出て来た廃液は赤では無く真っ黒でした、変化が起きて落ちてるのでしょう
油性ではないので処理にも困らなく、汚れた液も再度利用出来る優れものです、タンク2個目も効き目変わらずバッチリでした

1人が参考にしています
湘南機輪モータース 様2017-11-16
用途:
長期保存バイクのタンク内錆取りに使用。
対象商品:
35450527

いろいろ調べこの錆取り剤が良さそうなので取り寄せました。
錆取り剤投入後60時間後に取出し、タンク内の錆がきれいに取れました。

2018-10-04
用途:
バイクの整備
対象商品:
35450527

ガソリンタンクに使用します。実績をふまえてこの商品をずっと使ってます。失敗ができないため他に変えることはないです

2017-11-29
用途:
燃料タンクの錆とり。
対象商品:
35450527

錆取り機能は良いと思います。コーティング昨日はいまいちかと思います

2017-09-30
用途:
バイクのタンクのさび取に
対象商品:
35450527

満足です。きれいに取れましたが20Lのお湯と希釈するのが大変!

2017-08-31
用途:
バイクのタンクサビ取り
対象商品:
35450527

思った以上にサビが取れて、使い方も簡単でした、満足しました。

2017-06-30
用途:
タンク内の錆除去
対象商品:
35450527

以前乗っていたオートバイのタンク内の錆を除去目的に購入タンク内の錆は、満足行くレベルまで回復して使った液をコックなどをバラして漬けたら思いの外復活しました万能です

2017-08-10
用途:
ガソリンタンクの錆びとり。
対象商品:
35450527

バイクのガソリンタンクの錆びとりに使用しました。最高の一言。

1人が参考にしています
ガレージ カタヤマ 様2017-08-09
用途:
バイクのタンクの錆取りに
対象商品:
35450527

他の商品と比べても錆の落ちは良いし金額も他が売っている物と比べても安いので満足です。

2018-03-06
用途:
バイクの金属製タンクや金属パーツの錆び落としと錆び止め
対象商品:
35450527

他社の錆び落とし液と比較して、一番性能が良いと思う。錆び落とし性能はひどい錆びでも2~3日程度浸けておくだけで完全に落とせました。最後に濃い目の液でトリートメントすれば錆び止め効果も持続し錆びの再発防止にもなる。廃液は何度でも使用出来るのでコストパフォーマンスも高い。

1人が参考にしています
野口工務店 様2017-07-02
用途:
タンクのサビ取り
対象商品:
35450527

とてもタンク内が綺麗になりました。使用の仕方も簡単です

2017-06-06
用途:
バイクのタンクの錆取り
対象商品:
35450527

とても良く取れます。でも16リットルのお湯を準備したり、廃液を捨てずに保存する方が大変でした。

OWL 様2017-05-11
用途:
バイクのタンク内の錆取り。
対象商品:
35450527

定番商品ですね。1回使った液も再利用できるので少々お高いですが再利用すれば元が取れるかもですね。

2017-03-31
用途:
オートバイのタンク内のサビ取り
対象商品:
35450527

思っていたより綺麗にサビ取りができた。
容器に目盛りがあるといいかも。

トータルリペア修理屋ARI 様2017-02-08
用途:
タンクのサビ取り
対象商品:
35450527

モンキーのタンクのサビ取り清掃に使用しました、意外と簡単に扱うことができました。

2017-01-17
用途:
バイクのタンクの錆取り
対象商品:
35450527

何個もバイク用タンクで、使用しています。とても使いやすいと思います。

2017-05-20
用途:
ガソリンタンクの錆び落とし
対象商品:
35450527

古いバイクのガソリンタンクと携行缶の錆を除去しました。
以前に同等品を使って錆取を試みましたが、うまくいかなかった(使い方が悪かった)ので再挑戦は定番ともいえるこちらを使ってみました。
使用説明より濃い液でやってみましたが、やはり1回では落ちきれず、繰り返しているうちに見える範囲は綺麗になりました。
繰り返し使えるのはいいことだと思いました。

2016-12-14
用途:
バイクメンテ時
対象商品:
35450527

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

2016-12-22
用途:
タンク内の錆びの除去
対象商品:
35450527

1000円割引クーポン券を活用しての購入です。安く買えてよかったです。物自体はメジャー製品なので何も不安はないです。

2016-12-02
用途:
オートバイのガソリンタンクの錆取りと保護
対象商品:
35450527

定番の商品で手軽にガソリンタンクの錆取りと保護が出来るので助かっています。