2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12Vのレビュー

平均満足度 4.33 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H
M&H
2,198 / 税込 2,418
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式會社 森山巧工舎 様2025-03-02
用途:
ホンダcd125tヘッドライト

端子が溶けたのでリピート購入しました。ほぼ毎日乗って1年くらいの寿命です。
ライフはこんなもんなのかな?ちょっと短い気がします。

2022-10-16
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
35504777

車検時対応に購入しています。
使用に問題ありません。

2021-03-24
用途:
バイク
対象商品:
35504813

w1saに使用。車検で普通に通りました。ありがとうございました

2人が参考にしています
2020-12-03
用途:
TW225に使用
対象商品:
35504777

交換当初はノーマルバルブとさほど変わらない光量と感じたが、数百キロ走行したら結構明るくなった。2018BW'Sの暗いライトとドッコイだったがこれでこちらが勝った。
バルブにも慣らしが必要?
バルブ形状によるものか、ノーマルヘッドライトへの装着においては下向き:スポット的な光配分、上向き:ややスポット的な光配分になった。

2020-10-29
用途:
TW225に使用
対象商品:
35504777

ノーマルバルブから交換。
少しだけノーマルに比べて明るくなったような気がします。
多分明るいんだと思います。

2020-04-26
用途:
バイクのヘッドライト
対象商品:
35504777

タイプの種類が多く、選ぶのに迷うけど用品店より取扱いが多いと思う。

2018-11-09
用途:
標準ライトとして使用
対象商品:
35504777

LEDにようか迷いましたが、バイクの場合、LEDが点灯していても考量が少ないせい非常に前方が見えにくい状態でしたので、今回、ハイパーハロゲンを選択しました。どちらかというと白色ではなく黄色に近いですが、夜間の視認性は確保できました。

1人が参考にしています
有限会丸伊屋本店 様2018-05-23
用途:
愛車整備
対象商品:
00267417

ハロゲンのイエローバルブを購入。劇的な明るさ!と、いう訳ではないですが、満足のいく商品です。

2017-09-24
用途:
ヤマハSR125通勤バイクのヘットライトへ使用!
対象商品:
35504813

通勤片道20KM、往復40KM、購入から5年くらいですが 今だ切れずに、点灯してますよ~! 私の目が悪くなったのか??? この頃暗く感じるので 買え換えようかな~と思ってます! 通勤以外にも走ってますが 年間1万KMとしても 5万KM以上は、働いてもらってますね!

2017-09-30
用途:
バイク用
対象商品:
35504777

とても明るくて良いので、同じ商品を買っていこうか(リピする)と思います。

2017-12-06
用途:
移動時の照明
対象商品:
35504777

特に可も無く不可も無く。
非常に明るいわけではありませんが、街中での移動には特に問題ありません。

2017-02-18
用途:
スタンレーのノーマルバルブから交換
対象商品:
35504752

ノーマルバルブに比べ色が白っぽいので明るく感じる。

2019-01-10
用途:
原付バイクのヘッドライト
対象商品:
00267417

6Vの古い原付バイクを12V化して、ハイパーハロゲン(イエロー)を取り付けました。
6Vの電球からは比較できない程の明るさになりました。おかげで夜も怖くありません!

2016-12-18
用途:
通勤時に使用。
対象商品:
35504777

期待したほどではないが明るいです。
グリップヒーターを使用してるので、それで少し暗いのかもね・・

2017-12-28
用途:
バイク
対象商品:
00267408

クリアに比べて暗い。しかもクリアにかなり(5倍位)
梱包が酷い!
箱に商品をそのまま入れ、緩衝材無し!!
箱の中で、商品が「カタカタと暴れてました」
テスターを使い、導通を確認して問題ないか
確かめました。問題無いのを確認しました。
MonotaROさんは、時々有りますね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-08-23
用途:
ライトを少しでも明るくしたいので
対象商品:
35504777

ハロゲンバルブを扱う店が少なく大変助かってます

2015-08-09
用途:
旧sysのオーバーホール
対象商品:
00267383

商品発送までに少々時間かかりましたが、1week以内でした。 なかなか入手困難なPH8です。
ノーマルより随分と明るくなりました

2014-10-23
用途:
バイクのヘットライト 通勤用
対象商品:
35504813

ヤマハSR125に 付けましたが ノーマルに比べ 格段に明るいです 1日往復40キロ走って あと三ヶ月で 二年になりますが
玉切れもなく 走ってます
前は 同じ距離の通勤で ホンダのスクーターで ホームセンター買った ハロゲンランプを付けていましたが 年に二回ほど玉切れをしていました。

2013-09-26
用途:
μ電球がレギュレータ故障で切れたので交換
対象商品:
35504752

取り付けに関しては、全く問題なし
価格も割と安価
配光は焦点が1つではなく、頭が閉じたMのような感じです
手前は割りと明るくなった気がします

2013-04-29
用途:
DIOのヘッドライト球に
対象商品:
35504752

店頭だと意外と高かったので。