バッテリー充電器のレビュー

平均満足度 4.44 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー充電器 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
   
バッテリー活性化機能搭載。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。つないでモードボタンを押すだけで充電開始。充電完了後は保持充電で自己放電を保護、つないだままでも過充電の心配不要。充電状態をランプでお知らせ。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。各種保護回路で安全・安心。防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)。コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量化・小型化を実現。オープン・密閉型(シールド)・カルシウムバッテリーに対応。幅広いバッテリー容量に対応。
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-08
用途:
バッテリー充電作業
対象商品:
35482912

軽四のバッテリーの充電作業用に購入。バッテリーを取り外すことなく充電できるのが良い。

2018-11-12
用途:
4年前から使ってます
対象商品:
35482912

250バイクと125スクーターと軽四に使ってます。中古の1300普通車にも使えました。

テクニカオート 様2017-01-25
用途:
自動車のバッテリー上がりの防止
対象商品:
35482912

普段は乗らない車のバッタリーがあがって困ってましたが、これは充電後もこのままで良いので安心しました。

2016-12-02
用途:
バッテリーメンテナンスの為に
対象商品:
35482912

あとで知ったことですが、この商品にバッテリー活性化機能がついてるとは知りませんで、2度びっくり、この価格でこの性能、コスパは最高といえますね。

2016-10-29
用途:
バイク用の充電
対象商品:
35482912

とてもコンパクトで充電完了のサインもあり非常に良い製品です。

2016-09-30
用途:
バイクの充電に使いました、
対象商品:
35482912

充電は思ったよりスムースに出来てとても満足して居ります
値段も手頃でとても良い製品だと思いました、
品川区在住大塚

2016-02-24
用途:
主に農業機械
対象商品:
35482912

以前誰からか、バッテリーの充電は電流を小さくして時間をかけて充電する方がバッテリーに負担をかけないと教わったことがあります。そこで価格も安いこの商品を購入してみましたが、今までの充電器はとても重く、充電完了しても、止まらず、タイマーも付いていなかった、しかも高価だったのに、この機種は、自動で完了してくれるし。冬用の電圧設定もあり。下手な本格機種よりも良いと思います。
一方短所は、時間がかかります。(約8時間位か色々)しかしバッテリーのメンテに用途を絞ればとても優れものだと思います。

2016-05-12
用途:
バイクのバッテリー充電
対象商品:
35482912

友人のものも含め数台モノタロウさんで購入しました。他の商品を含めて3000円以上にすればモノタロウさんが最安値です。
充電器自体もコストパフォーマンス最高です。

洋食屋サンライズ 様2016-10-28
用途:
バイクのバッテリー充電の時
対象商品:
35482912

ほとんどのバッテリーに対応しているので、便利です。

2015-12-22
用途:
オートバイの充電
対象商品:
35482912

バイクの充電器として購入。バイクモードなるものがあり全自動で充電可能。電源コードが十分長いため屋外での使用に便利です。バッテリーを設置したままでの充電も可能でした。コンパクトでとても使いやすくいい商品でした。

2016-01-18
用途:
バイクのバッテリー充電
対象商品:
35482912

最低限の操作で充電ができて使い勝手はよいと思います。電源コードなどがもう少し収納しやすいと申し分ないのですが。

2015-12-06
用途:
まさか活性化機能も付いてるとは。
対象商品:
35482912

最近バッテリー充電器の活躍する季節になりました。
最近買ったのは、セルスター、BAL、メルテック。
セルスターほどのサルフェーション除去パルスは付いてないものの
安い!ケーブル収納でコンパクト!防水!活性化!
これはクルマに積んで置くには当たりです。

2016-05-16
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
35482912

以前もこの商品は使っていましたので、使い方は十分わかっている。
バッテリーを外さずに使えるので、大変便利です。

2016-03-26
用途:
原付きバッテリーの充電
対象商品:
35482912

小型で手軽で操作もしやすく使い安い製品で満足してます

株式会社プレミアム 様2016-06-27
用途:
充電
対象商品:
35482912

問題なし、安い。

2016-02-16
用途:
充電
対象商品:
35482912

想像していたとおり

2015-10-08
用途:
旧い日産サニートラックのバッテリー充電に使用中
対象商品:
35482912

小型で非常に便利ですが雨天時の使用がちょっと心配です。

2015-09-15
用途:
バッテリー充電
対象商品:
35482912

バイクには良いかも
軽四にも使えるみたいだが、まだ使ってない

有限会社スターカーゴ 様2015-08-11
用途:
バイク・除雪機の充電
対象商品:
35482912

全てオートなので、安心!

1人が参考にしています
村上商店 様2015-04-04
用途:
発電機のセルバッテリー用に。
対象商品:
35482912

発電機はいつも使っていないので、使うときにバッテリーが無くなっていて、苦労したのでバッテリーメンテのために購入。
セレクトボタンも有り、良いのですが一つ残念な機能が「バッテリーの電圧が7.5V以下は充電してくれない!」これは致命的でしたが、CEPTOOトリクル充電器で難を乗り切りました。
トリクル充電器としては完全放電や、一定電圧以下のバッテリー以外でしたら凄く良いものと思います。
発電機のバッテリーなので、2Pコネクターを充電器とバッテリーと発電機に取り付けました。便利ですよ!
発電機につなぎセルを回した時に配線は熱を持ちましたが、コネクターまでは問題なく変形もせずでした。
シールドバッテリーまでカバーできるので、常に繋ぎっぱなしで使用しております。

7人が参考にしています