板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)のレビュー

平均満足度 4.80 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービス
979 / 税込 1,077
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-28
用途:
自動車整備

昔からあるタイプですから普通に使えます。圧着タイプなのでお客様から工賃もいただきやすいです。

2025-05-02
用途:
ターミナル交換

バッテリー交換時や、接触不良があった時に必要になるので、在庫しています。値段がもう少し安ければ尚良いです。商品自体は問題ありません。

2026-01-16
用途:
自動車の修理

価格が安く短納期での納入で助かりました.作りもしっかりしていて問題ありませんでした.

2025-03-26
用途:
バッテリーのキルスイッチ取付
対象商品:
35508137

しっかりした作りで、イメージ通りの取り付けが出来た

2024-06-20
用途:
トラックの整備に
対象商品:
35508103

痛んだターミナル補修に使ってます。4トン車以上は60spの太いほうを使ってます。

2024-02-14
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
35508173

早く着いて、すぐ利用できた。
使いやすいし、扱いやすい。
小分けは良い。

スズキモータース 様2023-04-21
用途:
カーバッテリーターミナル交換
対象商品:
35508121

カーバッテリーターミナル交換のために本商品を購入。
しっかりした商品でバッテリーに確実に固定できます。
ケーブルは端子に圧着して固定するタイプなので、自前の工具で工夫して圧着しました。

2022-10-30
用途:
自動車の修理
対象商品:
35508121

板タイプの圧着タイプが長期的に一番トラブルが少ないです。

1人が参考にしています
2022-08-31
用途:
レーシングカーの電装製作
対象商品:
35508164

材質、寸法精度と製造品質が良いので安心して使用できました。

2022-08-28
用途:
農機具等修理
対象商品:
35508103

農機具等の修理に使用します 少数での注文が可能なので助かります

2021-03-30
用途:
ミニショベルの修理
対象商品:
35508121

バッテリーホルダーと端子の距離が近くて、ケーブル側に締め付けナットがある物が欲しかったので役に立ちました。
作業スペースが広かったのでカシメ作業も楽に出来ました
ネジ留めタイプより全体的にスッキリしていてカバー付けたりも楽で満足です

1人が参考にしています
2019-12-13
用途:
ミゼット2のバッテリープラス側ターミナルの交換に使用
対象商品:
35508191

ミゼット2のバッテリープラス側ターミナルが破断したため
交換に使用した。もう1サイズ大きい方が自然に付いた。

2019-11-18
用途:
ターミナル破損の為
対象商品:
35508121

純正品は圧着オープンタイプでしたが、工具が圧着タイプでしたのでこちらを選びました。純正品の端子カバーも使え純正品と遜色なく見えて満足です。

2018-04-19
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
35508103

バッテリーターミナルを交換する時にねじ込みの物ではいづれ緩みますがこのタイプは純正同等で使用で気満足です。

2018-02-25
用途:
ディーゼル除雪機のバッテリ結線用
対象商品:
35508191

Bタイプのマイナスバッテリ端子用にピッタリでした。

1人が参考にしています
2017-09-25
用途:
端子取替え用
対象商品:
35508182

良い商品だとおもいます。これに合う 端子カバーもライナップして欲しい

2025-02-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
35508164

軽トラのターミナルは水の影響する場所にバッテリーがあるので新しい物に交換しました。
専用圧着工具が高いので自作するしかなかったです。

2017-01-24
用途:
バッテリーターミナル作成時
対象商品:
35508121

トラックなどターミナルが腐食により接触不良や破損してしまったときに使ってます。まちがいなしです!!

2016-08-03
用途:
車のバッテリー端子補修
対象商品:
35508146

取り付けに際して何の不具合もなく、購入金額的にも手軽な金額ですので古い車の補修用にオススメです。

2015-10-20
用途:
ターミナルの交換
対象商品:
35508137

腐食でターミナルが錆びてしまい、ボルトが固着してしまいました。
モノタロウさんで検索したところ、調度良く同型の無酸素銅ターミナルを見つけることが出来ました。
サイズもぴったりで価格も純正よりお手頃でしたのでとても助かりました。