ガラス管ヒューズ 25mmのレビュー

平均満足度 4.73 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)
599 / 税込 659
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-16
用途:
古いバイクの修理

最近あまり見ない商品を探すことができて入手できたので助かりました。

2023-09-29
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35509022

このサイズはホームセンターでは扱いもなくなかなか手に入れにくいので助かります。

Jデザイン 様2021-06-16
用途:
バイクの旧車用ヒューズに使用
対象商品:
35509004

バイクの旧車用ヒューズが25mmの長さなのであまり売っていることが無くて大変助かります,長く販売を続けてくださいお願いします。品質も中々良い物でした。

2020-07-14
用途:
RZ50(5R2)の予備品として購入
対象商品:
35509004

予備のヒューズをホームセンターで探したが、25㎜サイズが見つからず困っていたところ、モノタロウで購入する事が出来、助かりました。25㎜サイズは、見つけるのは難しいですね。

2020-09-12
用途:
バイクのヒューズ交換
対象商品:
35508995

ガラス管ヒューズ 30mmが多い中 25mmが探していたサイズでした。

2020-04-22
用途:
古いバイクの修理
対象商品:
35509004

ホームセンター等ではなかなか見つかりませんでしたが、ネットモノタロウさんはすごいですね。いろいろレアなものが見つかって助かります。

2020-10-10
用途:
オートバイの整備時
対象商品:
35509022

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

2018-05-14
用途:
バイクのヒューズ交換
対象商品:
35509013

近所のホームセンターには置いてないサイズなので有難い。

2018-05-01
用途:
バイク(旧車)のメンテナンス
対象商品:
35508995

25mmタイプの官ヒューズが見つからず、モノタロウさんで扱っていて助かりました。

2017-07-06
用途:
塗装作業時
対象商品:
35509004

品質も良くコスト的にも助かります。25mmの管ヒュ-ズを置いてあるお店が意外と少なくとても有難いです。

2021-10-10
用途:
オートバイの整備時
対象商品:
35508995

旧車の25mmサイズってなかなか売ってないんですよね。
でも業者では無いので10本は要らないかな。

2017-06-14
用途:
旧車二輪のメンテナンス
対象商品:
35508995

まだ使用前なので評価コメントができませんが25mmのガラス管ヒュ-ズがなかなか店頭に無くてこまっていました。助かりました

2016-02-07
用途:
古いオートバイのメンテナンス
対象商品:
35509022

250mmの短いタイプは普通の量販店には置いて無いので助かりました。

天馬屋 様2015-07-24
用途:
古い二輪に使用
対象商品:
35508995

古いカブは25mm・7A指定なので。写真を見ると見慣れてる中くびれの細板ではなく家電用の線ヒューズだったので不安だったけど「オートヒューズ」とあるので試しに購入。やはり線ヒューズで125v7Aとあり手持ちテスターでは12v用物と違いが分からず。現車に付けて2週間試しているが今の所は問題は無し。できればこの線ヒューズで従来の12v用と何が違うのか・交換で問題が無いのか説明して欲しい。

MonotaROからの回答

この度はレビューありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、線ヒューズというものが分かりかねますが、
こちらのヒューズはオートのガラス管ヒューズとなっており、
12V専用車にも使用できる製品になります。
ですので、こちらを12V車に使用しても問題はないとのことです。
また、何かご質問がございましたら、
弊社問い合わせ窓口までお問い合わせ頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

2014-04-11
用途:
オートバイの修理
対象商品:
35509022

普通の管ヒューズです。 この型式サイズが、店頭に並ばなくなって来ているので、常時標準的に販売されているのは有難い。

1人が参考にしています