バッテリー SBシリーズのレビュー
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
【用途】自動車用バッテリー
2020-01-17
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 35520624
バッテリーがあがってしまい、交換しました。発注後、翌日に到着しました。梱包状態も綺麗で良かったです。交換後は、エンジン始動がとてもスムーズになりました。この価格でパナソニックブランドの2年保証ならコスパが良いと思います。
1人が参考にしています
2020-02-07
- 用途:
- 軽自動車を複数台保有しているので、バッテリー上がりの予備として、在庫に必ず置くのに最適です。
- 対象商品:
- 35520624
しばらく乗らなかった車を充電する時間がなく動かしたかったので、交換して直ぐに使えたので助かりました。
2020-05-20
- 用途:
- バッテリー上がりのため交換しました。
- 対象商品:
- 35520624
スバルR1のバッテリー上がりの為に購入しました。交換前のバッテリーも同じ商品ですが、5年たってました。
2019-12-04
- 用途:
- 自家用車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 35520624
最近、自家用車のセルの回転が時々勢いが無い時があり、安かったので、今回購入し交換してみました。車載前にテスターで測定したところ約13Vあり、セルも勢い良く回るようになりました。
2022-11-08
- 用途:
- 毎日使用する車に使用
- 対象商品:
- 35520676
パナソニックのブランドを信じて、購入、未だ、1週間程度の為、何も問題はなし、今後、どこまで、使用可能かが問題です、3年近くは、使用したが?どうかと思われます。
ベガ・サーキットプランニング 様2024-04-15
- 用途:
- レースの予備バッテリーとして使用。
- 対象商品:
- 35520633
4月14日のJAF公認JCCA筑波のレースで、HONDA1300クーペ9Sのレース用に準備したもので、予選でのバッテリーの電圧低下が見受けられたので、決勝にこのバッテリーを使用、完全にレースが終わりまで完全に役目を果たした。
ただ、他社のこのクラスのバッテリーは、吊り下げるバンドがついていて、搭載作業がやりやすいので、あった方が良い。
2023-03-23
- 用途:
- エンジンのかかりが悪くなったとき
- 対象商品:
- 35520624
パナソニック製を信用して購入しました。バッテリーはいろんなメーカーから出ていますが、安心して使う事ができる製品を選んだ方がいいと思います。でかけた先で動かなくなるのが一番困りますし。
2人が参考にしています