バンパーパテ ホワイト&ナチュラルのレビュー

平均満足度 4.44 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バンパーパテ ホワイト&ナチュラル SOFT99
SOFT99
1,698 / 税込 1,868
PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-20
用途:
柔軟部材の補修
対象商品:
35528972

非常に接着力があり硬化後も柔軟性がありますので、バンパー補修以外にも、剥がれた靴底の接着や断線修理後の電気ケーブルコネクターの成形などに使用し、非常に重宝しています。

1人が参考にしています
つたや工房 様2022-10-23
用途:
バイクのレストア
対象商品:
35528972

使いやすく仕上がりもきれいでとても満足しています。

2人が参考にしています
2021-03-12
用途:
バンパー補修のため
対象商品:
35528972

浅い擦り傷補修のため使用。最初、一液タイプのうす付けパテを使用したのですが、思うような仕上がりにはならず、こちらを購入。結果、非常に作業が楽で綺麗な仕上がりとなりました。

2021-01-04
用途:
バンパー修理
対象商品:
35528972

すごく使いやすかったです。ヘラで均すのは自分の技術次第!?

2020-09-13
用途:
DIYでバンパー補修に使用。
対象商品:
35528972

DIYでバンパー補修に使用。バンパー専用と云う事でこちらを購入しました。補修の面積には、必要にして充分な量でした。

2020-05-20
用途:
バンパー塗装
対象商品:
35528972

板金塗装は素人ですが、深さ5ミリのくぼみをうまく埋めることができました、研磨もしやすく扱いやすかったです。

2018-12-05
用途:
中古で購入したバンパー修正
対象商品:
35528972

中古バンパーもパテ修正された物でした。大丈夫と思い、はがれた所などに一度更にパテ修正してみましたが、元のパテのヒビ割れが他にもあり、一度全部はがしました。はがす際元々のパテはパキパキしていましたが、このパテを塗ったところは柔軟剤が有り、削り落としました。再度パテ修正し直しましたが、曲げてもはがれず、ヒビも入らずペーパーで削るのも普通のパテ同様の感覚で作業ができます。
このパテを塗るときは下地処理後、バンパープライマーを塗ってから作業するように説明文がありますので、一緒に購入してください。

4人が参考にしています
2018-01-07
用途:
バイクカウルの補修
対象商品:
35528972

付属のヘラも意外と使いやすく、サイズも適量と思います。

2017-05-27
用途:
バンパー擦り傷の修理
対象商品:
35528972

思っていたより薄付け用で厚さ5mm程度まで。ホルツに同様の製品があり、こちらは1cmまでいけるので併用しました。密着、研磨性、乾燥時間などは普通だと思います。

2017-08-09
用途:
バンパーの補修
対象商品:
35528972

前部バンパーの比較的深め(3ミリ程度)の擦り傷の補修に使用しました。同社のHPに補修方法が動画でアップされているので、繰り返し観て、手順を覚えてから補修しました。耐水ペーパーとマスキング等はモノタロウのオリジナルブランドで対応しました。十分満足のできる仕上がりになりました。

2017-07-06
用途:
クロスバイクに使用
対象商品:
35528972

二液性なので全部使いきらなくても良いのが嬉しいです☆

2020-04-06
用途:
クルマのバンパー補修に使用
対象商品:
35528972

ごく普通に使うことができ、修理後3年以上経過しても外観にヒケや欠けなどの劣化が出ることもなく、なかなかよい製品だと思います。

2017-07-06
用途:
クロスバイクに使用
対象商品:
35528972

二液性なので保管が簡単な上に長く保管出来る事がとても嬉しい☆

2017-01-31
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
35528972

市販品をまとめて購入しました 買いに行く手間がない分良いと思います

2018-04-10
用途:
マイカーの補修
対象商品:
35528972

冬場だったので、硬化してつかいにくかった。お湯で温めて使用した。自然乾燥も不十分でした。磨いているとはがれてきた。自分の作業が悪かったかも。

2017-01-08
用途:
塗装作業時
対象商品:
35528972

開封後、時間経過した場合、硬化して使えないため、大、中、小とバリェーションが欲しい