スーイスイフットポンプのレビュー
- 用途:
- バイクx3台 自転車x1台 空気調節
使用してた、タンク付きの物が壊れた為、購入しました。
想像して居たより小さくて驚きました。足で踏むと壊しそうなので、手で押して入れてますが、ストロークが短いので大量に入れるには、向いてませんが、空気調整には、メーターも付いていて便利です。
かわいくて保管も場所をとりませんので、気に入りました。
値段が、安いのでしょうがないかもしてませんが、地面設置面塗装が、すぐに剥げますので、すぐに裏から錆が来そうです。値上げしてもアルミ、ステンレスを多く使用するとかゴム足をつけるとか改良しても売れると思いますが・・・
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
- 用途:
- 空気入れ
- 対象商品:
- 35562703
注文前、ここに表示されていた仕様がメーカーのホームページのものより劣っていたので確認したところ、こちらの表示が誤っていたとのことで修正されたので注文したのですが、まだ付属品などの記述が不正確です。今、付属品に「小型レジャー用アダプター(大)」 と表示されてますが、自転車用アダプター以外は、「小型レジャー用(細・太)、ボール用ニードルアダプター」が付属してます。恐らく、写真からして古いです。写真には、赤いアダプターが一つ写っていますが、実際には以下のメーカーのホームページにあるように、グレーのアダプターが3つまとまっている形状です。
http://www.bal-ohashi.com/pump/1921.html
以上から推測するに、この製品は、同じ品番で一度モデルチェンジしているのではないでしょうか。以前表示されていた仕様では、ホース長は600mmで、最大圧力は400kPaしかなかったのが、現在は700mm、600kPaと向上しており、付属のアダプターも増えたわけです。
なので、事前にここのレビューの低い評価を見て不安でしたが、これが現在の製品に対する評価なのか、少々疑問です。というのも、同じメーカーで、品番が1920と一つ違いのツインシリンダーの製品がありますが、そちらのレビューの評価はかなり高く、そもそも悪いメーカーではないと思うのです。
まだ、アダプター類は使用しておらず、米式バルブのまま数回使用しただけですが、とりあえず問題はなく、満足してます。
ご連絡ありがとうございました。
商品情報を修正致しました。
画像に関しましても修正させて頂きます。
- 用途:
- 一般的な空気入れとして。
- 対象商品:
- 35562703
ポンプのフタ状になっている部分が、シャフトを通す穴に強度がない。2・3度使用したところ、穴が広がって使用出来なくなった。なので、本品を見ている人は市中で普通に空気入れを買い求めることをお薦めする。
貴重なご意見ありがとうございます。品質改善をメーカーに申し伝えさせていただきます。