2サイクル スーパーゾイルのレビュー

平均満足度 4.65 (164件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
1,098 / 税込 1,208
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。 【用途】2サイクルエンジン用
164件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
K‘s商会 様2018-05-29
用途:
バイク
対象商品:
35578392

バイクのメンテナンス用に購入しました。他よりも安く購入できたので助かります。

2017-02-16
用途:
エンジン保護
対象商品:
35578392

変則的な使用方法ですが、ガソリンタンクにほんの数滴入れて使用します。延命目的での使用ですが、過走行車でも快調に走行していますので安心して使用できます。

株式会社IGK 様2017-04-07
用途:
スノーモービルに使用
対象商品:
35578392

もう少し走ってみないと何とも言えませんが、いいと思います。

中澤 オートガレージ 様2017-02-04
用途:
2ストオイルの補充時
対象商品:
35578392

この2スト用ゾイルを入れると 明らかにエンジンがスムースになり、上までストレス無く吹け上がります。シールへの攻撃性も無く素晴らしい商品です。

株式会社 アドバンス 様2017-03-23
用途:
2STバイクのお守り。
対象商品:
35578392

良くなった気がする。他者のレビューの様な効果が有る事を期待します。

有限会社アスペン 様2017-07-29
用途:
LANZAのOILとして
対象商品:
35578392

白煙がすごく多くなった 薄めてみたが 白煙がおさまらないので すべて元のOILに戻そうと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2017-07-01
用途:
日頃のメインテナンス
対象商品:
35578392

老婆心の2stには欠かせません。プラシーボ的にも…。

1人が参考にしています
2017-01-14
用途:
旧車2stのメンテ
対象商品:
35578392

鰯の頭もなんとやらで、入れないよりはましだろうと購入しましたが、以外にも体感できる効果があって驚きでした。

2024-05-27
用途:
2サイクル車の保護
対象商品:
35578383

絶滅危惧車の2スト車に使用し延命しております。明らかにレスポンスが向上するので
回し過ぎには注意です。

1人が参考にしています
2017-07-22
用途:
バイク用
対象商品:
35578392

バイクのエンジンO/Hに購入しました、品物もすぐに届きました。

2022-12-30
用途:
違いがわからん
対象商品:
35578383

ケミカル物ね、
過去にも実感出来た試しが無い。
例外にもれず、今回も。
コレ、本当に効果有るの?

2016-09-01
用途:
2stエンジンの焼きつき防止
対象商品:
35578392

2stエンジンの高回転走行の際、音、振動の軽減が感じられます。
何より安心して走行できる事が1番の魅力です。

2016-05-05
用途:
ゾイルの名称は伊達じゃないのかも
対象商品:
35578383

チューニングしてある我が古い愛機JOG/Z に投入してみました。
焼き付きが怖くて100%化学合成オイルを使用していますが、更に保険と言うか御守りのつもりで
使用しています。走りに問題がないのは以前からのセッティングで分かってはいたのですが、ゾイルを
オイルタンクに追加してから、アイドリング時の音が静かになったと感じます。高価ですが、実店舗で買うよりも安いのでイイと思います。今回は使い切るつもりでしたので、小容量のタイプにしてみました。

1人が参考にしています
2016-02-10
用途:
RZ250R ヤマハ純正青缶に添加して使用
対象商品:
35578383

効果が体感出来るオイル添加剤です。特に高回転域で良く回る様になりました。どちらかと言うと、シリンダーとピストン保護をする目的で使用しています。この添加剤を使用する事でエンジンの焼き付きが完全に防げる訳ではありませんが、安心感が得られるのも魅力のひとつです。もう少し金額が安くなれば言うことなしです。

1人が参考にしています
2016-03-23
用途:
原付の補修
対象商品:
35578383

効果があるか正直わかりません

1人が参考にしています
2017-05-20
用途:
古い車のメンテナンス
対象商品:
35578383

まだ使い始めたばかりで効果は不明です。もう少し使用してみます。

2016-06-08
用途:
オートバイに利用
対象商品:
35578392

4サイクルのゾイルはまあまあ良い製品だなぁ~と思ってましたが、初めて2サイクル用を利用してみました  う~ん  一本使ったくらいでは違いは判りませんでした  長期に使えばカーボン除去性能など分かるかもしれないのですが…

有限会社ジュテーム 様2016-05-30
用途:
バイクのレストア
対象商品:
35578383

アクセルのレスポンスが軽くなりました。これはおすすめです。

2016-10-23
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
35578392

商品の良さは知っていました。他で買うよりリーズナブルなのでまた買いたいです。

2016-10-07
用途:
ちょっと無理したいとき
対象商品:
35578392

リピート購入です。前々回までは小売店で購入していましたが、全く同品質の物が安く購入できて満足です。