4サイクル スーパーゾイルのレビュー

平均満足度 4.71 (170件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
4,998 / 税込 5,498
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。 【用途】4サイクルエンジン用
170件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-26
用途:
オイルトリートメント
対象商品:
35578426

オイル交換時に時々併用しています。
とりあえず30万キロ目標(現在27万キロ)

2018-04-24
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35578426

毎春のオイル交換時に必ず使っています少し値段が高いのですが入れて軽く感じます。

1人が参考にしています
2018-06-20
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35578435

少量でも良いのでオイル交換時に使い続けることで、高回転時のギヤーシフト時のショックが軽減される。

2018-04-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578401

回転がスムーズになり、ピークパワーが出たようです。

2017-07-01
用途:
オイル交換時
対象商品:
35578401

この度20年物のビラーゴ250のオイル交換時に使用させて頂きました。以前よりレビューなどの高評価をみて気になっておりましたが、百聞は一見に如かずで購入しました。メカニカルノイズの軽減とアイドリングの安定感は体感できるものがあり噂通りの商品と言えるでしょう。あとはエンジン機構の摩耗を防ぎ寿命を延ばすとのことなのでご老体の愛車に少しでも良いコンディションを保てるよう継続使用していくつもりです。

2019-04-14
用途:
ホームセンターにおいてないので
対象商品:
35578401

価格、品質ともに価問題なく使用できています。良いです。

1人が参考にしています
有限会社萩原住研 様2017-08-31
用途:
バイクのエンジン内部の摩耗防止、ミッションタッチ等の改善
対象商品:
35578435

ミッションの作動タッチが気持ちよくスムースになった感覚です。
また旧車にとって安心感があります。

2017-06-28
用途:
オートバイのエンジンオイル添加剤として
対象商品:
35578426

エンジンの回転がスムーズになり、エンジン音も静かになりました。

2018-01-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578435

28年前のSRXに投入。エンジンノイズ低下。始動性向上。アイドリングアップ。最も体感したのがミッションの動きが上質なものに変化した事

2人が参考にしています
2017-12-06
用途:
オイル交換
対象商品:
35578417

17万キロ走ったジムニーに使用しました。評判通りメカノイズが静かになり満足です。フラッシングゾイルを事前に使用し規定オイル量の8%を入れました。。

1人が参考にしています
2017-05-19
用途:
2stオートバイのギヤオイルに
対象商品:
35578417

長年ギヤオイルに10%添加しています。トラブルがなく使用できています。

2017-05-18
用途:
二輪のメンテナンス
対象商品:
35578401

全バイク 車に使っています バイクも車もパワーアップのみならずオイル交換サイクルも伸びます

2017-02-14
用途:
ミッションに入れてます
対象商品:
35578401

2サイクルエンジンのミッションに入れてます。
抜けやすかったギアが抜けなくなったので
個人的には満足ですね。
音は判りません

2016-12-18
用途:
オイル交換時
対象商品:
35578401

バイク、車と使わせてもらってます。
以前、2ストバイクをブン回しすぎてエンジンを焼いたとき、これをシリンダーに直接流し込んで復活しました。また、通常メンテの一環としてオイル交換時に10%ほど入れて燃費、レスポンス向上を図っています。
数値を提示できるほどマメな記録をしておりませんが、体感的には間違いなく感じられます。(びっくりするほど!)
個人的にはマイク□□ンより断然効いてる感じです。効き目も長いのでコンスタントに使いたいです。

2023-12-18
用途:
オイル交換時にオイルに添加します
対象商品:
35578435

リピーターです。 4サイクルのバイクや自動車に使っています。 エンジン音が小さくなり、また、滑らかに回転知りようになり、フリクションロスが低減していると思います。

2017-08-06
用途:
ミッションオイルに添加
対象商品:
35578401

18万キロ近くで入りが悪くなったロードスターの
ミッションオイルに添加しています。
元のオイルはマツダの純正ですが、添加することで
ストレスなくミッションが入る様なりました。

2017-06-03
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35578401

1966年式リトルホンダP25で使用しました。オイル交換前に少々アイドリングが不安定でしたが、オイル交換時に10%ゾイルを添加してエンジンを始動したところ、1分もたたずにアイドリングがみるみる上がり、スロットルスクリューを1回転近く戻しました。その後は低回転で安定してアイドリングします。あまりの効果に驚いたので書き込みしました!旧車にお勧めです!

2017-05-20
用途:
バイクのオイル交換で
対象商品:
35578401

2回目のリピートです。1997年製のジェベル200 のオイル交換時に添加しています。ビックリするような変化はありませんが、確かな効果はあります。最も大きな変化はアイドリングの回転数低下と高回転時の振動の減少です。

2016-06-30
用途:
オイル交換
対象商品:
35578401

振動が少なくなった・・・気がします。
ただ気楽に入れられる値段じゃ無いなあ~。

2016-05-09
用途:
バイク整備
対象商品:
35578417

確実に効果があります。エンジン音振動が軽減されます。旧車には持って来いです