アーシングケーブル(15sq)のレビュー
- 用途:
- 車のバッテリーと一緒に交換しました。
- 対象商品:
- 35695694
古い車だったのでバッテリーと一緒に交換しました本当はアースと一緒にプラス用の線も交換したかったのですが探しても見つからず残念でした。
- 用途:
- 経年車の劣化したエンジンアース線交換
- 対象商品:
- 35695676
古い車のバッテリー電圧が低くバッテリーやオルタネーターを交換しても改善しないので、もしかして?と思ってエンジンブロック-ボディ間のアース線を調べると目に見えないところが腐食して電気抵抗が高くなっていました。
早速本商品を手配して交換したところバッテリー電圧も定格まで上昇、エンジンも元気を取り戻しました。
経年車をお乗りの方で同様の症状がみられる方のご参考になれば幸いです。
- 用途:
- オルタネーターとバッテリーとの直アーシング
- 対象商品:
- 35695773
結局、エンジンアースとの変化はなかったがマイナス線直引きなので安心出来る♪
納期がちと長いがアース線長さが細かくチョイス出来るのがGOOD!!
- 用途:
- エンジンのアーシングに使用しました。
- 対象商品:
- 35695685
純正のアーシングが経年劣化していた為に交換しました。始動性とライト類
及びラジオ等のノイズが消え実感しました。
- 用途:
- オルタネーターとバッテリーとの直接アーシング
- 対象商品:
- 35695773
残念ながら当方の接続方法では変わりませんでした・・・
納期は長いが欲しい長さがチョイス出来るのが大変良い♪
- 用途:
- アースゥイン グゥーー
最高!この値段だと無駄にアーシングしたくなるね。よく車種別に設定されたバカ高い値段のものがあるけど、これが本来の値段だと思う。これからも、こういう良品を買うようにしたいね。
- 用途:
- バイクのアーシング
- 対象商品:
- 35695676
思い切り太い電線がしっかりとした端子まで付いてこの値段は助かります。 透明なチューブなので線の太さもしっかり分かって心強い感じです。 他のバイクで使う時もこれにしようと思います。
- 用途:
- 純正のアースケーブル交換に
- 対象商品:
- 35695694
純正のバッテリーマイナス極とボディアースの8sqケーブルを本商品に交換しました。
15sqは純正アースケーブルに比べ高品質で太いケーブルですが想像以上に柔らかく
とても扱い易いです。長さのバリエーションも細かく設定されていて、必要長に近い物を
購入出来るのはうれしい配慮と思います。引き回しも綺麗に行えました。
両端に圧着端子が付いていてこの価格なら良いと思いました。
要望として、片側のみ圧着端子が付きもう一方は切りっ放しの物があれば
エーモン製バッテリーターミナル(Y-134)のセンターにしっかり固定出来るのですが・・・
- 用途:
- 自動車のドア・ボンネット・トランクのヒンジへのアーシング
- 対象商品:
- 35695676
無線機のボデーアーシングに使用、かなりSWRが下がりました、アンテナ器台からも直接ボデーへのアーシングも取りましたが下がりきらず、併せてドア等のアーシングで思う値になりました。
- 用途:
- 燃費対策
- 対象商品:
- 35695746
燃費、パワー共にUPしているのがわかります。
車の発進が軽くなり、オーディオの音質もクリアになった気がします。
おすすめ商品です。
- 用途:
- エンジン廻りのアーシングに使用
- 対象商品:
- 35695721
体感の有無は良く分かりません。パッケージなどの余計な物が省かれることでゴミが出ないし、純正のボディーアースよりsqが大きいので効果が期待できます。
- 用途:
- 車のアース線の追加又は交換
- 対象商品:
- 35695676
追加と取替えの作業をしました。車も古くなるとアースの電気のとうりが悪くなりバツテリーに負担が掛かるので交換と追加しました。とても良いです。セルも一発で掛かりました。