接点グリスのレビュー

平均満足度 4.48 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
接点グリス POLARG
POLARG
529 / 税込 582
カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-04
用途:
車のヘッドランプ交換時に

車のヘッドランプ交換時に塗布しました。
一度交換すれば使用する事はないですが、ヘッドランプは比較的大電流が流れますので、グリス塗布は必須かと思ってます。
他の用途でも、なるべく使いたいですが、何に使えばよいやら。

2023-12-04
用途:
バイクのストップランプスイッチの修理作業
対象商品:
35837383

前ブレーキのスイッチがすぐに接点が通電しなくなるので今までシリコングリスを充填して組んでいましたが、それでも1年ほどで通電しなくなるし、接点復活スプレー等ではもたないのでこれを探して使ってみました。効果の答えは1年後ですかね。もう少し量があるといいですね。

1人が参考にしています
2023-06-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35837383

ジェネレーター接続端子のギボシカバーが頻繁に焦げてしまう為、今回はギボシ交換と同時に接点グリスを購入致しました。
今の所焦げ等問題なく維持しています。又、グリスのおかげで端子の抜き差しも容易になりました。量も適量で満足しています。

2022-04-24
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
35837383

個人使用だとあまりたくさん使うことがないので、この程度の量のものがちょうどいい

オフィス ビジネス インスパイア 様2021-07-20
用途:
バイクバッテリーターミナル塗布
対象商品:
35837383

容量が小さすぎた。通電防錆効果に問題なく、便利です。また買いたい。

2021-03-07
用途:
接点腐食防止
対象商品:
35837383

車の冬の配線腐食防止に購入しました 雪を溶かすエンカリのせいで 配線関係はきちんと処理しないと配線がすぐに腐食してしまうので これがあれば安心です

1人が参考にしています
2020-12-25
用途:
スカイウェイブMのメンテナンス
対象商品:
35837383

同社のカプラーのために購入。
ほかのところのものでもいいかもしれませんが、あまり使わないのでこちらのサイズがちょうどよかったです。

2020-12-03
用途:
DIY
対象商品:
35837383

純正品と相違ないと思います。若干色味は違いますが、機能的には大丈夫です。

2人が参考にしています
2020-12-04
用途:
修理、メンテに使用
対象商品:
35837383

白っぽい半透明かと思いきや、肌色でした。
ちょう度は…ゆるゆるw。

2020-02-01
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
35837383

古いクルマのため、メンテナンスには気を使います。ヘッドライトのカプラー端子へ防水と漏電防止のために使用しました。これで安心。

1人が参考にしています
2019-06-08
用途:
二輪車のハンドルスイッチに
対象商品:
35837383

二輪車のハンドルは雨とホコリと熱を受ける過酷な環境ですが、接点にこれを塗っとくのが一番良さそうでした。

2018-11-05
用途:
LEDライトのメンテナンス
対象商品:
35837383

LEDライト接続部の接触改善に使用しました。粘度も程よく、使いやすいです。

2019-01-24
用途:
バッテリー交換
対象商品:
35837383

何度もバッテリーを交換してるときっちりバッテリー端子が締まらなくなってるのをグリスで通電を良くします。振動で緩んでも安心です。

2018-07-02
用途:
車のリフレッシュ
対象商品:
35837383

低価格で扱いやすくたいへん満足しています。
添付することにより通電効率が上がったかどうかは実験をしていないのでわかりませんが、気休めで買いました。

2018-05-19
用途:
釣り 電動リールのコネクタ部に使用
対象商品:
35837383

釣り用電動リールのコネクタ部に使用しています。
通電性、錆防止が期待できそうです。

2018-03-14
用途:
接点用
対象商品:
35837383

ファミコンカセットの接点ブライトのあとに使う予定。

合同会社福住電装 様2017-10-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35837383

届いてすぐ微量を取り出し、ディジタルテスターで抵抗値を測定しました。MΩで絶縁性であることを確認しました。そしてリード棒の先端同士が微量のグリースの中で、わずかに触れただけで瞬時に“0”Ωを指示しました。接触面が活性化していることを実感しました。またメーカーが信頼のブランド日星工業である事も安心につながりました。

7人が参考にしています
2017-10-14
用途:
自動車の配線加工
対象商品:
35837383

自動車の配線を新たに引きなおし湿気に当たりそうなカプラーに使いました。勝手も良く気に入ってます。既存のカプラーやヘッドライトにも使おうと思ってます。

2017-10-31
用途:
アースのサビ対策
対象商品:
35837383

あちこち端子部分に使用。接点スプレーと併用することでサビ対策には効果ありそう。

朝井 様2017-04-28
用途:
フュエルインジェクションのカプラーに使用
対象商品:
35837383

雨天時、エンストする事が有りましたが、使用後エンジンのアイドリングが安定しました。