グラファイトラバー(替えゴム)のレビュー

平均満足度 4.13 (728件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC
FILTEC
289 / 税込 318
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
728件中 261~280件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-10
用途:
フォークリフトのワイパーとして
対象商品:
36570161

フォークリフトの屋外作業が多いので重宝しています。

2019-04-17
用途:
トラックのワイパー
対象商品:
36570152

低価格ですが高品質な商品だと思います。
これなら早め早めの交換も気軽に行えます。

ファンコムズ 様2020-01-30
用途:
値段相応の感じ
対象商品:
36570107

安いからと割り切りが必要です。耐久性が悪く、よくても半年持ちません。ビビリ音も気になりますね。ふき取り性は悪くないです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2019-03-18
用途:
純正部品代替交換用
対象商品:
36570082

純正部品やその他市販品に比べて非常に安価でコストパフォーマンスが高い。

2020-01-23
用途:
交換
対象商品:
36570082

リピートですが、まるで利用してないのに1年ちょいで逝かれます・・、まぁ安いので仕方ないですが・・

2020-01-14
用途:
マイカーのワイパーに使用しています。
対象商品:
36570161

当たり前ですが新しいうちは、綺麗に拭き取れます。安価なので仕方がないのでしょうが、直ぐにぶれて音が出るようになります。もう少し持ちが良いと助かるのですが。

2019-03-14
用途:
純正の代替品
対象商品:
36570082

カットして、純正ゴムの代わりに使っていますが、特に問題ないです。

2019-02-20
用途:
ワイパー替えゴム
対象商品:
36570107

この価格で綺麗に拭き取れれば問題無しです。消耗品なので助かります。

2020-04-05
用途:
ワイパーブレード交換
対象商品:
36570082

大満足です。品物もしっかりしたもので、純正からの交換でしたがほとんど同じ、もちろんふき取りも何の問題もありませんでした。何より低価格は助かります。

2018-12-28
用途:
劣化時の交換
対象商品:
36570107

値段は安いですが、ちゃんとしたものが箱に入った状態で届きました。消耗品なので、一定レベルの品質であれば手頃なものを頻繁に交換し新しくする方が、拭き取りがよくない状態で我慢しながら運転するよりいいと思います。

2023-05-29
用途:
リアワイパーストック
対象商品:
36570082

いつだめになってもすぐに交換できるようにストックしています。

2019-03-12
用途:
劣化の為入れ替え
対象商品:
36570107

ムーブ2台分購入して使用したけど、一台は全く問題なく綺麗な拭き上げで満足。 もう一台はフレームとの相性が悪いのか、やや筋が残る。物としては必要十分と思います。

2018-12-07
用途:
ワイパーゴム交換
対象商品:
36570125

しっかりとした、スムーズな掃き具合で、値段の割に大変良い品かと、思います。

2019-01-14
用途:
ワイパーゴム交換
対象商品:
36570161

Z33 フェアレディーZの運転席・助手席用を交換(純正ブレード使用)
・6mm幅 500mm TR-500-6(運転席)注文コード:36570161
・6mm幅 450mm TR-450-6(助手席)注文コード:36570143
問題なく取付けできました。耐久性については不明ですが、他のメーカーの半額なのでよしとする。

2021-05-07
用途:
運転時
対象商品:
36570222

ブレードのビビリ音が大きい 劣化寿命も短くて、良くて半年です

2020-06-25
用途:
交換
対象商品:
36570107

不具合無く満足です。
全く持ってゴムだけで必要十分でした。

2018-11-14
用途:
自家用車のワイパーゴム交換
対象商品:
36570161

廉価にもかかわらず十分使用に耐えます。スジもでませんし綺麗に動作します。仮に耐久性が劣るものなら頻繁に交換しても損がない価格がありがたいです。今回お試しのつもりで2本注文しましたが近いうちに8~10本程度購入しようと思います。

2019-01-04
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
36570107

特に問題無く使用できています。
耐久性についてはわかりませんが、
300円もしないものなので、1年持てば、
毎年交換しているようなものなので、
問題ないと思っています。
絶対必要になる消耗品なので、
送料無料の3,000円にちょっと足りない時や、
購入月送料無料になる7,000円にちょっと足りないときなどに、
買い足しておくと便利だと思います。
それ用のお気に入りを作成しておくと、
更に便利にモノタロウを利用することができます。

1人が参考にしています
2018-12-14
用途:
車に取付
対象商品:
36570082

特段問題ないと思います。寿命が分かりませんが、安くてお勧めです。

2018-10-30
用途:
定期交換
対象商品:
36570082

ワイパーは1年毎に交換する消耗品なので、このコストパフォーマンスは最高です。