消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)のレビュー

平均満足度 4.67 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
消音グラスウールセット(アコスタフィルCE) KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
4,498 / 税込 4,948
飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-02
用途:
バイクのマフラーメンテナンス
対象商品:
20793720

ハサミで必要な長さや大きさにカットして使用しました。自分が知っているグラスウールとは違いバラけることが無く、また粉塵など散乱も無く素晴らしい。
値段は高いですが消耗寿命なと考えたら充分かと。

2021-10-28
用途:
爆音になってしまったスーパートラップの修復に…
対象商品:
36694104

説明書の通りで作業中チクチクしないで助かった!
性能は、取りあえず消音効果はOK!
馴染む(膨張するらしい)とさらにおとなしくなるみたいなので、これからに期待!!

1人が参考にしています
2021-11-03
用途:
バイクのサイレンサー
対象商品:
36694095

他よりお値段は高いですが、消音性能と耐久性は比べ物になりません。
これはオススメです。

1人が参考にしています
2021-07-07
用途:
バイクのサイレンサーリメイクに
対象商品:
36694095

チクチクするグラスウールに比べこちらは全くチクチクしないので素手で作業出来ます。
価格がもう少し安いと大満足です。

1人が参考にしています
2021-03-02
用途:
バイクのサイレンサーメンテナンス
対象商品:
36694095

モトクロス用バイクCRF150Rのサイレンサーに使っています。
320×1100の物がちょうど良い大きさです。
飛び散らないようで作業後にチクチクすることがありません。
取付直後は音が大きめ、焼けた臭いもするのですが、少し走ると落ち着くようでだいぶ音量が落ち着きます。
編み込みのおかげか耐久性もあると思います。
レーサーだとすぐ経たるし、トルクにも影響するのでこまめな交換が必要なので大変助かります。

2020-10-21
用途:
マフラーの消音材
対象商品:
36694104

取り扱いが楽だった。取り付け後の音もマイルドになって満足。

2019-12-10
用途:
マフラーのタイコ消音材
対象商品:
36694095

パイプ径60、タイコ寸法300ミリ長さ×100ミリ径にちょうどいい長さでした。軽く巻いた感じで、本当にこれで行けるかな?くらいでした。エンジンを掛けた直後は排気音が大きかったですが、暫く使うと排気音が小さくなりました。満足です。

2019-04-19
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
36694104

繊維が綺麗に編んである為作業性はグッドでした。うたい文句通りふくらんでくれることを期待します。

2019-01-15
用途:
サイレンサーの交換
対象商品:
36694113

同製品を過去にも使用して良かったので、今回も購入。

2018-02-05
用途:
2stバイクサイレンサーグラスウール交換
対象商品:
36694104

挿入し易く、消音効果は純正と変わらないので毎回使用しています。

2016-08-19
用途:
バイクのサイレンサーのメンテナンス
対象商品:
36694095

グラスウールがチクチクしないのが凄く良いです。値段がちょっとお高めですが、作業性を考えると抜群に良いです。

2016-07-09
用途:
バイクのマフラーの消音材の入替
対象商品:
36694113

扱いやすくてよかった。

1人が参考にしています
2015-10-06
用途:
バイク
対象商品:
36694113

良い

ホンダカーズ北九州 様2020-02-06
用途:
マフラーのグラスウール交換。
対象商品:
36694113

マフラーのグラスウールはガラス繊維の飛散が酷いですが、これは巻くだけで良いし、作業が楽になります。

2014-06-05
用途:
社外品サイレンサ-の音が大きくなってきたので交換しました。
対象商品:
36694095

サイレンサ-が小さかったので半分に切って使用しましたが、切るのも簡単で素手で作業していてもチクチクしませんでした。初めは結構スカスカの状態だったのでエンジンを掛けた時に「あれ?音が大きい?」と思いましたが少し走ったら膨張したのか自分が慣れたのか小さくなったように感じました。

2014-03-17
用途:
サイレンサー内の劣化したグラスウールの交換用
対象商品:
36694104

カットもし易いしウールの飛散がほとんど無いので使いやすいと思います。

2014-02-11
用途:
マフラーのウール交換
対象商品:
36694104

アコスタフィル自体が間違いのないものなので、こういったリペアパーツが送料無料で購入できるのは大変ありがたいです。

2014-03-14
用途:
サイレンサー交換
対象商品:
36694095

ちょっと厚みが足りないかな、後、耐久性の判断はは数ヶ月先ですね

2015-07-09
用途:
防音対策
対象商品:
36694104

上記のとおり不満足

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2013-03-27
用途:
バイク
対象商品:
36694104

忠男マフラーのグラスウール交換に使用しました。素材が柔らかく挿入する際に苦労せず作業出来るので初心者の方でもオススメ出来る商品です。

1人が参考にしています