AZ 2サイクルエンジンオイル(スモークレス)のレビュー
2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。
排気煙を抑え、エンジンの焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせるスモークレスタイプのオイルです。
FCグレード。
50:1混合に最適
【用途】刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に
2022-07-29
- 用途:
- 草刈払い用エンジン
- 対象商品:
- 36796207
前使っていた2サイクルオイルがもう販売されてなく、こちらを購入する事にしました。
使ってみると、前より煙が少なく軽やかなエンジン音になりました。
特にパワーが上がる訳ではありませんが、スムーズなエンジン回転になり、滑らかさが加わった感じがします。
夏場には4ケ月位草刈機を使用しますが、多少ストレスも減った気がします。
2022-04-05
- 用途:
- 工場内で使用しているチェーンソーの混合燃料作成用
- 対象商品:
- 58412155
工場内で使用しているチェーンソーの混合燃料作成用に購入。
いつも1Lのほうを購入していますが、4Lの大容量のほうが単価が安かったのでこちらにしてみました。1/50タイプなので煙も少なく快適です。また、チェーンソーに何の不都合も生じていません。
学校法人いいづな学園 様2022-05-26
- 用途:
- 草刈り機、チェーンソー
- 対象商品:
- 58412146
排気のスモークが気にならず、給油の回数も少なく燃費がいいように感じてます。
国立公園内の学校なので、環境負荷の少ないものを選びたいです。
2021-10-09
- 用途:
- 刈払機に使用しました。
- 対象商品:
- 36796207
ちょうど、オイルが無くなりそうなので注文しました。
オイルによってはスモークが出て、なめらかに動かないオイルもありましたが、今回は使用に何ら問題はありませんでした。
スモークは少なめで、エンジンの吹けも良くなり、軽くなった感じがしました。
難なくキチンと動く事が大事ですね。
安心して使えました。
2021-01-26
- 用途:
- チェーンソー、ヘッジトリマー、動力噴霧器用
- 対象商品:
- 58412137
2度目の購入です。さすがに自宅用ですのでたくさん使うわけではありませんが、次も購入しようと決めていました。良いと思います。次も、またこれを購入します。
1人が参考にしています
2019-04-19
- 用途:
- チェーンソーに
- 対象商品:
- 36796207
1リットル入りを購入。性能問題なしです。
入れ物がすごく使いやすい。作業箱へのおさまりもとてもいいです。
また1リットル買います。
1人が参考にしています
吉村太農園 様2018-05-17
- 用途:
- 草機器用燃料
- 対象商品:
- 58412155
以前は原付用の2サイクルオイルで混合燃料を作っていましたが、こちらは50:1なのでコストを抑えることができました。