足楽プロ(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット)のレビュー
- 用途:
- 1年3か月で
- 対象商品:
- 36797887
定期的に空気圧管理しながら使用していましたがパンクしました。
付属のチューブの表面が剥離し消しゴムのカスのような状態でタイヤ内部に溜まっていてました。結果、チューブの厚みが薄くなりパンクに至ったようです。
タイヤ自体には問題なさそうに見えます。
大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 電動自転車の交換用に。
- 対象商品:
- 36797887
電動自転車で約6年使っていました。ほぼ毎日、往復約7kmの道のりを通勤で使用。パンクは一度もなく、ひび割れもほぼ無し。
今回は後輪は溝が薄くなってきたため同じものをリピートしました。
高価なタイヤですが交換の手間やパンクのリスクを考えると十分に価値があります。
- 用途:
- 電動自転車の後輪のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797887
IRCの足楽のプロを購入しました。電動自転車は車重が重いので少しでも長持ちさせたいのでプロを選択しました。リム打ちに依るパンクを回避したい、又孫の送り迎えで毎日乗るので良いものにしました。まだ取り付けて間もないので分かりませんがいい感じで乗れてます。
- 用途:
- 宅配便の配達用アシスト自転車に装着
- 対象商品:
- 36797887
1 3/8のタイヤが入っていたものを1/2に履き替えました。荷物を積んで段差を超える時のショックが和らぎました。また、グリップも良く、耐摩耗性も良いみたいです。アシストなので転がり抵抗がわかりにくいですが、アシストを切った時のロードノイズはほとんどないです。
現在1年ほど経ちますが、毎日乗っている割にサイドのひび割れが入ってきています。深刻なほどではありません。たぶん空気圧を高めにしているせいかもしれません。
- 用途:
- 電動アシストではないが、母のママチャリ用に購入。
- 対象商品:
- 36797853
非常にいいタイヤです。ビードの剛性も非常に高く、転がり抵抗も少なくなり、乗っていて楽だと喜ばれました。何より今までのWO22 x 1 3/8から、1 3/4と太くなったため、非常に安定しています。パンク性の向上もうれしい限りです。もう、ホームセンターの中国製の極薄安物タイヤ使えません。出来れば、リムフラップも同梱してほしいです。
- 用途:
- 自転車の前輪に使用
- 対象商品:
- 36797887
取付の時、少し硬く感じましたが 乗り心地は自転車屋さんで取り替えた前のタイヤよりも、いいような気がします。
- 用途:
- 電動アシスト自転車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797887
しっかりとした商品でした。
リア用として足楽の在庫がなかったのでこちらのプロを使用しました。
リムフラップも同梱だと助かります。
- 用途:
- 買い出し用の電動アシスト自転車の後輪に
- 対象商品:
- 36797887
「26 1 1/2 (40-590) TO FIT 1 3/8 RIM」他のレビューにありましたコレが購入の決め手でした。溝どころか中の生地が幅1㎝前後露出した末期過ぎパナのイーライドからの交換。直後は走行中に妙な引っ張られ感があったのですが、一週間くらいで感じなくなりました、重量増えたイメージでの気のせいだったのかもしれません。積載走行での縁石と上り坂でタイヤの良さを特に実感させられました。
- 用途:
- 3人乗り自転車(ママチャリ)のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797887
3人乗り自転車(電動アシスト無しのママチャリ)のタイヤ交換に使用しました。
1-1/2幅のサイズはどこの自転車店にも見当たらず、当サイトで購入しました。
一時1-3/8幅のタイヤを代用していましたが、やはり3人乗り自転車には
1-1/2幅の方が安定感があっていいです。
”お店に持ち込んでメーカーからタイヤ取り寄せ&交換”より”安価にご自身で”という方にお勧めです。
- 用途:
- 重量物運搬
- 対象商品:
- 36797887
ホームセンターに置いているタイヤなら安物も、
パナソニックの袋入りのも2か月ぐらいで溝が無くなりましたが、
4ヶ月以上になりますがまだ使えます、
長持ちするので満足です。
- 用途:
- メール便配達業務
- 対象商品:
- 36797887
リピートしました。
2年近くパンクしなかったです!
ほぼ毎日、電動アシスト自転車で配達しています。多分、重量は荷物と本人合わせて90~100kgです。
もともと電動アシスト自転車のタイヤは丈夫らしいのですが半年くらいでパンクしていました。
足軽プロにしてからはパンクの不安が無いので配達に集中できます!
週に一度は空気を入れておけば更に安心です。
最寄りの自転車屋に持ち込み取り付けして手数料が6000円かかりました。が、それでもお得だと思います。オススメです!
- 用途:
- 自転車の補修用
- 対象商品:
- 36797887
電動アシスト自転車向けの製品ですが、普通の婦人向け自転車にも使えます。
WO 26×1 1/2サイズのものを買いましたがタイヤ側面に「26 1 1/2 (40-590) TO FIT 1 3/8 RIM」と刻まれていまして、1 3/8のリムにピッタリ合いました。
タイヤは国産、約740g、トレッド深さは2.5mm、プロの付かない足楽よりも少し硬く、耐久性が期待できそうです。
チューブは海外産、1.2mm厚で約220gで、耐パンク性能が期待できそうです。
標準より15kg重い荷物あるいは乗員が乗ると、普通のタイヤは変形が大きくリム打ちの危険性があるのに対し、この足楽プロは変形が少なくリム打ちしにくいです。また、規定の空気圧でも十分に転がり抵抗が少なく、走りやすいです。