ジェットオイラー スーパー型のレビュー
- 用途:
- トイレ掃除
- 対象商品:
- 37036526
トイレのウォシュレットの内部を掃除する用に買ってみました。 いざ使ってみるとこれがなかなか良い。ノズルが本体に対して真っ直ぐではないので、勢いよく水を流せました。便利です。こんな使い方もありますよ。
- 用途:
- ギアオイルの注油
- 対象商品:
- 37036587
スクーターのギアオイルの注油用に今までは注射器形状の物を使っていましたが、本商品を使用している知り合いが使いやすいと勧めてくれましたので購入してみました。
ボトル部分が柔らかく、とても使いやすいと思います。値段も安くて最高です。
- 用途:
- 工具のメンテ錆止め
- 対象商品:
- 37036587
様々な工具(のこ・ハサミ・プライヤー・・・)使用後のメンテナンスに油を入れて使用。
とても使い勝手がよく、先端が金属なのでへたる事もないので重宝してます。
- 用途:
- バイクのチェーンにオイル塗布時
- 対象商品:
- 37036587
先が細い金属なのでプラスチックのように、へたることもなく助かります。
逆さまにしなくてもギューッと押せば出てくるので便利です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 37036526
この手のオイラーは、以前よりあまり使わないのですが買って使ってみたらなかなかのものだった。便利が良くて使い勝手が良い。
- 用途:
- スクーターのオイル交換
- 対象商品:
- 37036526
スクーターのギアオイル交換に使用。中にパイプが入っていてくみ上げる方式のため、傾けず利用できてよいです。
- 用途:
- 機械メンテ等
- 対象商品:
- 37036562
トリガー式に比べ単純で低価格。
内容量も把握しやすく便利。
ノズル先端が金属製なので使用していくうちに潰れたり曲がったりということもありません。
本体を押すことで吐出量を調整できるのも良いところ。
使用する液体によってはホース内の押し出しに若干のタイムラグがあるのが気になるところ。
総じて使いやすく使い捨てにできるほどの価格で満足。
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 37036526
以前の物はオイルを入れておくと、オイルに
よる劣化なのか折れてしまいましたが、こちらは、まだ使用出来ています。どのくらいもつかですが。
- 用途:
- 二輪・四輪のメンテ & 日常作業
- 対象商品:
- 37036562
潤滑剤(ガロン缶:WD-40)の注油に利用。
以前は、スプレー容器に入れて噴霧していたが、本品利用により、
ピンポイントで注油でき、必要以上に飛散するのを防ぐことが出来、満足している。
(使用箇所に応じて、両者を使い分けている)
- 用途:
- 工作機械の注油
- 対象商品:
- 37036544
手頃な価格で使いやすいです。
ボトルの底までチューブが通っているので、
傾けなくてもボトルを押せば最後までオイルを出すことができます。
オイルの種類ごとに色分けできるのも助かります。
- 用途:
- スポイトの代用として
- 対象商品:
- 37036562
100円ショップで買ったスポイトが油対応でないせいか1年で穴が開いたので油対応のこの商品を購入。完全に下向きにしなくていい分、吸出し動作が以前よりやりやすくなり1回に吸い出せる量も多く作業性も向上し満足です
- 用途:
- スクーターのギアオイル交換に!!
- 対象商品:
- 37036562
スズキ 125ccスクーターの駆動系パーツ(ドライブベルト、ウェイトローラー等)の交換依頼を受け、ついでのギアオイル交換用に購入しました。
普通のオイル差しよりも、横に向けずにまっすぐの状態で注入口に注ぐことができ、また程よいノズルの角度のおかげで、オイルをこぼす事もなくスムーズに作業ができました。
とても便利な商品です。