ジェットオイラー 400mLタイプのレビュー

平均満足度 4.68 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラ
フルプラ
239 / 税込 263
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。 【用途】油の他に、水・薬品・接着剤など。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
東海熱処理株式会社 様2026-03-09
用途:
工業用刃物機械の油さし

オイルの容量にバリエーションがあるので
いくつか揃えて必要箇所ごとに置いています。

2025-05-15
用途:
普通のオイラ―です。

自動車のブレーキオイル補充用に購入
自分の車はかなり作業しにくい場所にタンクが
あるのでカウルトップを外すのも面倒なので
こいつでコツコツ継ぎ足しをしています!
この手の製品はノズル締め込み部から内用液が漏れたり
しますが、今の所問題無く使用出来ています...
ブレーキオイルと素材の相性は未確認ですが(笑)

Rcycle 様2023-08-12
用途:
注油に
対象商品:
37036921

色々な物に注油する為色々物色していましたが、こちらを見つけてこうにしました。使いやすくて気に入ってます。

1人が参考にしています
2022-11-21
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
37036946

機械メンテナンスのオイル差しで使用。使い易くコスパもいいので助かります。また注文します。

2022-10-29
用途:
トラックのメンテナンス
対象商品:
37036921

いつも使ってるのを落としてノズルの付け根が割れてしまい買い換えました普通に良い感じに使ってます。

2022-07-19
用途:
車備品
対象商品:
37036964

オイル添加剤を入れる為に購入しました。
洩れも無く簡単に使用出来、洗浄も楽でした。
複数購入してオイルの種類で使い分けしています。
価格の点も満足です。

2022-01-13
用途:
ブレーキフルード交換時
対象商品:
37036946

ブレーキフルード交換で使いました。漏れもなく容器も外気が寒くても程良く柔軟性があるので楽に給油できました。

1人が参考にしています
2020-10-08
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37036921

本体の大きさ、ノズルの長さ、挿しやすさがちょうどいい。使い勝手の良さに気に入りました。リピート購入したいほどです。

2020-02-10
用途:
油脂給油用
対象商品:
37036946

ホームセンターで取り扱っている商品は胴体部分を押して油脂を注油する作業を繰り返していると、胴体が裂けてしまいます。ジェットオイラーは
胴体部分がシボ状の加工の為、比較的丈夫です。これからも使用致します。

2020-02-17
用途:
バイクの整備
対象商品:
37036921

使い易くていいと思います。逆さにして保持できるように底の部分にフックなりがあるのも良いかなと思います。

2020-11-19
用途:
工場内作業
対象商品:
37036946

急ぎ必要だったので注文してから届くまで早いのは大変助かりました。

2019-07-23
用途:
オイルの注入時に
対象商品:
37036921

口が狭くオイルを充填する際にこぼれてしまうのが残念ですが、期待通りの仕事をしてくれます。

2019-03-24
用途:
こぼした油を吸収するのに津語が良かった。
対象商品:
37036903

給油ではなく吸収に主に使っているが、便利で助かっている。

西本工業 様2019-02-11
用途:
手すりIC工法時
対象商品:
37036903

液剤を穴に注入する時にとても使いやすいです。
液剤も一回で全て入るので便利です。

2017-10-27
用途:
農業機械のメンテ時
対象商品:
37036903

定番の品です、使い易さ仕上がりは文句なしの品ですお勧めです

2018-01-18
用途:
ストーブの水抜きに仕様
対象商品:
37036903

ストーブ類の少量残った水、燃料を抜くのに便利。ありそうで見当たらないので購入した。

2018-03-20
用途:
機械加工時の油さし
対象商品:
37036903

使い勝手には問題ないと思います。長らく愛用していますが、ボトル部分の耐久性は十分にあるのですが、先端のノズル部分の根本から割れて使えなくなることが多いです。できれば、先端部の根本を補強するか、先端部だけの販売をお願いしたいです。

3人が参考にしています
田辺オートスポット 様2017-04-03
用途:
バイクメンテナンス用
対象商品:
37036946

必要な量が出て大変満足しています。他に200mLと300mLとを使い分けています。

2016-12-12
用途:
機械nメンテナンス
対象商品:
37036946

持ちやすく内容量も十分ですが、握り圧が場所により違いが大きいです。

笠原製帽 様2014-08-22
用途:
縫製業なので、ミシンに油は欠かせません。
対象商品:
37036903

この商品は昔から使っています。とても使いやすいので気に入っています。此の度「ものたろう」を知り、また補充を兼ねて購入しました。油さしはいろいろ使いました。本体のメモリが裂けたり、パッキンが悪くてすぐ漏れたり。苦労しました。でもこのオイラーは、その点完璧です。ただ、ちょっと先の方を締めすぎる癖があって、よく先の方のネジの部分が裂けてしまいます。この商品の良い所は先が、本体のサイズに関わらず同じという所です。機械や場所によって使い分けていますが、先だけ買えればとても便利なんですが。どうでしょうか。先のさきっぼが痛んだりもしますし、替えがあれば本当にうれしいです。