3M 自己融着性絶縁テープ No.2242のレビュー

平均満足度 4.51 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
799 / 税込 879
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 【用途】電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。
43件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-14
用途:
電気工事

緊急に必要になり注文しました。
直ぐに品物が届き助かりました。

2025-05-02
用途:
電気ケーブルの再接続

屋外外にあるプルボックス内のケーブルを再接続するため使用しました。大変使いよく、さすがに3Mと思いました。

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様2024-09-15
用途:
水栓のジョイント部分からの漏水

20mmの自己融着テープでは、テープの隙間から水が漏れてきましたが、このテープは幅が広いので、しっかりと止水できました。

1人が参考にしています
株式会社MST 様2024-09-10
用途:
配線加工時に使用
対象商品:
37052863

絶縁テープにも善し悪しがあって、購入して使用してみないとわからない部分があります。

2023-07-31
用途:
屋外配線の防水に使用
対象商品:
37052863

数種類の同種製品を使用してきた中でも、この商品はずば抜けて使いやすいし、信頼性も高いと思う。
すぐ剥がれて使い物にならないとの投稿を見たが、そもそもの使い方に間違いがあるのではないでしょうか。
この製品の大きな特長として、テープを伸ばしながら巻いてゆくことで上下のテープが融着するようになっています。
そして、巻いたら時間の経過とともに、融着度も増加してゆくのですが、理解していないと思います。

2人が参考にしています
2023-06-15
用途:
ケーブルの簡易防水
対象商品:
37052863

圧着やハンダでケーブル同士を接続方法した際に簡易的に絶縁と防水をするために使ってます。
作業性が上がるのは良いです。
高いので気軽には使えないのが難点です。

1人が参考にしています
2022-03-10
用途:
融雪用の消雪ホースの補修

融雪用の消雪ホースの繋ぎ目に使いました。
1シーズン駐車場で使用してみましたが、良い状態です。

2022-08-03
用途:
浴槽蓋の修理
対象商品:
37052881

3M 自己融着性絶縁テープNo.2242に対して
今回メールでレビュー投稿依頼されている3点のテープについての共通する購入目的を簡単に記しておきます。小生宅の浴槽蓋の周囲縁のゴムがカビで黒く汚れ、またゴムが膨らんで外れかかっていました。蓋の製造元の日立ハウステックに購入申込みをしたところ、製造中止で対応できないとのこと。よって、自分で浴槽蓋の縁の修繕をすることになりました。修繕の基本としては、接着剤のついたテープを使用すると時間がたつとべたべたになるので、自己融着性テープを利用することにしました。よって、自己融着性テープの購入をいたしました。
最初に購入したのが、このレビュー対象の3Mの自己融着性テープNo.2242でした。蓋2枚のうち、汚れた縁を外し、1枚にまず蓋周囲に巻き付けました。30%程度と思いますが、引き伸ばしながら巻き付けたところ、うまく周囲縁の作成ができました。テープどうしの接着はもちろんのこと、テープの縮もうとする特性からか、蓋とのある程度の接着性が確保されてうまく修繕することができました。但し、1点満足できない点が残りました。元々の蓋の周囲縁の色が白色であったことから、黒色の本テープの違和感が残ったことです。
よって、本テープと同様のテープで白色のものを探して購入することにしました。
別テープでの修繕がうまくできず、白色で本テープのような特性のテープはないことが判明しました。結果として、黒色ですが、ブチル素材系の本テープは使い勝手がよく、修繕対応を完了できました。今後できれば、白色のブチルゴム自己融着性テープの製造・販売を期待します。

3人が参考にしています
2022-06-03
用途:
機械設備の接続
対象商品:
37052881

設備保全活動中痛みが発見され購入しました。即納され助かっています。

2021-10-20
用途:
滑り止め
対象商品:
37052863

滑り止め・防水・絶縁等幅昼く使用できる便利な一品です

2021-01-24
用途:
排水管漏水の仮の止水
対象商品:
37052881

仮の止水で使うので耐圧は必要なく、自己融着テープは価格が高めなので4.5mも在ってこの価格なら文句なしです。

1人が参考にしています
2021-04-17
用途:
作業用
対象商品:
37052863

コードの補強用に使ってます。テープに厚みもあり使いやすく良かったです。

2020-07-27
用途:
水道管の水漏れ防止
対象商品:
37052863

適度な粘着で素人でもうまく補修できました。簡単に取り扱え、満足しています。

2021-01-25
用途:
自動車部品の絶縁と保護のため
対象商品:
37052863

基盤を加工した部品の保護のため使用しました。
目的の使用ができましたが、想定よりも分厚い製品(当方の寸法の確認不足です。)であったため、きれいに巻きづらかったです。
分厚さを生かした基盤の保護ができたためプラスの面もありましたが、購入される方は、用途と寸法をしっかりご確認ください。

2019-09-27
用途:
絶縁用に利用
対象商品:
37052863

自動車の配線の絶縁に利用。配線を束ねるのにも使用。接着剤がないので、べたつかないのが良い。

2019-07-21
用途:
コードの接続時
対象商品:
37052863

テープの端がはがれやすくて困っていましたが、これで安心です。

2019-02-17
用途:
全波整流器の絶縁防水に使用
対象商品:
37052863

自作した全波整流器の絶縁と防水に使用。
初めて使用したので、引っ張らずに巻いたらとても分厚くなりました。
妙だと思い、引っ張りながら巻き直したら良い感じになり、半分以下の量でしっかりと負けました。
3Mはマスキングテープとポストイットを愛用していますが、自己癒着テープも愛用品に加えようと思いました。

1人が参考にしています
株式会社岐阜髙島屋 様2018-09-11
用途:
排水管破損時の一次応急処理
対象商品:
37052863

通常のビニールテープとは違い、しっかり巻いたら、融着をするので、一次補修にピッタリの商品です。いろんな用途に応用が出来、これからの定期的に購入をしてゆきたいと思います。ありがとうございました。

2018-09-18
用途:
配線処理
対象商品:
37052863

ビニールテープでは防水処理も不完全であったが、これは使い勝手もよく、防水効果も良好。

大野自動車 様2018-07-05
用途:
自動車の配線
対象商品:
37052863

自動車整備業です。何の問題も無く良好です。安くて助かります。