Cシャフト SN(中実軸・軸受鋼)のレビュー
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
電子工房SAZAN 様2022-03-05
- 用途:
- 動力用減速機のプーリーシャフトで使用
- 対象商品:
- 37473737
0.5KW以下の伝達用減速機試作に使いました。トルクによるベルトスリップは皆無で、シャフト強度に満足です。
2021-12-18
- 用途:
- 簡易板金ベンダーのスライディングシャフトに使用
- 対象商品:
- 37474315
熱処理と表面仕上げが完了していて この価格で購入出来るのは素晴らしい。
硬化処理は円筒表面のみのようで 端面にタップ立て加工を行ったが、加工性が快削鋼のように良好であった。
2021-10-20
- 用途:
- 小型ボール盤支柱交換用
- 対象商品:
- 37474062
旧支柱が200mmだったので下にバイスが置けなかったのですが、250mmにする事で加工物をバイスに挟んで加工できるようになりました。精度が良く、直角が出ました。
2020-12-15
- 用途:
- 鉄道模型5インチゲージのシャフトに使用
φ12mmの手持ちの車輪径、ベアリングにピッタシ合いました。精度が優れ、コストパフォーマンスに優れていました。
エステック株式会社 様2020-07-29
- 用途:
- モーター変速機構の自作に使用
- 対象商品:
- 37473922
ACモーターの回転数を下げる目的で変速機構を自作するために使用した。回転軸径を10mmにしたので、このCシャフトを使用し、自作の木製プーリーをセットカラーでシャフトに固定した。寸鉄を使う方法もあったが、回転精度を確保するには、Cシャフトのほうが良いと思う。用途に合わせて長さを選べるので非常に助かる。
2019-08-17
- 用途:
- 工作治具用
- 対象商品:
- 37473974
小型のロールサンダーのシャフトに使用しました。サンディングペーパーの粒度により4本ほど作り使って居ます。
2人が参考にしています
2019-05-24
- 用途:
- 吊り上げ装置、プーリーの真軸に
- 対象商品:
- 37474762
3トン荷重程のプーリーの真軸に使用
耐久性、耐摩耗性は良さそうですが、
ロックピン用に穴あけ加工試みるも
硬すぎて、ドリルの刃がたちませんでした、
価格などは良いと思いますが、もう少し発送が
早ければ良いと思います。