Cシャフト SN(中実軸・軸受鋼)のレビュー
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
2018-07-29
- 用途:
- 木工旋盤の軸として使用しました。
- 対象商品:
- 37473974
木工旋盤の宿としてボルトを使っていましたが、どうしても凹凸があり移動してしまいました。本品を使用することによって全く移動がなく順調に改善することができました。
1人が参考にしています
2017-04-14
- 用途:
- ホイールバランサーの中心軸として使用
- 対象商品:
- 37474096
表面が滑らかで、内径12mmのベアリングがぴったり入り、ホイールバランサの中心軸として使用、満足しています。
1人が参考にしています
西村木工 様2017-05-31
- 用途:
- ドラムサンダーのドラムの芯
- 対象商品:
- 37473764
非常に良い物でした。ドラムサンダーを自作しているのですが、要は軸です。精度仕上げともに満足のいく商品でした。
株式会社Studio Kura 様2018-01-21
- 用途:
- 3dプリンター
- 対象商品:
- 37473834
出荷に時間がかかりすぎ。二度も延期、時期未定はつらいです。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。