大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付のレビュー

平均満足度 3.77 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)
999 / 税込 1,099
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-26
用途:
古くなった自転車の鍵交換
対象商品:
37574187

鍵の出し入れも面倒なので、交換しました。もっと早くしておけばよかったと思うぐらい気にいってます。

ハヤノ建築工房 様2023-11-20
用途:
自転車の施錠
対象商品:
68708027

自転車のカギをよくなくすのでナンバー式に交換しました。ストレスフリーです。

2022-04-20
用途:
自転車の鍵を付けるならナンバー式が楽だと妻に言われ交換
対象商品:
37574187

かつては自転車に鍵はなかったのですが、ワイヤー式の鍵は面倒なのでこのナンバー式の鍵を取り付けました。なるほどてまいらずでとても満足しています。

1人が参考にしています
2022-07-08
用途:
自転車の施錠
対象商品:
37574187

カギが行方不明、紛失しても変な語呂合わせになっている4桁の数字を覚えておれば、解錠OK.
念のため、カバン、財布に4桁の数字をメモして入れておけばボケても安心の自転車カギだ。

2021-04-23
用途:
ミニサイクル用に
対象商品:
37574187

ミニサイクルだから、普通の大きさでいいと思っていたら、大型のものでなくては設置できませんでした。買い治しです。商品は3種のステーがついていたので大丈夫でした。

2020-12-15
用途:
27インチママチャリに装着
対象商品:
68708027

以前に妻のママチャリに装着し<鍵を持たない>便利さに感動。
今回、息子の自転車用に購入。
こちらのタイプは取り付けバンドが3種類付属なので幅広いフレーム幅をカバーしてくれる。
100円安く1バンドの商品も有るが<買ったけど付かない…>
そんな悲劇を回避してくれます。

2018-05-02
用途:
新しい自転車に取り付け
対象商品:
37574187

取り付けはとても簡単でしたし、鍵を無くす心配も無くなったので使い勝手は良いと言えるでしょう。
他の方からも指摘はありましたが、希望の番号を設定できるともっと良かったと思います。
商品自体はしっかり作られているので安心して使用できます。

2018-02-10
用途:
自転車
対象商品:
68708027

子どもの20インチに自転車につけました。鍵をなくす可能性があったのでこちらを選びましたが、鍵の持ち運びの必要がなく非常に良いです。
また他の方のレビューにもありますが、番号を選べないこと(変更できないこと)、ボタンを押し解錠した後ボタンが自動的に戻らない、この2点が注意ポイントですが、非常に良い商品であることは間違いありません。

2016-07-07
用途:
専用取付ブラケット付リング錠の交換用として
対象商品:
37574187

専用取付ブラケット付リング錠の交換用として購入した。専用取付ブラケットは不要なので本品を購入。本体の加工無しでは直接取り付けられなかった。 しかし、加工は簡単であった。

2016-05-11
用途:
交換
対象商品:
37574187

鍵なしで施錠開錠できるので便利です。ただし、すこしメカに詳しい人なら番号解読は容易です。高額な自転車にはお勧めしません。

2015-10-20
用途:
折り畳み自転車の施錠
対象商品:
37574187

以前よりクロスバイク数台で使いやすく実績がありましたので、3台のミニにも使用してます。

2021-08-24
用途:
鍵をなくすので
対象商品:
37574187

何回も鍵をなくすのでとうとうボタン式に変えることになりました。番号を誤ってなくしてしまい、途方に暮れましたが、何回か試しているうちに開きました。よかったような悪かったような。不安ではあります。

2016-05-11
用途:
以前購入したCTB・MTBリング錠(カンチ止) のリング錠交換
対象商品:
37574187

CTB・MTBリング錠(カンチ止) のリング錠交換のため購入。 前回の取付ブラケットを使用するため本品を購入。しかし、本体の取り付け部の加工無しに、直接ブラケットに取り付けられなかった。

2013-08-08
用途:
備品の自転車用
対象商品:
37574187

鍵を使用せず、暗証番号だけで簡単に開錠出来るので大変便利。後輪をしっかりロックするので盗難防止に役立ちます。
ただ開錠したあとにナンバーボタンを戻す作業をしないと暗証番号がわかってしまうのが残念。施錠したら自動でボタンが戻る仕掛け&好きな暗証番号に出来るようになると完璧ですね。
でも価格も手ごろ(特にMonotaRoさんは)ですし取り付けも簡単なので愛用しています。

3人が参考にしています
2016-05-08
用途:
折り畳み自転車に取り付け
対象商品:
37574187

ボタンは安っぽく、番号は変更できません。
リングロックのロッドも丸棒ではなくプレス品で弱そう

1人が参考にしています
2015-08-28
用途:
交換できず
対象商品:
37574187

穴が開いていたので、直接ねじ止めの自転車にも使えると思って購入したのですが、穴の裏側に金具がありねじが通せない。裏側も写真に乗せてほしかった。また、穴のピッチもあっていない。何のために開いている穴なのか。思い込みで購入した自分が一番悪いのですが、なんとなく納得できない。暗証番号は他のレビューにある通り、セキュリティー性はかなり低い。治安のよい日本ならどうにか使えるかなってレベル。

2人が参考にしています
2015-06-23
用途:
自転車のカギ
対象商品:
37574187

MTB用のロックから、ダイヤル式に変更のため購入。ステーに固定するための左右の部品をカットすると、MTB用のブレーキ台座の金具に取り付け可能。金具が柔らかいので、ニッパーでも切れなくもない。ボタンはとてもチープで番号の変更不可。

2014-06-23
用途:
配達
対象商品:
37574187

簡単に取り付け可能で鍵を無くす心配がなくなり安心して配達が出来る様になった

アイ・サポート 様2015-12-06
用途:
子供用
対象商品:
37574187

コスパに満足しています。

2015-09-29
用途:
自転車整備
対象商品:
37574187

暗証番号の設定が不可でした。