デュラケージ(ボトルケージ)のレビュー

平均満足度 4.71 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デュラケージ(ボトルケージ) MINOURA(箕浦)
軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製ボトルケージ。 自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージです。 航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミと比較すると一回り以上細くても同等の強度を持てるため、はるかに軽い重量に仕上がっています。 AB100-4.5は線径4.5mmのモデルで、主に軽さをねらったロード向けとしています。重量はわずか38グラム。高価なカーボン製ボトルケージの数分の一のコストでほぼ同等の効果を生みます。 自転車のフレームに取り付けるためのM5×12ボルト2本付き。本体と同じく2017ジュラルミン製で、1グラムでも軽くしたい人のために最適です。 5色のアルマイト仕上げと7色の粉体塗装仕上げの、合計12カラーから選べます。
34件中 21~34件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-08-19
用途:
自転車に装着
対象商品:
37577163

光沢感がありアルミフレームとの相性がいいです。
フロントディレイラーが直付けの場合、ボトルゲージと干渉してしまいスペーサーをつけないとまっすぐにつけられません。そのためボルトの長さは20ミリはほしいです。

2014-06-30
用途:
ボトル入れ
対象商品:
37577111

元々使用していたので、軽さと使い勝手の良さは分かっていました。価格が安く満足です

2014-02-25
用途:
ミニベロに装着
対象商品:
37577136

軽くてかっこいいデザインです

2014-02-11
用途:
自転車のボトルホルダー
対象商品:
37577136

軽くて綺麗で気に入りました。また付属のビスもアルミで軽くて軽量化に寄与してくれます。コストパフォーマンスがいいです。

2013-08-30
用途:
自転車に装着し、自転車用の飲料ボトルを保持するために使用する
対象商品:
37577111

金属製だが非常に軽量で、自転車用の飲料ボトルかそれと同サイズのツールボトルを保持できる。
通常の舗装路であれば振動でボトルが外れることはないと思う。
改善点として、形状を見直していただき、500mlまたは1Lのペットボトルをそのまま取り付けられたら非常に便利なのだがと思う。つまり、サイズ的に合いそうなものは全部OKという構造にしていただきたいと思う。
おすすめポイントは軽いことです。しかも金属なので紫外線には耐久性があるかもしれないと思います。ネジ止め部がちょっと工夫してあり、取り付けパイプ(または取り付け板)から本体をネジ頭1個分浮かせて取り付ける構造ですので、取り付ける方の想像力次第ですが、取り付け方法にバリエーションがあります。

1人が参考にしています
2013-07-23
用途:
荷物固定用
対象商品:
37577163

ボトルの他に衣類などちょっとした荷物を入れて使用することもあるが、適度な柔軟性で保持力も高い

2013-06-13
用途:
自転車ヘのボトルケージ取付
対象商品:
37577181

ネジの規格がM5なので、M5のナットを溶接、ろう付けすれば好きな場所にケージを取付られます。本体はペットボトル用ではありませんが、500ccのペットボトルにタオルを巻いてセットして使っています。色が綺麗です。

2013-09-17
用途:
サイクリング用ロード車用
対象商品:
37577163

他の方が書いていますが、ペットボトル用は別商品として出ています。
ペットボトルメインの方はそちらを使用した方がいいと思います。
多用途用の物が他メーカーから出ていますが、汎用性が高いと
重くなるし、出し入れもいまいち使いにくいです。
私は主に、専用ボトルを使用しています。
このケージは軽量でありながら十分な強度、専用ねじまで付属してこの値段。
ポンコツエンジンの私には有り余る性能(笑
普通に使うにはこれ最高です。
他のメーカーの物を使ったら、出し入れが堅くて走りながらやりにくいときがありましたが
これはするっと入るけど、まったくがたつかない。
もちろん走行中に落ちたこともない。
それでいてこの値段なので、コスパ最高です。
2個目の購入ですが、次もこれを買います。

2人が参考にしています
2012-11-16
用途:
自転車
対象商品:
37577154

毎回買い替え時には購入してます。
軽量で頑丈、アルミが適度にしなり ボトルの取り外しができ
良くある中華類似品は溶接が悪くすぐに折れたりして使い物になりませんが
箕浦製は溶接もしっかりしてるので長年使えて、安くてもやはり日本製

2012-07-26
用途:
ボトルケージの基本形です
対象商品:
37577145

ボトルケージの基本形なので、使い勝手も良いです。横から出し入れする際にも、アルミがいい感じで変形してくれるので、別に持っている樹脂製のより出し入れはしやすいです。ちゃんとアルミのボルトが添付されてます、さすがミノウラ製。

1人が参考にしています
2013-05-13
用途:
ペットボトルを置く
対象商品:
37577127

メーカー品がこの価格で購入できました。作りもしっかりしてシンプルでかっこいいです。

2012-09-27
用途:
ボトルケージとして
対象商品:
37577154

軽量で適度にしなり、取り出しやすく気に入ってます。
長年使えるのでリピートして購入してます。

2011-07-28
用途:
自転車
対象商品:
37577145

安くて、軽くて、丈夫です

2011-11-14
用途:
水分補給
対象商品:
37577136

良い素材を使っていると思います。安っぽさは皆無で、むしろ高級感すら漂います。