スプレーガン用レギュレーターのレビュー
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 37585886
我が社のコンプレッサーのラインは1系統分岐2ラインで整備班と共有と成る為にエア圧が高すぎ、これまで調整をガン本体で行っていたが本品を使用する事によって調整作業が簡素化出来たので助かっている。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 37585886
手許でエア圧を調整出来るので良いと思うし機能的に問題は無いが、吹き付けガンの重力式、吸い上げ式どちらもペイントが付着する事は、まま有る訳で付着したペイントを拭き取ったらメーターの風防表面が溶けて曇ってしまった。耐溶剤性の風防に成っていないレギュレーターとは思わずに買ってしまったのだが、ミネラルスピリット用か水性塗料にしか安心して使えないのではないだろうか?代品が届き次第、交換、廃棄する予定。
ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
改善を検討いたします。
- 用途:
- スプレーガンの圧力調整
- 対象商品:
- 37585886
繊細な塗装作業には用いないので圧力があっていなくても問題ないので手元調整できる様に購入。使用上問題なし。
- 用途:
- スプレーガンの圧力調整
- 対象商品:
- 37585886
繊細な塗装作業には用いないので圧力があっていなくても問題ないので手元調整できる様に購入。使用上問題なし。
- 用途:
- スプレーガンのエアー調整
- 対象商品:
- 37585886
価格は安いですがサイズがちょっと大きめなので、手元の圧力調整としては少し邪魔になるかな。。
- 用途:
- バイクに亜酸化窒素を吹くのに使用
- 対象商品:
- 37585886
簡単に設定でき使いやすい。調整するところの根元が固定用ステーを取り付けられるようにネジになっていて良かった。
- 用途:
- 塗装作業
エアー漏れ発生、耐久性に問題あり、やはり安物。
これからはメーカー製のものにしないと安物買いの銭失いとなる。
2流は壊れるのが早い。
- 用途:
- スプレーガン等使用で減圧の時
- 対象商品:
- 37585886
普通に減圧できます。メーター等でっぱりがあるので衝撃に弱いような気がする。もう少しコンパクトなメーターでよいと思う
- 用途:
- 自動車塗装
- 対象商品:
- 37585886
安いのが良い。レギュレーターも問題なく作動した。
メーカー品に比べ少々大きく、重いのも値段からすれば納得できる。
しかしながらメーターのレンズがプラスチックでシンナーで溶けて見えなくなってしまった。
スプレーガンに使う製品なのに対溶剤性が無いのはいかがな物だろうか?
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- エアブラシ用
- 対象商品:
- 37585886
価格的にあまり期待はしていませんでしたが、十分すぎるくらいの能力でした。0.1MPa以下の設定も問題なく使えます。
- 用途:
- 塗装用スプレーガンの圧力設定
- 対象商品:
- 37585886
低圧ガンの設定圧0.1M/psにしようと思い調整しましたが、なかなか微妙でした(設定は出来ましたが)。
ガンに付けるには重いので、カールホースのコンプレッサー側に取り付けました。
- 用途:
- 輸出用小型バイクの外装修理塗装
- 対象商品:
- 37585886
年代物のコンプレッサーなので圧力計が安定しませんでした
とても見やす、安い、使い勝手かいい、大満足でーーーす。
- 用途:
- 使用機器直前でのエア圧の減圧
- 対象商品:
- 37585886
(旧単位)2~3k落せるのかと思ったら0.2k位した下がらない。しかもエアーを常に捨てている。
私の知識不足なのでしょうか、スプレーガン用レギュレータとはこの程度の減圧しかできないものなのですか?こういうものなのですか?
誠に申し訳ございません、不良品の可能性がございます。
- 用途:
- 車内消臭・除菌作業に使用します。
- 対象商品:
- 37585886
これから実証実験を開始しますが、操作性等を検討した上で誰でも使用できる事が確認出来ましたら継続して購入を検討します。
- 用途:
- ガン用レギュレーター
- 対象商品:
- 37585886
価格が安かったために、試験的に購入しました。
本来のしよう目的とは異なりますが、他の用途への転用もできるかと、高めの圧力(0.8Mpa以下)
で圧力をあげて調整していると、調整ネジが重く動かなくくなってしまったため、
分解して見たところ内部の調整用ネジが焼きつき、使い物にならなくなっていました。
本来のしよう目的とは間違った使い方なので、評価への影響はだすつもりはありませんが、
あまり高い圧力で調整すると、壊れることがあるようです。
同じような考えを持たれる方がいらっしゃったら参考までに。
ご意見ありがとうございます。
- 用途:
- エアーブラシ使用時の圧力調整のため
- 対象商品:
- 37585886
アウト側の取り付けナット (ホースを直接接続用と思われる)部分に接続ねじが内部にあたり締め付けにくかった
ご意見ありがとうございます。