バルブセット スーパースペシャルのレビュー

平均満足度 4.54 (157件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バルブセット スーパースペシャル WINTEC(ウインテック)
WINTEC(ウインテック)
399 / 税込 439
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。 【用途】英式バルブの交換時にご使用下さい。
157件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-02-03
用途:
自転車のメンテ
対象商品:
37600945

100均で買ったものは1年もちませんでした。これはもう少し持つことを期待します。

2015-09-25
用途:
自転車
対象商品:
37600945

中古の自転車が後輪が空気をいれても数日たつと空気がぬけた感じだったのが
これに変えてから空気がもれにくくなりました。
とても満足してます^^

1人が参考にしています
2015-09-04
用途:
自転車めんて
対象商品:
37600945

子供の自転車に使用しています。
虫ゴムですとゴムの劣化で空気が抜ける事が多かったですが
これは、2ヶ月使った今でも空気抜けは極小です。
後は、耐久性ですね!

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
自転車修理
対象商品:
37600945

虫ゴムの使用がなく漏れが無いのでどうしてあまり普及していないのか

1人が参考にしています
2013-11-25
用途:
自転車のタイヤに使用
対象商品:
37600945

今のところ漏れはないようです。
耐久性はこれからチェックです。

2017-04-02
用途:
ママちゃり3台に使用
対象商品:
37600945

金具の中に空気穴を閉じるゴムが入っているようですが、半年足らずで、交換した3台とも空気漏れが発生しました。
ゴムの修理ができない構造の為、元のゴム管タイプに戻しました。
私が購入したロットがはずれだった?かもしれません。

1人が参考にしています
松原商会 様2013-11-10
用途:
エアー漏れ防止に。
対象商品:
37600945

現在の物がエアー漏れがするので交換をしました。交換作業は非常に簡単で誰でも簡単にできます。交換後、様子を見ましたがエア圧も一定で非常に満足しています。これからも購入していきます。

2013-09-26
用途:
息子用シティサイクルと家内用ママチャリに装着
対象商品:
37600945

空気の注入は通常のバルブと比べ軽く入ります。漏れについては未だ数日なのでわかりません。

2014-12-09
用途:
一般自転車用
対象商品:
37600945

他の方のレビューを参考に、装着前にバルブ内部と外部にシリコンスプレーを塗布
した所、コンプレッサー注入で全く問題なしです。
注入抵抗が大幅に低減され、高圧注入ですと、一瞬で規定圧です。
洩れについては、これから確認していきます。
早く交換すれば良かったと思います。

2014-12-06
用途:
タイヤ交換の時に
対象商品:
37600945

安くていいです

2013-09-28
用途:
自転車のバルブ交換
対象商品:
37600945

空気漏れも少なく、空気圧が計れて便利です。ただ、100円均で安く販売しているので、価格設定を低くしてほしい。

2016-12-04
用途:
ミニベロ自転車のバルブ交換用
対象商品:
37600945

純正の虫ゴム式バルブはどうしても漏れが早いので弁式に交換しました

transmitter 様2013-05-19
用途:
バルブ交換
対象商品:
37600945

たまにしか乗らない人に結構好評です。空気の抜けが少ないので、乗ろうと思った時に問題無く乗って行けるからです。お年寄りや子供に向いているかもしれません。ダイソーでも外見同じ物が売られているので、同一性能だとすると価格的にはどうなのかな?とは思います。まだ使い始めて1年経っていないので耐久性はなんとも言えませんが、エアゲージで空気圧が測れる様になるというメリットがあったりします。個人的にはお勧めです。

1人が参考にしています
2013-01-24
用途:
自転車のバルブ交換
対象商品:
37600945

100均で同一物が売っていた。

1人が参考にしています
2014-11-13
用途:
自転車のバルブに使用
対象商品:
37600945

ロングライフで満足しています。パイプ式の虫ゴムはもう使いません。

2015-06-12
用途:
家族の自転車のタイヤチューブバルブの定期交換用途
対象商品:
37600945

我が家には家族5人分の自転車があるので、定期的な自転車のメンテナンスはいつも私がしていました。自転車のパーツ類はいつもモノタロウでまとめて購入してるので、初めてウインテック製を購入して交換しました。ところが5台分の10個のうちの4個が翌日には空気がすっかり抜けていました。バルブの状態を再確認してコンプレッサーで空気を再充填したのですが、4時間後には同じバルブからすっかり空気が抜けてました。古いのは既に処分しちゃってたので、慌てて近くのホームセンターに行って他車のスーパーバルブを購入してきました。そちらは何日経過しても全く空気が抜ける気配がありません。モノタロウで購入したウインテック製も例の4個以外はその後全く問題なく使用できています。製品精度の問題かと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2014-10-20
用途:
自転車のチューブのバルブだよ
対象商品:
37600945

評価がいいので10個購入したのだが、ほとんどの場合虫ゴムより空気が抜けやすい。
エアーコンプレッサーで空気を入れたからかな?

2人が参考にしています
2014-05-19
用途:
自転車の修理
対象商品:
37600945

空気抜けが少なくなりました。空気圧も高めにできるようになった気がします。

1人が参考にしています
2012-09-04
用途:
定期交換
対象商品:
37600945

行きつけ自転車屋で 在庫切れしていたので 購入しました 安くって 良いです。
ゴムチュープを差し込むタイプより こちらのほうが 耐久性があります。

1人が参考にしています
オフィスイトウ 様2014-10-28
用途:
自転車の空気バルブ
対象商品:
37600945

通常の虫ゴムに変えて取り付けました。
現在のところ問題ありません。