エアーホースのレビュー

平均満足度 4.67 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーホース 弘進ゴム
弘進ゴム
999 / 税込 1,099
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。 【用途】土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-12
用途:
コンプレッサーからの配管

取り付けやすく、次回もこちらの商品を利用させて頂きたいと思います。

2024-09-10
用途:
エアーツール使用時
対象商品:
37646226

以前より使用しているが非常に満足のいく商品で耐久性も十分確保されている。ゴム自体もう少し柔軟性があれば使い勝手が良いと思う。

1人が参考にしています
有限会社帝都開発 様2024-07-17
用途:
破損したので交換。
対象商品:
37646147

破損したエアーホースの交換のために購入しました。サイズぴったり問題なく使用しています。あとは、耐久性ですね。

1人が参考にしています
2024-03-24
用途:
溶接作業時
対象商品:
37646147

暑い時に使いますが希望通りの商品で大変気にいってます。

サイクルショップ トリトン 様2023-07-25
用途:
エアポンプ用
対象商品:
37646147

思ったよりしなやかで使いやすそうです。
後は耐久性ですが時間がたたないと判断できない

2人が参考にしています
2023-02-28
用途:
据え置きの小型のコンプレッサーにつないで車のメンテかれこれ
対象商品:
37646165

素人が使うにはゴムホースがつかいやすい。
今まで使っていたゴムホースも40年近く問題なく使えた

1人が参考にしています
有限会社角田設備 様2022-05-16
用途:
工作機械へのエアー供給
対象商品:
37646357

価格が安い。使いやすい長さを選べるのがとても良い。

有限会社平林園 様2021-12-13
用途:
機械のメンテナンス作業
対象商品:
37646357

容量の大きいコンプレッサーに使用するためこのホースにしました。予想どうりかなり丈夫そうです。その分、取り回しはたいへんですが雑に扱っても大丈夫でしょう。長く使えることを期待します。

2021-08-08
用途:
コンクリート圧送のエアー押し

1/4サイズのワンタッチカプラを一緒に購入し使用しています。
ウレタンホースでは頼りないのでゴムホース。
ゴムといっても柔軟性がありますので取り回しはし易いです。
屋外、ハードワークでの使用ですが耐久性は良さそうです。
交換時期が来たらまたお世話になります。

1人が参考にしています
2021-12-16
用途:
ネギ剥き機(タイガーカワシマ)のエアホースの更新に
対象商品:
37646323

コンプレッサーからの油と錆びで汚染されたPVC製の13×21.5のホースの交換に、手ごろな長さと安さから購入。13mm用のニップルを再利用したが、本品は内径12.7mmで入らなかったというレビュ-があり心配した。シリコングリスを気持ち多めに塗って、ゴム手袋をはめてねじ込むと期待通りに奥まではめ込むことができた。

1人が参考にしています
立川自動車整備工場 様2020-07-22
用途:
コンプレッサー関係に
対象商品:
37646323

この太さのエアーホースは近所のホームセンターでは扱いが無く、注文すると100m単位になってしまいます。一般の自動車整備工場では不要の長さ。でもここならこの長さで購入できるので有難いです。

2020-04-29
用途:
ホースドラムの入り口用に
対象商品:
37646201

ウレタンホースでも良いのだが、私は黒いゴムホースが愛着で入手したが大満足です^^;V

veloce motorcycles 様2020-11-14
用途:
タイヤチェンジャー用
対象商品:
37646271

丈夫で使いやすいし、価格がリーズナブルで満足してます

2019-12-06
用途:
エア配管の代わり
対象商品:
37646147

コンプレッサーからレギュレーターまでの
エア配管の代わりに使用しています
ポリウレタンやソフトホースより硬さがしっかりとしていて
配管より取り回しも楽です
長期の使用に耐えてもらえそうなホースです

2人が参考にしています
2019-01-11
用途:
トラックでの取り回しのため
対象商品:
37646445

内径の大きいエアーホースが欲しかった為にコチラを購入。エアータンクからの取り回しは、柔軟性があるので難しくはありませんでした

1人が参考にしています
2018-10-05
用途:
ホース劣化の為
対象商品:
37646201

既存のエアーホースが経年劣化によるエアー漏れの為購入。普通に良い。

2018-11-25
用途:
トラックのエアーホースに使用
対象商品:
37646332

箱を開けたら、Gが出てきた。ホース自体は柔らかく使良い。

2人が参考にしています
2018-06-20
用途:
エアー作業
対象商品:
37646156

よくみるオレンジ色のエアーホースに比べずいぶん丈夫そう。取り回しも楽です。

2人が参考にしています
ヘレナギター 様2017-07-20
用途:
耐久性は抜群っぽいですが。
対象商品:
37646147

見た目からして、耐久性は高そうですが、カプラーのタケノコが入らない(笑)
これを使用するのが、野外なので、この耐久性の高そうな感じは良いですね。

1人が参考にしています
ヘレナギター 様2017-07-11
用途:
戸外のコンプレッサーからの引き込み
対象商品:
37646147

以前は、ウレタンのホースを使ってましたが、割れ等で空気漏れが出てきたので、今度は耐久性の良さそうな本商品を購入しました。
まだ取り付け後、日が経ってないのですが、これは丈夫そうですね。
ただ、以前のホースが外径10mmだったので、引き込み用に穴を広げないといけなかったです。
10mmで丈夫なものがあればベストですが、、、、。

1人が参考にしています