- 用途:
- バッテリーやダイナモの電圧チェック時
- 対象商品:
- 37673255
アナログのテスターを使ってましたが細かい数字が読み取れないので購入しました。
これはデジタルで表示されるので一目瞭然で便利です。
ただ、スイッチの切り忘れで電池交換を買ったばかりでやってしまいました。
ある程度の時間が過ぎたら自動で電源OFFになってくれたらいいなと思います。
- 用途:
- 現場での測定用
- 対象商品:
- 37673255
クランプもついて小型でいいですね
値段も安く、数値の誤差も許容範囲内
強いてあげれば水銀電池3個使用の為、電源入れっぱなしでバッテリー切れの時に他から流用しにくい点でしょうか
多少大きくなっても、単三~四電池の方がありがたいです
- 用途:
- 消費電力確認
- 対象商品:
- 37673255
インバーターで100Vにして機器を使っていて、消費電力を確認の為使って見ました。ワットモニターより良いと思います。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 37673255
購入時に商品説明を熟読し、使用電池を確認しました。
使用数が記載されていなかったのでてっきり1個だと思い、同時購入しました。
開封後に3個だと判明・・・テスト用電池が入っておりましたが、記載された方がよろしいのでは?
商品は満足です。
貴重なご意見ありがとうございます。WEB上の商品情報を修正させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします
- 用途:
- 家の中や外の電気のチェック器具メンテナンス
- 対象商品:
- 37673255
家電ショップやデスカウント店で買うとかなりの額ですが、安いです、又見た目寄り可なり優れ物で非常にに助かっています、後一つ難点は、テスト棒を本体に刺す部分が、少し緩く、測りたくて引っ張ると、抜ける場合がある。【プラス側の赤が抜ける】
- 用途:
- 家庭内や現場のアンペアーの測定
- 対象商品:
- 37673255
電気の専門知識がなくても、ある程度の負荷が測れるところが非常に良くて尚且つコスパも最高。
- 用途:
- エレベーターの法定検査で電源制御盤で電圧立ち上がり電流等を測定します。
- 対象商品:
- 37673255
小型軽量の測定器で運びやすく便利に使っています。堅牢な作りで現場向きです。
- 用途:
- 現場持ち歩き用
- 対象商品:
- 37673255
持ち歩き用としてはちょうどいい大きさです。ケーブルが巻き取り式になると尚いいですね。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 37673255
直流(DC)の電流も測れるともっと使える。しかしながら、クランプメーターが欲しかったのでこの価格で買えたのは、満足です。おすすめ商品です。
- 用途:
- メンテナンス工具
- 対象商品:
- 37673255
この価格で多くは望めません。必要にして最低限の測定はできます。贅沢言えば、DCA測れればサイコーなのですが(笑)
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 37673255
以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。
- 用途:
- 普段使いの電流値測定に使用
- 対象商品:
- 37673255
あまり精度を必要としない、機器類の電流値を測定するには十分な能力と思います。
安いので要所要所に置いておけます。
- 用途:
- 設備点検
- 対象商品:
- 37673255
日常的に使用するため、携帯するのに丁度良いです。他の機種と比べても大きな数値差は無いので、現状の使用としては十分です。今後も追加で購入を予定しています。