Oリング・フッソ AS568型のレビュー

平均満足度 4.89 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング・フッソ AS568型 NOK
NOK
79 / 税込 87
83件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-13
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
37986374

先人の方に見習いフューエルフィラーキャップのガスケットとして購入。圧力保持も十分できており満足です。今の所 耐久性は問題なしです。

2021-07-22
用途:
スポーツ用品のメンテ
対象商品:
37984904

定期交換して問題なく使えています。この商品に限らず、サイズ違いを探すのに苦労するので、検索しやすくしていただけるともっとみんな買うと思います。私も度々探すのを諦めてしまいますので。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2021-05-03
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
37986374

FD3Sの燃料キャップのOリングとして使用。
Assy部品なのでOリング単体での設定は無いのですが
サイズを測って購入。バッチリです。
キャップ不具合がなければ問題無く使用可能です。

2021-08-02
用途:
キャブレターパッキン交換すること
対象商品:
37984667

サイズが、ぴったりでした。使いたい日に使えて最高でした。

1人が参考にしています
2021-06-21
用途:
劣化の為に交換
対象商品:
37986374

ユーノスロードスターのGASキャップのOリングにバッチリでした。新品艶々で気分が良いですね。

2人が参考にしています
2021-06-10
用途:
混合水栓の止水
対象商品:
37984633

製品付属のOリングがきつかったのでこれを購入して交換した。その結果、楽に入るようになった。

2021-04-10
用途:
AZ-1のガソリンキャップ
対象商品:
37986374

AZ-1のガソリンキャップのOリングの交換にジャストサイズです!

2020-12-29
用途:
ユーノスロードスターNA8Cメンテナンス

メーカー廃盤となっている部品が手に入るので大変助
かります。ガソリンキャップOリングも劣化してボロ
ボロ、交換ができて安心しました。ロードスターの部
品在庫よろしくお願いします。

3人が参考にしています
スカイドリーム 様2020-12-10
用途:
外国のエンジンのヘッドの使います。
対象商品:
37984746

サイズが分かりずらかったのですが、探しているうちに分かりました。性能的には問題はないみたいです。

沼崎製作所 様2021-01-27
用途:
オートバイエンジンに
対象商品:
37984965

フッ素ゴムの耐久性、耐熱性に期待しています。熱の上がる部位にはいいと思います。

2020-07-15
用途:
リールのフリクションリング代用品

シマノ 03アルテグラ C3000のフリクションリングの代用品としてピッタリでした。もしかしたらノーマルより性能が上がるかもしれません。型番は、AS568型 AS568-123D AS123F です。

2021-04-01
用途:
キャブレターの、シール材たして使用
対象商品:
37984703

同じサイズが無かったので、助かりました。今のところ順調です。

2020-11-13
用途:
バイクのガソリンタンクキャップに
対象商品:
37985333

バイクのガソリンタンクキャップが社外品なので、
入手するのに困難。助かる。

2020-02-03
用途:
燃料タンクキャップ用のOリングとして使う
対象商品:
37986374

FC-3SのRX-7とNBロードスターの燃料タンクキャップのOリングが製廃のため、代替品として使っていますが、サイズぴったりで問題なく使えています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-03-14
用途:
耐油の部分に使用
対象商品:
37985281

燃料噴射ポンプに使用しました。サイズもぴったりでよかったです。

2020-05-19
用途:
BMWバイクのシリンダースカートのシール
対象商品:
37984791

標準品以上の性能で満足してます。
標準品の材質は、たぶんニトリルゴムで耐熱性不足でヘタレ→オイル漏れ。

2019-09-13
用途:
自動方位指示器の駆動部メカに使用。
対象商品:
37984633

迅速の納品で、商品の材質もしっかりしているので、数年間のメンテナンス作業の信頼性が安心です。

Y.U.E 様2019-08-16
用途:
オートバイメンテ
対象商品:
37984703

オートバイのシリンダーヘッドのガスケット代わりに使用しています。耐熱温度も高く問題なく使っています。

1人が参考にしています
2020-04-12
用途:
キャブレターガソリン漏れ修理
対象商品:
37984667

AS568-031DをロビンEY18のキャブレターフロート室ガスケットに使用しました。
少し大きめでしたが押し込んだらはまってくれて幅は、丁度良く
ガソリン漏れが止まりました。

2019-12-04
用途:
自動車のメンテ
対象商品:
37984536

ダイハツムーヴ(L175S)のISCV清掃でパッキン交換に使いました。メーカーからはパッキンだけの供給は無く、紛失や交換にはバルブ本体のユニット丸ごと交換しか方法はありませんが、当商品で補えます。純正とほぼ同じサイズで余計なエアー吸い込みもなく問題なく使えています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。