Oリング フッ素 4Dのレビュー

平均満足度 4.90 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング フッ素 4D NOK
NOK
99 / 税込 109
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-17
用途:
CB400FOUR NC36にて使用

キャブレターのオーバーホール時に使用。パイロットのOリングが一個だけ無くなったのでサイズを調べてこちらにしました。若干純正とは異なりますが使えています。

1人が参考にしています
木下電機 様2024-10-21
用途:
キャブレターの補修に

KEIHINキャブレターの補修部品としてOリングだけの品番がなかったので、適合しそうな寸法のOリングをこちらで注文しました。
フッ素系なので耐ガソリン性も心配ないでしょう

2024-08-21
用途:
キャブOH
対象商品:
37990057

キャブレターOH時にパイロットスクリューのOリングとして使用!
問題ない

2024-03-27
用途:
漏れないように
対象商品:
37990102

とても良いオーリングです。とても丸くて、黒いです。

2人が参考にしています
2022-06-23
用途:
空気銃のメンテナンスに使用しています
対象商品:
37990163

O-RING製造メーカとして国内NO1であるNOKのO-RINGは信頼性が高いので空気銃のメンテナンスに最適です、5年以上使用していますが不具合は全く有りません。

2人が参考にしています
2021-08-14
用途:
バイクのキャブレター補修
対象商品:
37990041

パイロットスクリューにOリングが入るタイプ(ニードル、差込軸、ネジ頭部と太さが三段構造のもののうち、中間の差込軸部にネジ山が切ってないもの)は、大概内径3.5、外径5.5のOリングとワッシャーを使います。ワッシャーごと紛失してるケースもみられるので、常備しています。
なお、このOリングだけタイトルに「フッ素4D」のみ表記されていますが、正確には「SS規格」のものなので、材質と併せて記述した方がいいと思います。現時点ではSS規格はNOKさんのものしか扱いがないようなので、規格名で検索すれば大概これにたどり着くとは思いますがね…。

6人が参考にしています
2021-07-08
用途:
燃料ホースの継ぎ手に
対象商品:
37990127

キャブレターから燃料漏れがあり、純正部品を探しましたがディスコンでした。同様の物を探したら、ここで買えました。大変助かりました。

1人が参考にしています
2021-05-21
用途:
バイク キャブ整備(パイロットスクリュー)
対象商品:
37990041

XJR400R(RH02J)のパイロットスクリュー用にこれを購入し使用しました。 ヤマハの部品では、パイロットスクリュー一式の購入となっており割高になります。ガソリンにはフッ素系ゴムがよく、安くできました。

3人が参考にしています
2021-12-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37990163

NGKの商品なので、製品がとても良くスムーズに作業できて大変助かりました。ありがとう御座います。

2021-04-30
用途:
キャブのオーバーホール
対象商品:
37990127

何故かASSYでしか出ない部品の修理
長期使用でoリングが痩せてるだけなのに諸とも交換は流石にエコでは無い
oリング交換でバッチリ修理完了です

2022-02-12
用途:
キャブのエアースクリュー用
対象商品:
37990041

此れくらい小さいサイズなかなかありません。やっと見つけました。

2021-01-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
37990084

ガソリンと接触する部分のシールに、安価で助かります。

2020-09-05
用途:
ショックポンプの補修用
対象商品:
37990163

shimano PROのショックポンプの補修、修理用に使いました。もともと付いていたのリングが明らかに細過ぎで空気漏れを起こしていたので、こちらに交換。
バッチリ直りました。
フッ素なので耐久もありそうで助かります。

GENCHI YARD 様2020-12-08
用途:
キャブレター のオーバーホール
対象商品:
37990041

オーバーホールキットでは不要な部品もあり、単品で純正より安く買えて満足しております。

2020-05-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37990041

純正部品は高いので同等の性能で代替えの利くものはモノタロウさんで買うようにしております。サイズを見極めるのが大変ですが、はっきりしない場合は前後3サイズくらいを買って現物合わせして使っています。
無駄も出ますが一度サイズがわかればかなり安上がりになりますし、性能的には何の問題もないです。こちらはキャブのパイロットジェットのパッキンとして使用しています。

1人が参考にしています
花岡管楽器 様2021-02-02
用途:
金属同士接触時の緩衝材として使用
対象商品:
37990197

種類が豊富で助かります。
もう少し細いのがあると尚嬉しいです。

バイク・ラボ リーズン 様2020-08-29
用途:
エアーブラシ用のボンベのエアー圧の調整用バルブ。
対象商品:
37990023

社外品で使ってみましたが問題無く、使用出来ました。

2019-08-06
用途:
エアブラシのメンテナンス時に使用
対象商品:
37990093

交換したエアブラシのOリングはゴムにため、シンナーに触れると硬化するが、本リングは耐性があるので、交換後は安心してエアブラシを使用できる

2019-06-21
用途:
パーツの固定
対象商品:
37990041

脱着可能なピンを固定させるのに使っています。サイズも細かく
揃って言うので助かります。

2020-05-11
用途:
バイクのメンテナンス等
対象商品:
37990041

安値なので、購入しました。耐久性が、有るといいけど。