ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)のレビュー

平均満足度 4.30 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム
サンホーム
769 / 税込 846
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
46件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-22
用途:
自宅車庫の補修

自宅駐車場がピンコロなのですが数年前から2~3カ所モルタル部にくぼみや穴が出来てしまい良い補修材がないか探していたところこの商品を見つけ注文しました。
商品はそのまま使用でき、さらにマヨネーズの様に絞り出して塗れるのではじめての補修にチャレンジした素人の私でも簡単に補修が出来ました。
グレーの色味も自宅のモルタルと大きな差が無く、パット見た感じ違和感なく仕上がりました。
また、補修の必要が出た時には購入したいと思います。

2025-11-18
用途:
玄関前並びに階段部分の補修

非常に手軽に補修ができました。気にいったので、次の週も補修が必要な箇所を見つけて、作業しました。固まったりせず、問題なく使えました。なくなったらまた購入します。

中村精工有限会社 様2025-10-01
用途:
庭のコンクリートのひび割れ補修

庭のコンクリートのひび割れ補修に使用。
すでに練ってあり、隙間に埋めるだけなので施工が非常に楽です。

2024-07-27
用途:
モルタル補修
対象商品:
38043135

水道メーターも周りが来るまで踏むこともあり少し欠けました。その補修に使用しましたが、非常に作業しやすくいい感じに補修できました。後は耐久性ですがまた後日追加で記載したいと思います。

NEAT 様2024-06-27
用途:
モルタル割れ
対象商品:
38043135

水に溶かしての物と比べて作業性は非常に良い。
あとは耐久性です。

2024-03-02
用途:
駐車場舗装面のひび割れ
対象商品:
38043135

駐車場の舗装面に細いスジ状のひび割れが出来ており、補修すべく使用しました。
柔らかい容器なので、絞って出す感じで補修面に出してヘラでならせば簡単に作業できました。
また、防水性も有ってよかったです。

建築工房濱中 様2023-10-11
用途:
外部の土間コンクリートのひび割れ補修
対象商品:
38043135

乾燥も早く、注入した後からヘラで抑えることができ、スムーズに作業できます。又、大きいところは、しばらくしたらへこみますが、また、その上から施工できますので、仕上がりもいいです。

工芸社 様2023-03-30
用途:
コンクリートのひび割れ補修
対象商品:
38043135

外部コンクリートのひび割れ補修に使用しました。
簡単に施工出来ました。
乾燥後同じ様な色になりましたが、雨が降って濡れると白くなって非常に目立ちます。

2人が参考にしています
2023-03-08
用途:
塀の修復
対象商品:
38043135

塀のちょっとした補修に使用。
柔らかく絞りだしてすぐ補修できるのが良い。

林管理 様2022-08-09
用途:
自宅の基礎が二箇所で、深さ5mm、縦横5cm位はがれていた。
対象商品:
38043135

丁度いい柔らかさで、とても塗りやすかった、接着力もよく残りは犬走りのひび割れに使った。

3人が参考にしています
2022-08-17
用途:
ブロックのひび割れ
対象商品:
38043135

水の調合が必要なく、簡単、短時間、手を汚すことなくできよかった。ただし値段のことを考えるとたくさんは使えないのが残念です。

1人が参考にしています
緒方自動車 様2023-05-16
用途:
浴室メンテナンス時
対象商品:
38043135

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

アロウライフ企画 様2021-02-18
用途:
ひび割れに使用
対象商品:
38043135

モルタルのひび修理に使用しているが量がすくな目で便利、

1人が参考にしています
2020-09-27
用途:
床や壁の補修
対象商品:
38043135

建屋が老朽化しているので壁や床の補修に使用しています。
少量で直ぐにそのまま使えるので非常に便利で助かっています。

1人が参考にしています
2020-05-04
用途:
外壁のひび割れ補修
対象商品:
38043135

簡単でお値段も安く、柔らかさも、とても扱いやすかったです。

1人が参考にしています
2020-02-16
用途:
マンション
対象商品:
38043135

手も汚れることなく、手軽に使え、また乾燥も早くとても助かりました!

幸企画 様2019-09-10
用途:
階段のモルタルのひび割れ補修に使用
対象商品:
38043135

量が倍ぐらいのがあると良いのですが、大きい面のとこが続けて出来ない。コストも安くなると良い

2019-10-28
用途:
モルタルひび割れ補修
対象商品:
38043135

硬さは良い。 最後まで絞り出せない。最後まで絞り出せる、ハサミ状の棒があればもっと使いやすくなる。

2018-08-17
用途:
コンクリート部分のかけた所や凹んでいる部分の補修
対象商品:
38043135

浴室の側溝部分にかなりのへこみがありました。
はじめ失敗しましたがメーカーさんに連絡して丁寧に教えてもらいました。
大きなへこみは、一度に補修せないで数回にわけて埋めていくとうまくいきます。
とてもつかいやすく、残ったら口をしばっておけばまたつかえますので便利です。

2018-08-17
用途:
コンクリート部分のかけた所や凹んでいる部分の補修
対象商品:
38043135

浴室の側溝部分にかなりのへこみがありました。
はじめ失敗しましたがメーカーさんに連絡して丁寧に教えてもらいました。
大きなへこみは、一度に補修せないで数回にわけて埋めていくとうまくいきます。
とてもつかいやすく、残ったら口をしばっておけばまたつかえますので便利です。