プレミアムRXプラグのレビュー

平均満足度 4.74 (233件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
2,198 / 税込 2,418
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
233件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-10
用途:
おすすめの一品
対象商品:
40309394

交換して実感したのが、アイドリングが静かになっと事です。
それとアクセルを踏んだ時に、スムーズに加速するようになりました。
以前はエンジンオイルを交換しても、アクセルを深く踏み込むと、エンジンが一旦フーフンとため息をついてたんですが、それが無くなりました!
しかし燃費は変わりませんw

2018-06-09
用途:
交換用
対象商品:
40309394

車載工具を使いパワーケーブルと同時に交換しました。初めての作業でしたが、問題なし。交換後はエンジン音が劇的に改善されました。パワーもアップして、別の車に乗り換えたようでした。燃費も落ちることなく文句ありません。早く変えておくべきだった。

1人が参考にしています
2018-05-29
用途:
買ってよかったです。

初めて点火プラグを交換しましたが、うるさかったアイドリングが静かになりました。
それと加速時にエンジンが息継ぎをしなくなりました。スムーズに加速するようになりました。加速性が増して、全体的に軽くなったような気がします。

協和電気株式会社 様2018-08-16
用途:
対象商品:
40309421

レスポンスが少し変わった気がします。
ドンツキもましになりました。

2018-04-18
用途:
エンジンの吹け上がりが軽くなりました♪
対象商品:
40309412

カローラルミオン152Nに交換、装着しました。10年近く交換していなかったので、交換後は車が軽くなったようにエンジンの動きが良くなりました。CVTフルードと同様に車検ごとの交換でもいいかなと思いました。

アトリエ ダン 様2018-10-25
用途:
ジムニー用に
対象商品:
38278493

色々調べた結果標準で使われているものは10万Km無交換出来ない事で、今回のプラグを選定、エンジン始動・アイドリング時の音など改善された気がします。あとは燃費と実感できるかの加速です。

2人が参考にしています
水島エンジニアリング 様2018-02-26
用途:
プラグ交換
対象商品:
40309385

2回目の購入ですが、このプラグの性能は素晴らしいの一言です。
ノーマルプラグから変更した途端、燃費が大改善され、低速トルクもアップして乗りやすくなりました。燃費向上と低速トルクアップの乗りやすさを考えると、少々高めのプラグ購入は、後々お得になるのかなあと感じています。

2018-04-25
用途:
定期交換
対象商品:
40309385

NGKは知名度もよいし値段も手頃なのでをいつもモノタロさんで購入てしのので4~5万㌔ごとの交換です。

2017-11-27
用途:
車検前整備
対象商品:
18943627

ディーラー見積もりが、工賃を含めて一万円以上であったので、
自分でプラグ交換する事にして購入しました。
高品位プラグを見積もりの半額以下で入手できて満足しています。
ただし、作業を始めてから「最近のプラグ交換には薄肉ソケットが必要。」ということが判り、追加注文することになりました。
ここは要注意工程です。

2018-04-09
用途:
車検時
対象商品:
38278484

イリジウムmaxと値段が殆ど変わらないので良いと思います。

2018-09-20
用途:
メンテナンス
対象商品:
18943636

商品名と商品が違います。本品は、イリジウムではなくルテニウムの商品だったかと・・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
修正させて頂きました。
今後ともモノタロウを宜しくお願い致します。

2017-10-12
用途:
ハーレー用
対象商品:
38278493

アイドリングの安定し、馬力上がっているのが実感できます。
あと燃費がどれだけ上がるか楽しみです。

2017-10-02
用途:
ロードスターNC3のプラグ交換
対象商品:
40309403

走行距離50,000㎞時に交換。エンジン始動時に力ずよくなり、レスポンスが良くなった気がします。おススメです。

2017-09-02
用途:
自動車整備
対象商品:
38278493

NGKプラグが安心で何時も使用しています。今回はワゴンRのノンターボに使用した所、アイドリングの、安定吹き上がりのスムーズさに流石と思いました。次回もこれに決まりです

2017-08-23
用途:
車整備
対象商品:
38278484

BR9のNAの交換に使用、ハイオク入れて空いてる田舎道を700キロほど走ったら燃費が15.5キロまで伸びました。良いんじゃないでしょうか。

2017-04-27
用途:
MC22Sに使用
対象商品:
38278493

MC22S-A/T-T/Cの定期交換部品として、定番で発注しています。ノーマル鉄芯からRXにしてから、トルクが増えました。

1人が参考にしています
2017-07-24
用途:
軽自動車の交換に使用
対象商品:
18943636

エンジンのかかりがアップ交換してよかった。
燃費もUPするかな、他との比較で最安値でした。

2017-05-21
用途:
プラグ交換
対象商品:
38278493

軽トラックで高速道路長距離走行にも信頼できるプラグ。高いけど安心のRX。使用中のRXがまだ寿命が来てないので予備として保管。

2017-11-29
用途:
交換用として購入しました。
対象商品:
40309412

カローラルミオン152Nにて使用しました。交換は対角14mmのマグネット付きプラグ用ソケットレンチ+15smのエクステンションを使用。交換後は少ないアクセル開度でも力強くクルマが走るようになりました。60000キロ走行時に交換を実施。少し値段は高いですが、体感できるパーツですよ。

1人が参考にしています
2017-01-20
用途:
整備交換用
対象商品:
38278475

プレミアムプラグだけあって、ミスファイアーが減少したためかアイドリングでの静粛性が上がった。値引きや納期でも大変満足しています。