ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーのレビュー

平均満足度 4.53 (178件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)
1,398 / 税込 1,538
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
178件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
平田商店 様2018-04-22
用途:
SA39Jのカーボン咬み
対象商品:
38290244

4ストJOGがカーボン咬みのためエンジン始動不良になったが、応急処置にて始動はできたが、調子が悪いためヤマハ純正カーボンクリーナーを規定通りの量を投入して様子を見ている状態ですが、何気に調子良さそうです。純正品ですので信用できると思います。

cozycycle 様2017-11-11
用途:
バイク整備
対象商品:
38290244

安心、信頼のメーカー純正~
エンジンを開けて迄の確認はしていませんが、カーボン噛みのトラブルは減ったのは事実ですね~
もう少し、安いと助かりますが(笑)

2017-11-24
用途:
距離を乗ったエンジンコンディションの改善
対象商品:
38290244

燃焼室まわりのカーボン除去に一定の効果がみられます

1人が参考にしています
2017-09-27
用途:
スクーターのガソリンに混ぜて使用
対象商品:
38290244

感覚ですが、60~80キロの速度域で、スロットルの開け具合で前よりも遅延なく、スピードが乗ってきています。吹け上がりも軽いです。まだ、一度しか使っていないので、評価は4にしています。引き続き使ってみます。

2018-03-23
用途:
NMAXのエンスト対策
対象商品:
38290235

特有の息継ぎやエンストの対策の為に購入。
使用後しばらくしてアイドリングは安定しました。おそらくはシリンダーのカーボン付着と思いますが、こんなに早く効果があるとは思いませんでした。同様の症状でお悩みの方、試してみては?

浅田モータープール 様2017-09-10
用途:
スクーター
対象商品:
38290244

継続して使用していると、エンジンの噴けも良くなる実感があります。

1人が参考にしています
2017-04-27
用途:
車のエンジンカーボン除去の為
対象商品:
38290244

PEAカーボンクリーナーは13500キロ時に使用しエンジンのカーボンがかなり取れた感じがして(マフラーにしばらくススが出ていた)エンジンのアイドリングも安定していました定期的に3万キロに1回100CCずつガソリン満タンを2回しています 継続します ちなみに50CCのバイクにも5000キロに1回使用して好調です

1人が参考にしています
2023-10-15
用途:
アドレスV125
対象商品:
38290244

オイルが汚れるのでオイル交換する直前にしてます。
匂いが強烈に臭いです。
軽油の匂いを100倍にした感じです。
使用後は密閉容器に保管してます。

2017-04-23
用途:
XJRに添加しました
対象商品:
38290244

XJRの走行距離からして、きっとカーボンが溜まってると思い、購入しました。本日、添加してみましたが、どこくらいカーボンが落ちるのかな~。エンジン内が見えないから、何とも言えませんが、YAMAHA製で効果が無かったものは無いので、きっと効果があるはず。今後に期待です。

2017-11-10
用途:
バイクの整備
対象商品:
38290244

マフラーの交換時、排気管取り付け部から覗くエンジン内部のカーボンが気になったので、仕様しています。以来、エンジン内部を覗いていないので効果のほどは確認していませんが、とりあえずメーカー推奨の3000kmごとに規定量を投入しています。

2023-04-19
用途:
効果は別として、満足してたんだけど
対象商品:
38290244

ヤマハ製だけあって安心は出来ますが、価格が高いですね。これからは、AZ製の燃料添加剤を使っていきたいと思います。価格は半分ですからね。

2017-07-18
用途:
サーキットオートバイメンテ
対象商品:
38290244

15ccを4回ぐらい使うとピストントップのカーボンが減っている。

2017-04-27
用途:
古いアメ車に
対象商品:
38290244

古いアメ車100Lタンク2本投入 若干のアイドリングのバラつき改善目的
バイクなどでは某W社製等よりも改善効果が高く感じていたので4輪に使用

コヤマオート 様2017-03-03
用途:
キャブ内や燃料タンク内の燃料劣化防止と燃焼室のクリーンナップに
対象商品:
38290244

以前はワコーズの物を使っていましたが、このブランドが信頼できるので購入しました、友人にも勧めて使っています。

2022-04-28
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
38290244

10万キロ越えの軽自動車に使用しました。アクセルを踏むとカリカリとノッキングのような音がしていたのですが、使用後は音が出なくなったようです。継続的に使用することにします。

2017-03-21
用途:
klx125の燃料タンクに
対象商品:
38290244

ヤマハのケミカルシリーズは、価格と性能のバランスがいいと思います。
200mlを購入したので、10回以上使用できるので、使い終わるまでに、どう変化するかが楽しみです。

2021-09-12
用途:
スクーター、バイクに
対象商品:
38290244

5000kmおきに燃料タンク3回分くらい洗浄してます。
カーボン噛みや燃料系のトラブル一切出ないです。
ただ凄い強烈な軽油のような臭い匂いします。
計量キャップをふきとらなくちゃいけないんだけど
マンションのエレベーターにしばらく臭い匂いが残ってました。

1人が参考にしています
2017-08-23
用途:
XJR400に、
対象商品:
38290244

何度か他店で購入し、添加してますがどうなんでしょうかね?気持ち的にはエンジンよく回るかな?程度。けど、今回は他商品と同時購入で安上がりでした。またリピートしてしまうだろう、劇的変化はなくとも・・・。

2021-07-27
用途:
燃料添加剤

4st原付スクーターレッツ4にてバルブのカーボン噛みと思われるエンストが発生し始めたので、先ずはこの添加剤で様子を見る事に。
これで駄目ならヘッドオーバーホールしますかね。

KMプロダクト 様2016-12-12
用途:
古い年式のバイクに使用
対象商品:
38290244

眠っていたバイクのキャブの調子が良くなり、アイドリングも安定した