ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーのレビュー
- 用途:
- 4ストスクーターのメンテ
- 対象商品:
- 38290244
残念ながら排気バルブのカーボン固着には効果が見られないことが、ヘッドを開けて判ってしまいました。結果オイル下がりが発生しております。
- 用途:
- バイクに使用
- 対象商品:
- 38290235
スクーターに入れています、なんとなくですが、エンジンの始動、吹け上がり等息継ぎも無いように思えます、ガソリンを入れるたびに混入しています。
- 用途:
- バイクに添加
- 対象商品:
- 38290244
リピ購入。
今回はお得な大サイズにした。
効果の実感としては、レスポンス的には、体感は分からないものの、ピストンヘッドのカーボンがすこしずつ、取れて綺麗になるのが、プラグホールから見て分かった。
プラグ自体にも、溶解したスラッジやカーボンが付着するので、効果の程がわかるかと。
オイルが汚れるので、オイル交換直前の使用が良いのではないかと思う。
- 用途:
- バイクや車のガソリン添加剤
- 対象商品:
- 38290244
3000~5000km毎に燃料タンクへ規定量投入するだけで、エンジンの調子が俄然良くなります!
一般にハイオクガソリンはレギュラーガソリンよりも添加剤が含まれていて、カーボン等は発生しにくくなっていますが、それでも、経時的にはバルブ等に堆積します。
この商品は、その堆積物を燃焼と共に排気ガスへ排出して、エンジン本来の性能を復活させる様です。
具体的には、吹けが良くなり、トルク感も増します。
ハイオク指定のバイク、レギュラー仕様の車、両者に使ってますが、凄く調子良いコンディションを得られています。
使用方法は、ガソリン5L当たり15ccを投入するだけですが、200MLボトルの方がコストパフォーマンスは高く、お薦めですね~♪
- 用途:
- スーパーカブ110
- 対象商品:
- 38290235
2万キロ走ったスーパーカブ110に投入
投入直後にアイドリングの回転数が上がり、オッと思いました。
その後しばらく走りましたが、なんとなくエンジンの回転上昇が軽い気がします。
効果はありそうなんですが、一点細かい難点が。
投入は付属の計量カップで行うのですが、投入後に逆さまに
カップをかぶせると、残った液が微妙に容器に垂れます。
けっこう匂います。
面倒でも使用後はカップを洗うとか拭き取ると課しないとダメ。
- 用途:
- 4ストJOGの通常のメンテナンス
- 対象商品:
- 38290244
3バルブエンジンはカーボンが付きやすいとヤマハのショップがサービスで入れてくれていたものを通常のメンテナンスでも使えるようにと購入しました。今の車両には新車時から使用しています。同型の車両を5年25000キロ乗りましたが初めの10000キロは未使用、あとの15000キロは3000キロ~5000キロ毎に使用しました。始動がスムーズになったことと、吹け上がりが良くなったことは実感しました。
- 用途:
- ほとんど乗らない車両に
- 対象商品:
- 38290244
常にエンジンを掛けている車両ならば問題ないかと思うが、ほとんど乗らない車両であれば燃料が劣化してキャブやら機関に悪影響が出るので予防のために使用。
評判は良いようなので信用してます。
- 用途:
- 燃料タンクのゲージが不良!
- 対象商品:
- 38290244
燃料タンクのゲージ動作が不良になり、たぶん燃料タンク内のガソリンが劣化したと考えられたためダメもとで入れてみましたが正解でした燃料メーター動作が正常に戻りました。ガソリンの劣化により燃料ゲージが動作が不良でしたが分解することなく正常になりました。
- 用途:
- オートバイの長期的なカーボン除去
- 対象商品:
- 38290244
オートバイメーカー品なのでお安心して使用でき現在約2.5万キロ走行したバイクに添加し約3000キロ走行時点で緩やかではありますが確実な効果を確認できました。
- 用途:
- SE465
- 対象商品:
- 38290244
カーボンつまりか、プラグ(10.000KM)の寿命かは定かではないですが、突然信号待ちでエンスト。再起不能でしたがプラグ交換で復帰しました。念のためカーボンも怪しいので、入れてみました。効果はこれからです。
- 用途:
- ヤマハ ジョグ用に購入
- 対象商品:
- 38290244
10CCを1回入れただけなので効果は不明。3,000㎞または3ヶ月に1回なので効果は未知数。プロのバイクメカニックの方から入れるよう指導されました。