ウルトラ多用途SU プレミアム ソフトのレビュー

平均満足度 4.56 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ
コニシ
449 / 税込 494
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-31
用途:
色々なものの補修用に

何でも強力に接着。接着後はある程度の粘りもあり革やゴム、発砲スチロールにも安心して使えます。
また、靴の革底、ゴム底、スポンジ底のはがれ補修にも使っています。

2025-10-05
用途:
ポリアセタールの接着

接着というよりもパテのように盛って固定するというような用途で使用したので
しっかり接着できたかと問われると答えずらいですが、一応の目的は果たしています。
「曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています」とのことも、こちらを選ぶ理由になりました。

2025-09-11
用途:
スポイラーの修理

素材により普通の接着剤ではつかないので、こちらを使用しました。
しっかりと接着して再度割れることもないようなので助かりました。
熱で溶かしてくっつける手間が省けて良かったです。

2024-08-22
用途:
二輪のメンテナンス時
対象商品:
38292423

通常のウルトラSUはプラスチックの種類によっては剥がれやすいものもありましたが、これはほとんどの樹脂や表面状態でも接着可能です。ただ垂れやすいので接着面積が少ない場合は片面を養生するなど工夫すると上手く接着出来ます。

1人が参考にしています
2023-12-27
用途:
接着
対象商品:
38292423

多用途タイプですので,いざという時のために備えておくと便利と思います.

2024-03-18
用途:
接着
対象商品:
38292423

曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。とあるが、個人的感想で、接着強度は感じないです。
ゆっくり剥がれると言ったらよいでしょうか。一瞬の衝撃にはよいかと思いますが・・・。接着はしっかりカチカチに固まる方が私はよいと感じました。

2人が参考にしています
2023-01-11
用途:
プラスチック製品の補修に最適に使用
対象商品:
38292414

探していたボンドがやっと見つかりました。だってほとんどの商品がポリプロピレンとかなわけだから今までのボンドは何の役にも立たなかったわけだけれど、これはバッチリくっつきます。しかも透明なので修理したことがわからないほどです。100円ショップの中途半端なダメ商品もこのボンドさえあれば100円以上の価値が生まれます。

2022-04-06
用途:
パラグライダー キャノピー修理
対象商品:
38292423

パラグライダーキャノピーの小穴(1cm位)に塗ってみました。今のところ貼り付いてます。透明なので修復箇所も目立ちません。

2021-04-28
用途:
自動車メンテナンス・他
対象商品:
38292423

車の樹脂パーツを接着したり、他にも生活の様々なところに使えます。1本あると何かと重宝します。量も多すぎず少なすぎず個人的には満足しています。接着剤全般だと思いますがキャップ部分が固まってきて最終的にはキャップが閉まらなくなってしまいます。

2024-02-09
用途:
破損パーツの補修
対象商品:
38292414

パソコンのキーボード筐体の破損の修理、テスター棒の修理、ハンドミキサーの内部パーツの破損の補修、クレジットカードの割れ補修に使ってみました。
いろんな素材に使えて便利なのですが、完全硬化(固まった後も柔らかい)しないので固まるまでパーツをしっかりとクランプで圧着しておかないと強度が保てない。
キーボードの筐体のように内部が複雑なものは、クランプで把持できない部分がありねじの受け口を接着したのですが締め付けでちぎれてしまうようでした。
テスター棒は、手でしばらく圧着していると接着しました。
ハンドミキサーはモータの筐体がPPだったのですがクランプで把持できたのでうまく接着が出来ました。
クレジットカードの割れは、圧着出来ないため一旦着いてもすぐ割れます。
粘着性だけが割れ周辺に残っています。
結果として、力のかかりそうな部分は圧着してできるだけ接着剤を絞りださないと強力な接着は、得られません。仕上がりをきれいにするには、はみ出した部分をカッターナイフで切り取る感じです。
硬化するタイプがあればと思いました。

1人が参考にしています
瀬川歯科医院 様2022-02-24
用途:
PE製品の修理

PE製水タンクの可動ポンプ部分に断裂が生じたので、このボンドで接着修復しました。断裂部分を動かしても接着が剥離することはありません。

1人が参考にしています
2020-06-30
用途:
サンダル、靴の修理、自作の昆虫ケース他
対象商品:
38292432

ほとんどの材質に強力に接着して、まさに万能接着剤です。硬化後、多少のべたつきありますが、自分は小麦粉を擦り付けてべたつきを解消しています。カマキリ、ナナフシバッタもくっつかなくて頑丈、安心です。

2020-01-30
用途:
樹脂フィルムに電線を貼り付ける為に使用(スピーカーの修理)
対象商品:
38292432

粘性が高く作業しやすく15分ほどで仮硬化が始まるので使いやすい。
ただ、付属のノズルは少しの作業の合間に固まってしまうので
ノズルの予備があるともっと嬉しいです。硬化後の性能は申し分ありません。

ケンナンオート 様2020-03-26
用途:
車のプラスチックの補修
対象商品:
38292475

最初から適度な固さがあり、保持力があるので私の中ではベストかと、もっと良い物が有る事を信じての四つ星

株式会社メディカルジャパン 様2020-12-23
用途:
ポリプロピレン(PP)のチューブどうしの接着・ポリプロピレン(PP)と硬質プラスチックの接着
対象商品:
38292423

適当な粘度が有るので、液だれしにくいのが良い。乾燥後、弾力性が有り振動に強いです。
容器の下部が尖っているので、絞り出すときに手のひらに当たりかなり痛い。

1人が参考にしています
遠藤額縁店 様2019-07-29
用途:
フレームの修理
対象商品:
38292432

接着力は抜群です。ただ接着させる物によっては、接着するまでチョット時間がかかり過ぎです。

2019-03-16
用途:
いろいろな接着に、使う。
対象商品:
38292423

弾性ですが、素材を選ばないので販売されている中で多用途且つ、固定時間が早いので良い。
一部の素材は、接着しないので注意。

gymana_kudo 様2018-09-15
用途:
自動車部品修理
対象商品:
38292423

バンパーの割れ補修に使用しましたが、ハンダゴテで溶かして接合するよりも簡単で、そこそこ強度もあるので大満足です!

1人が参考にしています
2019-05-04
用途:
コンクリート舗装のヒビ割れの補修。
対象商品:
38292432

塗り方により、どうしても直ぐに取れてしまうところと、結構しっかりくっついている所とが出てしまうから、何回かに分けて塗るしかない。 まっ、塗る人のウデ次第だろう。 品物としては決して悪くはないのだから。

2018-12-17
用途:
オーディオメンテナンス
対象商品:
38292423

古いオーディオのインシュレーターのゴムを張り替えるときにちょうど良いです。バイクのグリップ交換にもいいと思います。