UFL 小型・軽量ひしフランジ形のレビュー

平均満足度 4.42 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)
1,598 / 税込 1,758
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
38346454

道路カッター経年劣化で部品を探していたところ、この商品があり非常に助かりました。

Falcon 様2023-09-06
用途:
消耗品の交換
対象商品:
38346497

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

2022-05-16
用途:
コンベヤーのメインテナンス
対象商品:
38346506

ロッカクで主軸に止めるビスが鉄であるのがステンレスがいい

2021-12-29
用途:
ベルトの軸受けに使用
対象商品:
38346445

軸受けの深さがあって、抜けたりせず、よかってです。

2021-12-18
用途:
蕎麦製粉機のロールベアリング
対象商品:
38346497

初めて利用したのですが、大変満足しています。また、よろしくおねがいします。

2021-01-30
用途:
自作旋盤送り歯車
対象商品:
38346515

小さくても芯ぶれ調節可能でとても使い勝手が良いです。

2019-01-12
用途:
動力軸の軸受けに使用
対象商品:
38346445

商品到着して、確認しているベアリングが斜めにはいっているじゃないか!他の方のレビュー通りだな。と、思っていましたが、構造をよくみると、ピロ式なんですね。圧入など必要なく、手で簡単にはずれる位置があります。これなら、垂直の使用だけでなく角度をつけた軸受けにも使用できます。あとはベアリング自体の耐久性(高回転&高負荷)がどれほどなのか様子をみます。

2018-06-29
用途:
自作架台を加工に使用
対象商品:
38346481

軽量の物を探して居て現物を確認して使用に耐えるか今後が楽しみです

1人が参考にしています
2018-07-15
用途:
新商品の開発
対象商品:
38346481

8月中旬までに組み付けて結果を確認予定ですが
空転では問題有りませんので期待します

2017-12-21
用途:
設備機器の交換用
対象商品:
38346463

製造用の設備で、とにかくすぐに来てくれて助かりました。

2017-03-30
用途:
DAIで折りたたみ自転車に農作業用小型エンジンを搭載してアドベンチャー登山に使用。
対象商品:
38346445

現在製作中。コンパクトながら確りした作りで大変満足しています。

2017-01-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
38346506

商品そのものはいつも使っている物で何ら問題無かった。大晦日の発注にもかかわらず、発送して貰い年始に間に合い機械停止なく非常に助かった。

2017-01-12
用途:
機械のメンテナンス交換パーツ
対象商品:
38346497

商品そのものについては常に購入している物で、何の問題も無い。MonoTAROの大晦日の発注にもかかわらず、発送が早く年始に間に合い非常に助かりました。

テックラボ合同会社 様2018-03-17
用途:
機械部品
対象商品:
38346454

ハウジングにベアリングが斜めに中途半端に圧入され、
購入後自分で圧入しなおし使用。今までの購入品で最低の商品でした。

1人が参考にしています
2016-09-07
用途:
小スペースの軸受け用
対象商品:
38346463

某購入サイトに取扱が無い商品でしたので、こちらで購入しました。問題なく使用できますが、消耗品なのでもう少し安いと助かります。

1人が参考にしています
2016-02-13
用途:
小型鋸盤の主軸,用軸受
対象商品:
38346515

ピローブロックで小径のものが中々ありませんが、ちょうど、8ミリ軸用が、あったので購入しました。普通に使えて問題ありません。特に改善点などもありません。

2人が参考にしています
2015-09-10
用途:
老朽部品の取替用
対象商品:
38346472

早く届き、早急に修理完了。
無難な仕上がり。

1人が参考にしています
2014-08-10
用途:
ミニCNC工作機や3Dプリンターの軸受けとして
対象商品:
38346445

回転が滑らかで、何より小型で小径の軸と相性が良いのが気に入っています。
ただし3度程注文しましたが、ベアリングの角度が微妙にズレている事が多いので、
その場合、ちょんちょんとハンマーで叩いて希望の位置に修正してあげる必要がありました。
これらは大した手間でもないので、総合的に見て良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2013-06-06
用途:
自作ポータブル赤道儀
対象商品:
38346445

星空撮影で使う追尾装置「赤道儀」の極軸受に使いました。ウォームホイールをこの商品二つで支える設計です。軸のぶれが全く無く、非常に滑らかに動作するので良い製品を選んだと思っています。他にも同じ方のベアリングユニットがありますが、軸を固定するネジが120度の角度に取り付けてある点が力学的に優れた設計だと思います。

2人が参考にしています