シールコートのレビュー

平均満足度 4.70 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シールコート 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
799 / 税込 879
アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。 【用途】各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ミニーブリティッシュカーズ 様2025-10-30
用途:
自動車修理業 整備時に使用

アルミ素材の 表面保護にて使用しています。
エンジンなど、ある程度 高温になる部分でも問題無く使用出来ます。

2025-07-12
用途:
こちらも昔からのリピートです
対象商品:
38409892

金属製部品等の加工作業の仕上げの 最終処理に使用しています 特にアルミホイールのガリ傷修正の保護膜に使用します

有限会社松田商会 様2024-12-03
用途:
バイクのメッキ部や、アルミ部分に使用。

メッキやアルミ部分でも錆などがすぐ発生するので、新品部品でもあらかじめコーティングしておくと、水でふき取るだけでよごれがとれる。1年は持つ。便利な一品です。

2人が参考にしています
2024-08-16
用途:
塗装
対象商品:
38409892

ガラスやアルミの透明コートでキズ防止にはとても良い商品だと思います。

2024-05-12
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
対象商品:
38409892

輸入機械のアルミ製 電機制御ボックスが熱と経年劣化で塗装が剥がれ古い塗装膜を剥離してからシールコートを2~3回に分けてスプレー塗装したところ良い仕上がりになった。

1人が参考にしています
2024-02-11
用途:
バイク整備作業
対象商品:
38409892

磨き済みのバイクフレーム等のアルミ素材はすぐに劣化が始まりますので、磨き後のアルミ素材のコートに使用しております。塗装と違い透明のため使用が容易な点が気に入っております。

3人が参考にしています
2023-11-20
用途:
農機具等サビ防止
対象商品:
38409892

安定した効果を実感している。モア等のナット類やメッキパーツに錆防止として使用。モアに草シブの関係もあり且つ使用頻度が高いため、一度塗りでは効果薄い(一年で何度か使用する必要あり)が、使用頻度の少ない器具や、驚いたのは水を使うスピードスプレイヤーでは効果発揮している。そろそろ限界かもしれないが、一度塗りで相当の効果感じている。

2人が参考にしています
2023-01-30
用途:
ドラムのクリーニング
対象商品:
38409892

ドラムのクリーニングに使用しました。金属と木、プラスチックで構成されている楽器ですが、問題なく艶を出す事が出来ました。

2021-11-16
用途:
屋外に設置した削り出しアルミの保護
対象商品:
38409892

屋外に設置した削り出しアルミの保護に使用。表面がベタつかないのがとても良い。あとは耐久性に期待。

2人が参考にしています
横山電器製作所 様2020-11-29
用途:
屋外に設置されたアルミ製品の鏡面を保護するために使いました。
対象商品:
38409892

仕上がり面は、やや『梨地』になります。近づいて見れば、仕上がり面がツブツブしていることに気づかれる筈です。その所為で、遠目でも、薄っすらと曇った印象を与えます。また、やや軟性のある仕上がり膜を作ります。自動車部品のメッキ部に施されるクリアのように、『硬質なものではありません』のでご注意ください。直射の高熱下に放置された状態で、その軟性が増しているのを感じました。只、『錆の発生を抑える効果は実感』しました。放置された完成塗膜を、水性のもので綺麗に洗浄し、シミが出来ないように乾かした後、『改めてこのコート剤を施す』といった、定期的なメンテナンスによって、本来の目的は保たれる様です。

5人が参考にしています
有限会社 進藤ビルサービス 様2020-12-20
用途:
階段ステップの防錆処理
対象商品:
38409892

建物金属部分の防錆、つや出しに大変、重宝しています。

1人が参考にしています
2020-10-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
38409892

サビの防止に効果は高いです。汚れが付着しづらく、取れやすくなった気がします。

5人が参考にしています
2020-07-31
用途:
鉄部品の錆止め塗装
対象商品:
38409892

他の方のレビューにもありますようにこのスプレーは直ぐに厚めに塗装が付いてしまいその場合は
白っぽくなる為、結構距離を取り薄め薄めに何回かに分けて塗装した方が良いと思います。
(想像以上に厚く付着します)
その点を除けば大変良い物と思います。

3人が参考にしています
2020-06-06
用途:
メッキの錆止め
対象商品:
38409892

・サビの防止効果は高いです。
・乾燥するとベタつくこともありません。
・スプレーの粒子は粗めなので、薄めに吹くと、ザラついた表面となり、ややつや消しっぽくできます。

BONSAI MOTORCYCLE 様2018-12-28
用途:
塗装作業
対象商品:
38409892

メッキのコートに使いましたが、少々曇りがでます。でも新車でない限りは許容範囲かな。

4人が参考にしています
2018-11-29
用途:
金属の錆び防止
対象商品:
38409892

自転車のアルミ部品の保護用に使えるものを探していたところ、この製品が見つかりました。クリアラッカーだと厚くなりすぎますが、こちらは大丈夫でした。

1人が参考にしています
2019-02-17
用途:
オートバイ
対象商品:
38409892

アルミタンク研磨後使用しました。まだ時間が経過していないで何とも評価出来ませんがきちんとコーティングされることを祈るばかりですw

1人が参考にしています
2018-08-04
用途:
バイクの金属部の被膜
対象商品:
38409892

以前から使用していましたが、最近ホームセンターなどで見かけなくなり廃版になってしまったのかと思ったところこちらで見つけたので購入しました。金属光沢を損ねることなく被膜が形成されるのでクランクケースやフロントフォークの補修に使用しています。

2人が参考にしています
2018-07-12
用途:
アルミホイールの保護
対象商品:
38409892

塗布をして、時間が経つと固まります。
塗布前にきちんと汚れを落とすこと、吹き付け過ぎるとムラになるので、注意が必要と思いました。
ただ、商品は満足しており、汚れが付着しづらく、取れやすくなった気がします。耐久性もありそうです。

2018-04-02
用途:
スチールの加工切り口のシール
対象商品:
38409892

シールコートの存在を最近知りました。クリア塗料より便利ですね。

3人が参考にしています