ホローテックII BBアダプター取付け工具のレビュー

平均満足度 3.43 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホローテックII BBアダプター取付け工具 SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)
1,498 / 税込 1,648
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」 【用途】チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-02
用途:
自転車の部品交換
対象商品:
38412193

純正ツールなので、悩む事なくお勧めです。早速、使いました。

2024-05-30
用途:
ホローテックBBのメンテ
対象商品:
38412193

さすが純正ツールです。全く問題がありません。おすすめです。

2017-08-14
用途:
BB交換時
対象商品:
38412193

先が開いているためBBを舐めそうで怖い。円形のものに買い換えようと思っている

2015-06-19
用途:
自転車の整備
対象商品:
38412193

シマノのボトムブラケットSM-BBR60取り付けに購入。
「ホローテックII BBユニット取付工具」にアダプタを介して
使用しますが、さすがに純正工具、ピッタリフィットします。
シマノ以外の工具に装着しようと試みましたが微妙に寸法が合わず
使用出来ません。
BBの取付には35~50N・mのトルクで締め付ける必要が有りますが
この工具の柄の長さでは不可能と思います。
トルク管理できる形状でも無く、TL-FC33等の工具で
トルクレンチを用いる必要が有ります。
簡易的な使用と考えるべきでしょう。

1人が参考にしています
2014-08-19
用途:
ロードバイクの整備
対象商品:
38412193

シマノのホローテックIIのBB取り付けに必要な工具です。
ウオーターポンププライヤーで代用してみましたが
傷が心配なのと、やはり締め切れていなかったようで
専用工具をあとから購入しました。
たいした工具でもありませんが、それなりに安いし
そう滅多に使う工具ではないので、素人には十分な工具です。

1人が参考にしています
2013-04-13
用途:
BB交換
対象商品:
38412193

シマノ純正なので、可も無く、不可もなく。

2013-07-05
用途:
シマノ BBの交換作業
対象商品:
38412193

柄が短くて、回らない、購入したがBBが外れませんでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。