ペダル用ロックブッシュ戻し工具のレビュー

平均満足度 4.35 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)
289 / 税込 318
シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-31
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
38412315

購入してほとんど使っていないペダルですが、回転するとある一点でごりっとひっかかります。分解して再度締め直したらおさまりました。

2022-01-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
38412315

PD-R540の分解メンテに使いました。 特殊な形状の樹脂ナットを回すのに使用します。プライヤーでも回せそうでしたが、安価で購入できるので用意しました。不都合なく使えています。

2020-09-06
用途:
ペダル軸ユニットの分解整備
対象商品:
38412315

これまで台湾製EXUS社の1/2ソケットタイプの工具を使用していたが,肉薄のためクラックが入り使用不可となった.
代替品を探したところ,こちらを見つけました.
樹脂製工具のため耐久性が心配でしたが,思ったよりもしっかりしているようです.
軸方向の寸法が短く,径方向に太い形状をしており,EXUS社製工具と全く逆のアプローチとなっている.
樹脂製でありながらも剛性を高くするためによく考えられており,理にかなった形状だと思います.
使用した感じですが,工具の変形を感じません.
スプライン部分を舐めないように気を付けていれば,破損することはないでしょう.
手持ちでの使用はおすすめしません.バイス使用がベストですが,簡易的にでもペダル本体を固定して作業をしましょう.
ひとつ残念なことは,この工具を使うには二面幅36mmスパナが必要なことです.
モンキースパナだと375mm以上のサイズになり,所有している人は少数派だと思います.
この点は,工具の設計に問題ありかな...

2018-12-23
用途:
自転車(ロードレーサー)保守作業
対象商品:
38412315

SPD SL型のビンディングペダル(型番:PD-R540-LA)の分解に必要な専用工具なので購入しました。

2018-02-08
用途:
PD-M530のグリスアップ
対象商品:
38412315

中古で買ったPD-M530のグリスアップに使いました。
樹脂製の為、プライヤーで回すとボロボロになってしまいます。
取手付きの物があると嬉しいのですが。。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2017-09-20
用途:
自転車のペダルのグリスアップ(シマノ 105)
対象商品:
38412315

現行型のペダルには使用出来ませんが、ちょいと前のエントリーモデルに使えるパーツです。自転車屋さん任せにする人には不要なものですが、愛車をコツコツといじるのが好きな人にはグリスアップする上で必需品です。他の一般的な工具では代用できず、これがないとエライ目にあいます(笑) あとこれを使用する際には、360mm開口のモンキーレンチが必要です。

株式会社シーアイ・デバイス 様2017-01-31
用途:
自転車のペダルのメンテナンス
対象商品:
38412315

まず、この工具が無いと何もできません。早速、ペダルを分解してグリスアップしましたが、プライヤーを使用したため、樹脂製なので若干ナメテしまいました。やはり、36mmのスパナなどがあったほうが良いと思います。

2016-01-21
用途:
シマノペダルの必需品
対象商品:
38412315

旧モデルのシマノペダルには必需品です。ロックブッシュはかなり固く締まっているので、専用工具以外で回すと必ず壊れます。なお、この工具を使う時は36mm位のレンチが必要になるので別途用意する必要があります。この工具を使ってペダル内のベアリング調整を行うと新品以上に回るようになるのでオススメです。

1人が参考にしています
2016-03-16
用途:
自転車整備
対象商品:
38412315

シマノペダル整備のためには必需品・専用品です。

2020-07-10
用途:
105やアルテグラのペダルベアリング
対象商品:
38412315

これがないとメンテできません。直接プライヤーなんかで回してしまうと高確率で樹脂部品が割れます。安いので一つ買っときましょう。

2016-10-03
用途:
ペダルのメンテナンス
対象商品:
38412315

材料が柔らかいため、固く締まったネジをプライヤーを使ってゆるめようとするとこの工具が痛みます。

2019-02-21
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
38412315

シマノのビンディングペダルの分解整備に必要なので購入しましたが、これ単体だとペダルのシャフトを外せないです。固くて手で回せないからです。
私はウォーターポンププライヤーを持ってましたが、プライヤーか口の大きく開くモンキーが無いと駄目だと思います。

2016-05-27
用途:
必要な工具
対象商品:
38412315

シマノの新品のペダルはゴリ感が強く、調整が必須。調整するためのキャップは硬く絞められていて、この工具が無いとキャップを壊す事になるので必ず買った方が良いです。安いし。

2015-07-07
用途:
自転車整備
対象商品:
38412315

値段も安価なので常備しておくのが良いと思います。

2016-12-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
38412315

左右のペダルで回す方向が逆になります。工具に記載がありますのでそれに従って回してください。それと私の失敗ですが、右ペダルはペダル軸内のすべてのナットも逆ねじです。取り外しの時うっかり時計回りに回してしまい、ねじ山をなめてしまいました。ご注意ください。

2014-06-09
用途:
ペダルのOH
対象商品:
38412315

無くても特に困らない工具であるが、この価格なら持っていても良いんじゃ無いだろうか。
ペダル本体を固定する地具も必要。

2014-06-07
用途:
ペダル分解グリスアップ
対象商品:
38412315

メーカー純正SSTなので、スムーズに分解できます。プライヤーなどで強引に分解する方がいますが、やはりこれを使うべきですね。

2016-01-12
用途:
SPD系ペダルメンテナンス
対象商品:
38412315

この工具が無いと、ペダルがばらせないので買いました。

2016-09-28
用途:
ペダルのメンテ
対象商品:
38412315

105クラス以下だけかもしれませんが、シマノのペダルは新品時のベアリング調整がいい加減で、そのまま使用するとガタが出たり回りが悪かったりして、すぐにダメにしてしまいます。ですので、ペダル購入時に分解玉当たり調整する為の、この工具は必需品です。

2014-03-14
用途:
自転車のペダル分解に使用
対象商品:
38412315

シマノ純正の工具ですので、使用に当たっては問題ないです
分解すると結構砂を噛んでました、定期的にOH必要ですね