塩ビ保護キャップ 黒のレビュー

平均満足度 4.62 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド
ノーブランド
56 / 税込 62
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。 【用途】各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-24
用途:
バイク整備
対象商品:
38442284

本来の用途とは異なるが、バイク(VTR250)のエアインジェクション装置の撤去に使用。想定通りにスマートな処理ができて満足しました。

株式会社グリーニング 様2019-10-15
用途:
PVCホースのキャップ
対象商品:
38442293

幅、長さ、厚み等
使用したいPVCホースにぴったりでした
納品も迅速で助かりました

2019-08-23
用途:
防波堤釣り
対象商品:
38442293

釣竿の竿尻のキャップが傷みやすく何かないかと探していました。電気屋さんの工事を思い出し、形状を当たると良さそうなので購入し、竿尻に付けていますが、大変良好です。

2018-12-19
用途:
支柱から飛び出しているボルトに被せて周りを保護する
対象商品:
38442275

保護する箇所が多かったのでこの値段は助かります。早速装着します。

2022-06-29
用途:
20mm支柱のキャップにするために購入
対象商品:
38442302

1.8m-20mmの園芸用支柱をカットした時にキャップとして使用

2019-11-11
用途:
オイル配管の作業中メクラ
対象商品:
38442293

オイル配管を外すと当然オイルが漏れてきますが、一時的な作業中のオイル止めに使います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-02-28
用途:
塗装差工具の・・
対象商品:
38442302

エアブラシで使用のコンプレッサーに付いている圧センサーのゴム絶縁カバーが劣化で切れたための代替品で使用。
本来の製品目的とは離れていますが、個人的な目的は十分達成しております

2019-04-12
用途:
器具補修
対象商品:
38442284

塩ビキャップが劣化して破れてしまったので交換用に購入。サイズ通りピッタリで問題なし。

2018-08-29
用途:
キャップ
対象商品:
38442275

大小いろんなサイズがあり、それぞれ少しずつ持ってると整備時オイル止め等として使用でき便利化と思い購入。また、オイラーのキャップとして使用中。何かとあると便利なグッツですね

2020-01-31
用途:
KONI
対象商品:
38442284

KONIのショックアブソーバーのトップのねじを保護するのに使っています

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-11-16
用途:
対象商品:
38442275

グリスガンの蓋にするため購入しました。スペックが詳細に記載しているので一発勝負で購入したらドンピシャでした。ありがとうございます。

2018-03-04
用途:
通電部の端子キャップ
対象商品:
38442275

通電端子の絶縁ネジキャップとして使用しました、商品説明に被せられるネジの大きさが参考に表示されていれば良いと思います。それと赤色のキャップ?があればと思います。(あるのであれば私の選択ミスです。)

2020-05-03
用途:
グリスガンのキャップ用途
対象商品:
38442275

ネットの情報をもとに、グリスガンのキャップ用途として買ってみたが、長さが足りず実用に耐えなかった。

2017-08-15
用途:
保護キャップとして
対象商品:
38442311

安いのでチョイスしやすい。
コスパはいいと思います。

2018-10-28
用途:
アルミパイプのキャップに
対象商品:
38442293

どこのでもあるキャップです。問題無く使用しました。色のバリエーションがあればいいです。

1人が参考にしています
2018-02-06
用途:
なし
対象商品:
38442275

予定したのと違って買いました.使い道がないので廃棄します

2016-11-11
用途:
コネクタの絶縁に
対象商品:
38442293

すぐになくしたりしますが安いので助かります

2015-06-25
用途:
趣味の工作(個人)
対象商品:
38442284

商品は期待通りで不満はありません。ただし、送料が500円掛かるのは痛い。小物はメール便を使うとか、客の負担を軽くすることを考えてほしいなあ。

1人が参考にしています
サンフィールド 様2016-05-18
用途:
金属アスピレーターでマイクロバブル作成に使用
対象商品:
38442275

うまくいきました。

2014-10-10
用途:
メクラ蓋等に使用
対象商品:
38442284

弾力性がありとても良いです。指定サイズより多少の太さにも対応できいいです。100個単位の商品を個数を少なくして頂きたいです。そうなれば購入幅が広がり良いと思います