ロータリスイッチ HSシリーズのレビュー

平均満足度 4.62 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
   
高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。 高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。 スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-29
用途:
インバーター段階スッイチ
対象商品:
38445373

とても使いやすいが同じメーカーのつまみを付けたがロックボルトの頭が出っ張り入れずらっかった。

1人が参考にしています
2020-05-19
用途:
電子回路組み込み用
対象商品:
38445373

いつものものなので感想と言われても信頼はしています。

2019-04-15
用途:
鉄道模型のコントロールパネル用
対象商品:
38445373

大容量電流にも安心で、切替時の「ガチンガチン」という重厚な操作フィーリングも大変素晴らしいです。コストパフォーマンスは最高だと思います。

2019-04-30
用途:
業務用機器のメンテナンス時
対象商品:
38445373

現在使用中のSWの代替品として非常に満足しています。

OfficeKanazawa 様2019-03-07
用途:
監視用ズームレンズの検査用
対象商品:
38445373

使いやすかった。
もっと小型で回路数が多い物もあると良い。

2018-04-13
用途:
製品組込
対象商品:
75802176

定番で安心して使えます。少し軸が長くて、パネル直付けだとつまみがやや飛び出します。もう数ミリ短くても良いかも。しかし、不満はその程度で、価格は安いし、故障しないし、良い製品だと思います。

2018-04-04
用途:
負荷の切替
対象商品:
75802176

アンペアオーダの電流が流せるスイッチが必要でした。
このスイッチは安価で良いです。
ただ電流源の負荷切替に使用するので、ショーティングタイプ(MBB)が欲しかったので今回は外部に部品を追加しましたが、完全な対策は難しいです。メーカさんにはショーティングタイプもラインナップして欲しいです。

株式会社城山 様2018-03-28
用途:
低電圧の切替に使用
対象商品:
38445373

接点の接触抵抗が低く良好です。回転切替力が少なく問題有りませんでした。

2018-01-31
用途:
電子工作
対象商品:
38445373

基本的な機能は十分に思えますが、5×10^-12 A程度のリークがありました.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2018-05-27
用途:
操作ボックス
対象商品:
38445364

他のメーカーのスイッチよりも信頼性が高く安心して使える。

2016-12-20
用途:
鉄道模型用の電気工作
対象商品:
38445364

A社製品より安価ですが、接点容量が大きいので同じ形状で2回路3接点欲しい。

2015-09-30
用途:
電子機器に組み込み
対象商品:
38445364

構造がしっかりしており信頼性が高そう。価格もそれほど高価でもなく使い易い。

大木電設 様2015-03-11
用途:
インバータ速度切替
対象商品:
38445364

メーカー日開さんですから問題ないです。安価のわりには、切替がスムーズで確実に切り替わります。満足しています。

1人が参考にしています
2014-07-03
用途:
制御装置
対象商品:
38445373

小型で良い

彫工 中塚 ハルキ 様2013-06-26
用途:
1回路4接点(切、弱、中、強)の機器のスイッチ。
対象商品:
38445373

まだ施工していませんが、間違いなさそうです。 シンプル且つコンパクトで使いやすそうです。 この様な部品もモノタロウさんで扱っているので、とても助かります。

2013-12-24
用途:
基盤電力
対象商品:
38445364

良い