アナログタイマ H3AMのレビュー
DIN96×96サイズの大型表示・可動指針つきアナログタイマにより良質な視認性を確保。
電源電圧および時間単位のマルチ化によりセレクションのしやすさを向上。
モータタイマ特有の取りつけ方向制限を排除。
防水性(IP65)を確保。
「モータ」+「電子回路」により軽量化。
有限会社森下電機 様2018-10-25
- 用途:
- 修理交換
- 対象商品:
- 39072232
約半年前に新品で交換しましたがその製品が動作不良を起こしました。100回も動作させていません。緑指針が作動後原点に戻らないという症状です。メーカーに言っても、どうせ相手にされないと思うので再び新品交換しました。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2017-05-22
- 用途:
- 低周波炉の自動投入タイマーが壊れたので、交換しました。
- 対象商品:
- 39072232
1998年3月に生産終了していたNSYの推奨代替品として、メーカーのホームページに載っていたので購入しました。
取付寸法は完全互換でしたが、配線接続は若干の注意が必要です。
問題なく、使用できています。
千葉理化製作所 様2016-12-21
- 用途:
- 乾燥オーブンに使用
- 対象商品:
- 39072232
問題無し良い品です。価格がもう少し安ければ。
質が落ちるからむりですかね。マニアル書なしで使用でき間違い設定がないのでよい。
2016-07-10
- 用途:
- 埋め込み取付
- 対象商品:
- 39072257
秒、分、時まで設定できて非常に良いのですが、設定箇所が側面下側にあるのが欠点 取付スペースに余裕がある所であれば良いかもしれませんが、既存スペースの余裕の無い所では秒、分、時切換するにはタイマー本体取外ししなければなりません。(他のタイマーは文字盤表面で切替られます。)取付完了時に自由に切り換えられたら最高です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2014-01-25
- 用途:
- タイマー
- 対象商品:
- 39072266
視認性と操作性が良くて、防水のアナログタイマーはこれしかないんじゃないかな?
接続にあたっての注意:
タイマーの動針が動作中がノーマルの扱いです。
多くのタイマーは非動作時がノーマルなので注意が必要です。
一般的なタイマーとして使うには、NCとタイマー電源でANDを取る必要が有ります。