タペットカバーパッキンセットのレビュー
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 19065585
もともとプラグホールのパッキンが甘いのか?よくオイル漏れが有るので
非常に助かります。液体ガスケットも少量付属してればも;つと良いと思います。
- 用途:
- エンジンヘッドカバーからのオイル漏れ防止
- 対象商品:
- 38600046
長年使用した車両のエンジンヘッドカバーのパッキンが機能しなくなり、エンジンオイルが漏れる様になりました。本パッキンに交換したら、オイルの漏れを完全に防止できました。
交換作業も難しいことなく素人にもできるようなものでした。
交換により、また、元のように不具合なくエンジンが使える様になりました。
- 用途:
- タペットカバーパッキンの交換
- 対象商品:
- 38600213
ブルーバードu14のタペットカバーからオイル漏れしたので、全てセットになっているこちらの商品を購入しました
少し高いですが間違いないです
カーブしているところは他に液体ガスケットが必要です
- 用途:
- 定期的なメンテナンス
- 対象商品:
- 60927255
安い物なのでオイル漏れがある前に10万キロ前後で定期的に交換するようにしています。
シールワッシャーも付いていてこの価格なら予防整備も可能になります。
古いパッキンは一部硬化していてそろそろ寿命を迎えつつありました。
お蔭様でタイミングよく交換出来ました。
ありがとうございました。
- 用途:
- タペットカバー パッキン交換
- 対象商品:
- 38600292
社外品ですが問題なさそうです。 プラグホールパッキンも同梱されていて助かります。
- 用途:
- エンジンメンテナンス
- 対象商品:
- 19065594
アルトワークスのエンジンのプラグホールのオイル漏れ等が有りましたので、色んなSHOPの中モノタロウが一番安いのでSUN製VG718Kを購入し交換しました、新品パッキンの状態も何も問題なく交換後も何も問題なく購入して良かったです。
- 用途:
- タペットカバー交換
- 対象商品:
- 38600301
問題なく装着できました プラグ用も付いてましたが
面倒なので交換しませんでした
プラグ用なしの製品で充分ですよ
- 用途:
- 定期メンテナンス
- 対象商品:
- 19065585
プラグホールパッキンとのセットでこの値段。純正部品の半値以下で品質はおなじなら、こちらを買います。
- 用途:
- K6A VVT付エンジンに
- 対象商品:
- 38600475
交換したいと思っていましたが品番がよくわからず。あれこれ調べてここにたどり着きました。VVT付 アルトワークス(HA22S)につけてばっちりです。
- 用途:
- 車両整備
- 対象商品:
- 38600615
オイル漏れ修理に利用したのですが、水平対向エンジンですから左右同時の大変な作業です。しかしオイル漏れは左右とも改善出来ませんでした。アドバイス願います。やはり純正が良いのか
当方40年仕事してますが、純正以外で2回同様の事が有りました。
- 用途:
- 純正と遜色ない気がしますが、ひとつ残念
- 対象商品:
- 38600204
91年式パルサーGTI-R(RNN14)SR20DETに使用予定。
購入からやっと交換作業ができるようになりました。
作業途中で気づいたのですが、2番と3番のプラグホール間にあるタペットカバー固定のためのスタッドボルトへのパッキン(13270A)の付属がありません。
製本のパーツリスト、日産FAST(DVD-ROM)で調べても13270Aの部品番号が出てこなくて困っています。
純正部品では13270(メインパッキン)に付属するのかよくわからず調査中です。
どうしようもなければ液体パッキン併用で再利用するしかないですが、ここも交換したいところですね。
その部品付属がありませんでしたので「セットとしては不完全なもの」という評価です。