液状ガスケット1184のレビュー
- 用途:
- キャブレターガスケット
キャブレターのガスケットで使用しています。
キャブレターの組み込み時に塗布して少し時間を置いたのちに組み付けてます。
塗布後は硬化時間が必要で、薄塗時と厚塗時とでは硬化時間が違うので塗布後に置く時間を変えて使っています。硬化後は弾力性のあるゴムパッキンのようになります。
- 用途:
- エンジンヘッドのパッキン交換時に使用予定
思っていたよりも大きく、大量なため今後購入する必要はなさそうです。すぐに交換するわけではないのでまだ未使用です。特に不満はありません。
- 用途:
- エンジン修理に
エンジン修理に色んなところに使えるです。あぶらにも強にのは一番です。
- 用途:
- バイクエンジン、ミッションのメンテナンス時
- 対象商品:
- 38627556
エンジン、ミッションの分解/組み立て時のメンテナンスに使用しましたが、伸びも良く使い勝手が良好でした。
- 用途:
- フランジシール
- 対象商品:
- 38627556
カタログを参照し,規格からこの品を選定しました.目的は達成しました.類似の品が多いので,目的の仕様と価格で選定することが重要と思います.
- 用途:
- 自動車の燃料タンク修理に使用
- 対象商品:
- 38627556
挟み込み式のゴムパッキンが欠品で出荷不可のため、再使用に当たって、1184はガソリン耐性があるといことで密閉確保のために使用。もっとシリコンシール剤のような硬い感じを想像していましたが、かなり弛い感じの使用感(練乳のようなイメージ)でした。もっと固めの使用感だと使いやすいかなと思います。漏れは今のところ無いようなので満足です。
- 用途:
- オートバイのクランクケース、ミッションケースに
- 対象商品:
- 38627556
ガスケットが入れられない箇所のシールに使用しました。流動性が高いためか塗布時に糸引き状に延びますがシール性は良好でオイル漏れはありません。
- 用途:
- 建設機械の修理
- 対象商品:
- 38627556
主にラジエター冷却水ホースの差込部に使用しておりますが、粘度や粘着性なども問題ありません。品質的には問題なくリピート購入させて頂いてますが、価格が少し前と比べだいぶ高くなったので☆4つとさせて頂きます。
- 用途:
- 自動車の分解整備時
- 対象商品:
- 38627556
液状ガスケットなる商品はDIYやホームセンターなど色々探してみましたがどこにも販売していませんでした。自動車部品店にはあるでしょうが近くにはありません。使用感も大変良かったです。
- 用途:
- オートバイエンジン分解修理後、組付け時の液体パッキン使用箇所への塗布。また燃料タンクやキャブレター部品の組付け時に
- 対象商品:
- 38627556
まだ一度の使用なので分かりません、概ね使い勝手が良かったと思いますが、容量が大きすぎます、たまにしか使用しない職場では、長期に渡って使用しますので、最後まで使い切るか心配です!
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 38627556
キャブのガスケットとして使ってますが今のところ問題なく使えてます。
もともとのガスケットがあれば、それと併用した方が使いやすいように感じました。
- 用途:
- 粘度が低すぎた
- 対象商品:
- 38627556
商品としての優劣ではないのですが、私にとっては粘度が低すぎました。
さらさらで塗ったところを角度変えて乾燥させようとすると垂れてきて、ちょっときつかったです。
この商品は粘度9.5とのことで、ほかに粘度100の「液状ガスケット1212」という製品がありましたので、今度買ってみます。