マフラーEXボルト用フランジロックナットのレビュー

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 三好 永遠 様2025-02-10
用途:
エキマニ

エキマニに使おうとしました。M8買ったんですけど M10が欲しかったです。別のに使えたので文句はないんですけど
m10再販お願いします!安くて便利です!

2024-04-24
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
38948043

安価ながら、何の問題もなく使用できました。満足しています。

2021-02-26
用途:
マフラー交換時
対象商品:
38948052

マフラー用と記載されてるんでマフラー用なんでしょう。
ロックナットなんで少しは安心。
M8は対角13だったりしますので対角12は助かります。

2020-03-28
用途:
錆による交換
対象商品:
38948052

スペアとして不測の事態に備えて購入。
メッキの斑がきれいかも

2024-07-30
用途:
バイクマフラーの固定ボルトの交換
対象商品:
38948052

メッキの質のせいか、2、3年ほどで錆びた。純正ボルトとの差は明らか。

2019-07-05
用途:
Ja11ジムニーリペア
対象商品:
38948052

M8なのに対辺12ミリ、フランジナットで高強度なのにこの価格。いくつか予備を持っていると、いざというとき役立ちます。購入価格調整にも最適です。

1人が参考にしています
2021-03-08
用途:
マフラー交換時

ロックナットで止めがあるので固いのは分かりますが、これ固すぎ。

タル工房 様2019-04-17
用途:
3点しめになってる
対象商品:
38948052

以前 セレート付き
注文コード
34935564を購入しましたが、セレート無しで
3点締めのナットに興味あり購入。
ネジのカタログには載ってない感じ
こちらは、自動車トラックのカタログ。
バイクのスプロケット固定用に使用します。
対辺(mm) 12ミリなのも便利
最近では13ミリのナットもあるので、いいパーツに出会えました。

2020-11-25
用途:
自動車整備
対象商品:
38948052

サイズが合うからと、その辺のねじを使うと痛い目にあいます。
数年後、外せなくなります。このねじはどうかは分かりませんが、結果は数年後の取り外し時です。 商品レビューになっていませんね。
バリエーションが(ほかのサイズも)あるといいですね。

1人が参考にしています
2018-09-28
用途:
マフラー交換に利用
対象商品:
38948043

固着したマフラーの取り付けナットを交換。純正品だと300円を超えるが、安価で良い。取り付け後、300kmほど走行したが、問題なし。

2019-07-22
用途:
エンジンとマフラー(タコ足)との接続
対象商品:
38948052

ナットの先端部でロックできるようになっているが、締めていくとボルトがかなり熱を持つぐらい、しっかりロックしてしまうので、取り外しする可能性があるところには不向きかもしれません。結局オリジナルの真鍮製のボルトにしました。

2017-03-20
用途:
自動車修理

安くて品質にも満足です。発送も早くて助かりました。

2014-09-02
用途:
マフラー交換時
対象商品:
38948052

輸入車のマフラー交換時に使用してますが。純正よりかなり低コストですし、セルフロックの硬さも適度で満足しております。
エキマニ周り等純正では銅メッキの物があるので、多少コストが上がっても銅メッキの物も選択出来れば、より使用の幅が広がるのですが。

2016-03-04
用途:
まぁ要らないが・・・予備だ
対象商品:
38948052

外したら固着!無理やり外して六角が○に・・・って多いですよね(;´・ω・)

2014-12-13
用途:
良い商品です
対象商品:
38948034

値段と品質に満足しています。

2014-10-05
用途:
NA6CE
対象商品:
38948034

比較のためピッチが合わないのを承知で購入しました。M10xP1.5-14の販売を希望します。