工業用モニター付スコープのレビュー

平均満足度 3.26 (72件のレビュー)
商品レビューを投稿する
工業用モニター付スコープ モノタロウ
分解しなければ見ることができなかった箇所を簡単に点検できます。 4LEDライト付で先端カメラ径Φ9mmのヘッドで暗い場所、機械内部、配管内部、天井裏等手元の2.4インチカラー液晶モニターで確認できます。 LEDの明るさの調整が可能なので鮮明に映ります。 【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
72件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-05-17
用途:
電機工事の壁内配線
対象商品:
39178185

*もう少し明るくなれば良く見える
*壁内に明りを入れるとよく見えます

1人が参考にしています
2013-02-22
用途:
隙間チェック
対象商品:
39178185

モニターは、比較的良く見えます Good しかし、ケーブルが、硬く、目的物に、
合わせるのに 苦労します ケーブルの改良が 望まれます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2012-11-05
用途:
シリンダー内の点検やエンジンルームに落としたボルト等の搜索
対象商品:
39178185

側視ミラーも付いているので、バルブ等の確認も可能で便利です。消費電力が少なければもっと良いと思います。

1人が参考にしています
2013-11-26
用途:
バスタブ設置工事の内部チェックなど
対象商品:
39178185

この価格で十分な性能がある。コストパフォーマンスが高いよい商品です。使い勝手もいいですね。

2013-02-13
用途:
配管の閉塞確認、狭い場所や醜い場所の破損確認など
対象商品:
39178185

先端の処理が完全でなく最初に保護金具取付け時にネジがうまく入らずにねじ山を破損しそうになった。処理は確実にしてほしい。
フレキシブル部分が硬く、細かい操作がやりにくかった。金額的にこれくらいのレベルでしょう。モニタを大きな画面で確認したが意外と見やすく良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2013-11-21
用途:
溶接確認
対象商品:
39178185

安価で良い。

2012-11-15
用途:
害虫駆除
対象商品:
39178185

暗い場所では目標物に10cm位まで近ずかないと見えませんが、金額の割に役に立つアイテムです。

1人が参考にしています
2014-09-10
用途:
機械内部の点検
対象商品:
39178185

電池を入れて電源を押してもつかないもう一度電池のボックスを確認すると1個電池が遊んでいるふたに紙を詰めて閉めるとつくがこんなもんなんだろうか。電池ボックスがおかしいと思うがどうなんですか。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

2015/3/13
品質改善しました。
注文コード:00350412の後継品があります。

2012-10-31
用途:
一般整備・エンジンシリンダー内部を見る時など
対象商品:
39178185

使用感は、使いやすく申し分なし。
改善点は、もう少し画質がよければいいんだが。

2012-12-21
用途:
旋盤の刃物合わせ、奥まった所に付いている小さな文字の読み取り、電動工具の切断位置の確認等。
対象商品:
39178185

他の人の感想の通りフレキは、固いのでもっとしなやかにする。
専用ケース付きなのは、嬉しいですが、思ったより大きく重いので、小さく軽量化する。
軽量化して腕に取り付け出来るようにする。
ソフトの変更で簡単にできると思うのですが、コントラストや、彩度の調整が出来るようにする。
映像の写真を残せる様にする。
低消費電力化して、電池寿命を延ばす。
等々有りますが、何かの宣伝では、無いですが、無いと有るのとでは、大違いで、有ると役に立ちます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

大正自動車有限会社 様2012-05-21
用途:
エンジン周辺部分に使用/ドアインナーパネル/車両全体に使用
対象商品:
39178185

使用には全く問題ありませんし、故障もありません、価格では満足です、画像が(荒い)改善できれば多少高くなっても購入します、アタッチメントで磁石は便利がいいですね、但し、暗い場所では10CM位見通しかない様です、周囲が明るい所は問題なく使用できます、フレキシブル部分が多少硬い気がしますが、この価格ですから、ほぼ満足できます

1人が参考にしています
佐藤商店 様2012-07-02
用途:
自動車のエンジン等の内部確認
対象商品:
39178185

見たいところにカメラをうまく向けるのには少し慣れが必要ですが、なかなか細かいところまでよく見え値段以上の性能だと思います。ただ、本体を回しながらカメラを操作することもあるので、本体のモニターが裏返ってしまい見えなくなってしまうときがあります。モニターだけを外して、コードで接続し、マグネット等で見やすいところに固定できるようになっていると便利だと思います。

2人が参考にしています
2013-04-14
用途:
ルームエアコン取り付け時に壁内確認
対象商品:
39178185

電池付けて欲しかった位で他満足です!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。

2014-01-27
用途:
:検査
対象商品:
39178185

狭いところに差し込んで使おうとしましたが、目的が違ったようです。
ケーブルが硬く、屈曲しているところには押し込んでも入っていきません。
最初から曲げ癖を付けて、そのカーブのままでそっと入れられるところしか見れません。安物のレンズのため解像度も低く、画像が不鮮明で細部がぼやけてしまっています。
高い製品は手元で先端が曲げられて、屈曲部も入っていく構造ですが、全くの別物でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

2015/3/13
品質改善しました。
注文コード:00350412の後継品があります。

アケミ交通有限会社 様2012-08-20
用途:
自動車配線
対象商品:
39178185

自動車の配線に使用。もう少し細く柔らかければなお良いのに。
子供が別な意味でよろこんで使ってます。

1人が参考にしています
黒田産業株式会社 様2015-12-15
用途:
自動車整備
対象商品:
39178185

先端に照明付を選べば良かったと後悔している。

2013-11-02
用途:
バイク、自動車修理等
対象商品:
39178185

去年購入して、今年初めて使用して、新品の電池を入れて電源ON最初の映像が出て感動!!
10秒後位から段々と映像が暗くなり何が映ってるのか判らない状態でした。
安物買いの銭失い、非常に残念です。
出荷時には点検して欲しいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

2015/3/13
品質改善しました。
注文コード:00350412の後継品があります。

株式会社 E.L.P 様2013-10-12
用途:
確認作業
対象商品:
39178185

届いた日に電池を入れ使い方の確認のみ行いしまっておきましたが、いざ使おうと電源を入れると先端のLEDが一瞬光るだけで使えません。電池を変えましたが、同様の症状です。いざ使う時にまいりました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

2015/3/13
品質改善しました。
注文コード:00350412の後継品があります。

2012-07-16
用途:
車のDIY等で使う予定でしたが 色々な用途で使えそう
対象商品:
39178185

フレキシブルと本体の間に Sビデオ・ケーブル(改造/オス・メスコネクター仕様)で延長(切り離し)出来ると エンジン・ルーム等の奥など見たい場所へカメラを向け易くなる気がします。

タカハシオートエレック 様2013-05-29
用途:
自動車電装整備
対象商品:
39178185

自動車エアコン修理等に室内(エバポレータ内)点検の為、2012年6月に商品を購入。
初期使用は十分に購入価値はありました、今から2ヶ月前位から電源が入らない状態になり、電池消耗と思い電池交換をしてみたがスイッチONの後すぐ画面が消え使用不可に。
当社の購入した商品だけかも知れないが、”やはりこんな程度”の言葉が出てしまう商品です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。購入日より1年間は保証させていただきます。