ミニリレー 4極のレビュー
- 用途:
- リレーシーケンス
- 対象商品:
- 40143433
とにかくCPがいい。MY4系は接触抵抗も気にならない利用がほとんどなので気兼ねなく使える。
表示付きも有りがたい、後は耐久性かな
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- オーディオスピーカー切り替え
- 対象商品:
- 40143424
同時に購入したオムロン共用ソケットにぴったり収まり、通電時の音も気にならない程度。耐久性は判らないが、動作は確実で特に問題なさそう。あんかは魅力。
- 用途:
- 模擬制御盤の部品
- 対象商品:
- 40143424
模擬用でしたので安くて良かったです。この値段でも動作表示灯LEDが内蔵されていて使いやすいです。外観では、有名メーカーのものと遜色ないように思います。
- 用途:
- 試験機
現在、12v仕様のものがないが、12v仕様があれば、是非試したい。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 盤組立
- 対象商品:
- 40143433
若干 オムロンの物よりも背が高いようです。
PYF-14PUに取り付けたときに ちょっと無理しないとはまらないです。
とはいえ金額を考えると継続購入すると思います。
- 用途:
- 盤組み込み
30個ほど使用していますが
接点が正常に動作しない個体が3個ほど発生しています。
出荷時には動作していたのが、現地試験で接点不良起こしたのもあります。
信頼性については疑問があります。
- 用途:
- 機械メインテナンスに使用
- 対象商品:
- 40143433
まだ使用していない為信頼性は分かりませんがコスト面と配送の早さにまんぞくしております、今後とも宜しくお願いします。
- 用途:
- 散水装置のバルブ駆動用
- 対象商品:
- 40143442
端子台と共に使用しています、安いですがこれまでに問題を起こしたことはありません。
12V仕様もあるとありがたいのですが残念です、強引に昇圧モジュールを使うことも考えています。
- 用途:
- 機械制御
- 対象商品:
- 40143433
他社同等品にくらべ3分の1の値段で有難い。
今回不具合があり、原因はリレーの中の配線がはんだ付け点から断線していたことだった。
長く同様のリレーを沢山使用してきたが、接点の接触不良ではなく今回のような断線の故障ははじめてだった。
あまり使用回数の多くない個体で今回たまたま早く故障したのだとは思うが、やはり信頼性は値段相応か。
- 用途:
- 試験用
- 対象商品:
- 40143442
接点の劣化を測定する試験用に4個ほど購入しましたが、そのうちの1個が4回路のうち1回路のA接点の接触抵抗値がオン・オフを繰り返すうちに、まれに1Ωを超えることがあります。この状態で、振動。衝撃を加えると1Ω以下には下がるのですが、微妙な感じです。
JISの試験内容に準じて試しております。
接点の試験電流は、直流の100mAで行っております。
- 用途:
- 業務用エアコンの警報回路
- 対象商品:
- 40143433
今回初めて使用しますので、耐久性に付いてが未知数です。
製品品質等は、確実に価格以上だと思います。耐久性に付きましては、平成30年2月まで通う現場なので、追々判断して同品の取替にするか、有名メーカー品に替えるか判断しようと思います。
耐久性に問題がなければ、コスパ的に最高の製品だと思います。
- 用途:
- 電気回路
- 対象商品:
- 40143424
Panasonicが販売をやめたので、代替品にならないか検討中。耐久性についてのデーターがほとんどないので、決めかねている。長期間使うものなので、使ってみてダメだった。では具合が悪い。詳しいデーターを出してほしいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。耐久性データ下記となります。
御参考にお願いいたします。
耐衝撃(誤動作):100m/s
耐振動(耐久):10~55Hz (複振幅1.0mm)
接点の最大電流値:3A
機械的耐久性:1000万回
電気的耐久性:10万回